英飞凌携手TTTech Auto助推L4和L5级自动驾驶
2019年1月7日,德国慕尼黑和奥地利维也纳讯—英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)是全球领先的半导体科技公司,致力于让人们的生活更加便利、安全和环保,而TTTech Auto则是一家为自动驾驶及其他领域提供安全平台的全球领导者。两家公司刚刚宣布针对自动驾驶应用推出第二代完全集成的汽车级安全解决方案。该解决方案基于英飞凌AURIX™ TC397XM微控制器与TTTech Auto的MotionWise安全软件平台,能为L2级以上甚至L4和L5级自动驾驶提供全面支持和可扩展性,可帮助客户缩短将产品推向市场的时间,改进软件集成及验证,从而降低产品总成本。
第一代英飞凌AURIX微控制器与TTTech Auto安全软件平台MotionWise已成为zFAS不可或缺的组成部分,zFAS是奥迪设计的自动驾驶“大脑”,已在奥迪A8车型亮相。TTTech Auto针对英飞凌全新、功能更强的第二代AURIX微控制器TC397XM,优化了其成熟产品MotionWise。该MotionWise 安全软件平台及其底层硬件都已足够强大,甚至可满足L5级自动驾驶功能的诸多要求。
第二代解决方案采用ASIL D级安全硬件,针对安全关键应用进行了优化。同时,该解决方案的ISO 26262 ASIL-D计算性能得到增强,拥有更丰富的外设以及更高级的安全措施。MotionWise通过最高级别的ASIL设计为整个平台提供故障后保持工作功能且不受干扰以及具备安全性。MotionWise上的每个应用程序都独立运行,从而形成一个安全的环境,使得具有不同安全性和实时要求的应用程序可以共存和交互,实现应用程序的无缝集成。
自2017年以来已被用于超过25款车型
两家公司通过在长期量产项目中与主要汽车行业参与者开展密切合作积累了丰富经验。作为2017年以来投产的25款以上车型的关键组成部分,第一代解决方案为批量生产创造了宝贵的协同效应。一些客户已经评估了该软件/硬件组合的第二代产品,并决定在2019年开始的ADAS量产中投入使用。
英飞凌汽车微控制器业务副总裁Peter Schäfer表示:“英飞凌第二代AURIX微控制器旨在满足汽车行业最高安全及性能要求。安全软件平台MotionWise通过设计、可扩展性、无缝集成和确定的实时表现确保了安全性。这两种产品的结合,能为我们的客户带来巨大价值,助力他们加速实现高度自动驾驶”。
TTTech Auto联合创始人兼执行委员会成员Stefan Poledna博士表示:“安全是L3、L4和L5级自动驾驶功能的最关键要素之一。通过将MotionWise ASIL-D软件平台与新一代AURIX安全微控制器相结合,将TTTech Auto与英飞凌深厚的安全专业知识融合在一起,使客户能够无缝解决要求苛刻的安全问题。”
Information Number
INFATV201901-027