英飞凌推出具备无频闪控制和低待机功率的 数字LED驱动IC
德国慕尼黑—现代LED技术为照明应用提供了许多高级功能。英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)推出的XDPL8220进一步壮大了其 数字可配置LED驱动IC产品组合。有了这颗IC,照明行业可以实现其重要的特性——智能照明,并使终端用户和制造商双方都能从中获益。这颗器件的原边控制无需额外元件,可在节省成本的同时,增强可靠性。
XDPL8220采用现代双级架构,可以消除市电低频率变化,适应不断变化中的频闪标准,确保稳定输出。通过实现高能效及低待机功耗,保证了电子控制装置(ECG)的持续运行。XDPL8220的待机功率不足70 mW,可降低非活动模式下的功耗,同时仍可对外部事件或用户请求作出响应。
更高灵活性,省钱省力
XDPL8220的数字内核可用于各式各样的系统。其高级控制算法为同一个电路实现恒定电流模式或恒定电压模式照明提供了可行性。功率限制模式可以在持续照明的同时,优化利用元件功能。英飞凌LED驱动器包含一套全面的用于调节运行限制的参数。因此,它可针对目标应用轻松调节。同时,得益于其集成化功能,XDPL8220能够提供更加丰富的特性组合,而无需外接部件。
供货情况
XDPL8220样品现已可订购;产品将于2017年1月投放市场。这颗新的LED驱动IC将在2016年9月20日至22日在布雷根茨举行的LpS 2016上首次亮相,敬请光临英飞凌展台(B9)。如欲了解更多信息,请访问 www.infineon.com/xdp.
Press Photos
-
XDPL8220采用现代双级架构,这非常便于适应不断变化的频闪标准。有了这颗IC,照明行业可以实现智能照明的本质特性,最终用户和制造商双方都将从中获益。XDPL8220_XDPJPG | 869 kb | 3300 x 2645 px