2016年德国国际工程机械展览会:英飞凌提高卡车和工程车辆的安全性和效率,实现队列自动控制

2016-4-11 | 市场新闻

德国慕尼黑讯——卡车和工程车辆中的雷达系统在提高道路运输安全性方面发挥着重要作用,因为它们可以监测盲点,在车辆过于靠近其他车辆时向司机发出报警,在紧急情况下可以自动启动刹车程序。雷达系统还能让进入彼此距离较近的队列的车辆安全行驶,甚至在夜间、强烈的阳光下、大雨、浓雾或暴雪天气条件下也能做到这一点。这些主动安全系统可避免转弯卡车撞上骑车的人或行人。基于芯片的驾驶辅助系统还能提高工程和物流行业的生产效率:卡车和工程车辆可以更快抵达目的地,能够更快捷地进行调动,还能以最佳方式装卸货物。

 

在慕尼黑举办的2016年德国国际工程机械展览会(bauma 2016)上,英飞凌展出了专为卡车和工程车辆中基于雷达的现代化驾驶辅助系统而研制的新型24GHz雷达解决方案。它是一种高度集成的系统,包含24GHz雷达芯片( BGT24ATR12)、专为雷达应用而设计的相应的AURIX™单片机( TC264DA),以及适当的电源(TLF35584)。

 

得益于英飞凌的半导体解决方案,基于雷达的驾驶辅助系统日益小巧和价廉物美。到2020年,这类系统的装机数量将显著增长,到时,它们不仅用于大约360万辆新生产的卡车中,还被广泛地用于公共汽车、农用车辆、工程和采矿机械以及乘用车。

 

面向安全精确驾驶辅助系统的芯片

英飞凌的雷达芯片可收发24GHz的信号,并将其传送至雷达电控单元中的AURIX单片机以便进行进一步处理。AURIX可确保快速可靠地处理雷达芯片从车辆周围采集并传送至驾驶辅助系统的信息。

 

由于 AURIX非常高效,可以取代以往所需的其他芯片,因此24GHz雷达系统将变得更加小巧、紧凑和价廉物美。可被取代的这些芯片包括数字信号处理器、存储芯片和可将雷达芯片的模拟信号转换为可由单片机处理的数字信号的模数转换器等。AURIX家族的所有成员的数据处理速率很高,因此具备出色的实时性能。它们是市场上现有的最好的单片机。

 

英飞凌参展 bauma

在于慕尼黑举办的2016年德国国际工程机械展览会上(2016年4月11-17日),英飞凌将展出面向卡车和工程车辆驾驶辅助系统的 24-Hz开发工具包。该工具包还可用于测试新开发的系统。

更多信息请访问: www.infineon.com/bauma

 

关于英飞凌面向功能性车辆、施工和农用机械的产品组合的更多信息,可在 www.infineon.com/cav上找到,关于AURIX的技术信息,可在 www.infineon.com/aurix上找到。