英飞凌售出超过25亿颗移动终端用LNA(低噪声放大器)

2016-6-28 | 市场新闻

截止2016年5月11日至2016年一季度,英飞凌科技股份公司总共售出超过25亿颗低噪声放大器(LNA),它们适用于LTE、HSPA和UMTS等各种蜂窝制式和全球导航卫星系统(GNSS)终端,以及移动电视应用。这些LNA有助于显著提高移动终端——如手机、平板电脑、可穿戴设备,以及导航系统的信号接收质量,可增强它们与网络基础设施的连接稳定性,并且,即使在恶劣条件下也能更快、更好地定位。

 

英飞凌是基于创新锗硅(SiGe)工艺的低噪声放大器的领先提供商,它们可实现噪声系数低至0.5分贝和增益高达20分贝的最佳性能。这些LNA专为用于纯分集接收路径以及大功率处理传输路径而设计。另外,英飞凌还为LNA配备旁路功能,支持灵活的增益模式和电源模式,以帮助提高终端整体性能。

 

特别是对于需要支持多频段LTE手机而言,外置LNA成为对复杂前端架构的损耗予以补偿和优化数据速率及网络效率的标配。位于射频前端的一个LTE LNA通常可将系统噪声系数降低3.4分贝,并将数据速率最高提高115%。一个LNA的平均电流消耗仅为4.5毫安。因此,相比市场上的标准产品而言,仅英飞凌的高能效LNA就有助于将电池续航时间延长25分钟。

 

英飞凌LNA采用可直接安装于印刷电路板(PCB)的小巧型(0.77 mm²)塑料封装,以及可与其他元器件集成于前端模块的芯片级封装。后者可以将超过20个LAN融入一个设计,从而有助于节省占板空间。

 

满足用户对于LTE高数据速率的期望,对于如今的移动终端而言颇具挑战性。射频前端日趋复杂,导致要使用更多的射频元器件(如开关、双工器和分压器)。这样就造成整个系统的损耗增加并使信噪比(SNR)下降。自2014年开始英飞凌向首位客户交付LTE LNA后,很快就在该市场占领龙头地位。单就这个特定产品类别而言,到2016年4月为止,英飞凌已向全球各地智能手机制造商售出10亿颗LTE LNA。