英飞凌推出用于高效LED驱动电源的数字化平台

2015-10-14 | 市场新闻

德国慕尼黑讯——全世界五分之一的电力用于照明。LED技术为大幅降低照明能耗创造了条件。如果全面采用LED照明技术,仅德国就能减排二氧化碳1300万吨左右,相当于大约700万辆汽车的总排放量;德国写字楼的电费支出可减少5亿欧元以上。但是,我们如何让行业和最终用户更轻松地应用LED技术?英飞凌科技股份公司已开发出LED驱动电源的数字化平台 .dp  digital  power  2.0™,借助该平台能够以智能化方式控制LED照明系统,从而最大限度降低系统能耗。

 

英飞凌开发的数字化控制器,以及能够让照明系统制造商根据其需求配置各参数的特殊软件,打开了进入具备众多优势的数字化照明世界的大门。英飞凌照明IC营销负责人Ulrich  vom  Bauer表示:“采用了英飞凌的数字化控制器,LED驱动电源可以在生产结束时才确定产品规格,这能为客户带来更大的灵活性,因为他们不必再花费很大代价去设计新的产品型号。借助.dp  digital  power  2.0,开发时间最多可缩短70%,因此,客户能显著加快将新产品推向市场的步伐。”此外,数字化还能让用户实现模拟方案无法实现的创新。

 

ICL8105是一款可配置的数字化反激式(Flyback)控制器,针对10到80 W的恒功LED驱动提供功率因数校正(PFC)功能。得益于很高的集成度,以及原边控制,该控制IC只需少量的外部元件。这样能将系统成本降低达10%。该控制IC采用强大的算法,支持多种工作模式,其优势包括高效率、高功率因数校正、低THD等。这样可以形成没有闪烁的优质光源。该控制IC搭载支持0到10 V调光的输入端口,无需额外配置包括电源在内的振荡器。有源突发模式(Active Burst Mode)可以显著扩大调光范围,同时防止不良影响,如闪烁或微光等。为了在温度过高的情况下保护LED灯,ICL8105能在发生过载时自动减小输出电流。

 

ILD2111是一款可配置的数字化降压(Buck)控制器,被设计成一个恒流源,针对10至150 W的LED驱动提供输出电流控制。因此,这款控制IC可满足不同商业LED照明的需求。ILD2111同样只需少量外部元件。输出电流可由电阻轻松且准确地设置,并且兼容LEDset接口。这款控制IC能实现低至1%的无闪烁PWM调光。它还可以自动选择工作窗口,从而根据开关频率和输出电流纹波以最佳方式对不同负载进行稳压。控制器的输出电压为15到55 VDC。此外,大量的用户可配置保护功能,包括欠压和过压、短路、过流或过温等等保护。

 

两款驱动IC都能为用户带来数字化技术的诸多优势,其中包括能够让用户利用软件现场配置LED电源。除了更高的灵活性外,这还意味着节省物料成本。在当今高度分散的照明市场,这是一个重要的竞争优势。

 

供货情况

ICL8105与ILD2111可提供样片并批量订货。英飞凌提供针对两款控制器的开发板、.dp接口板和.dp  Vision GUI软件。关于这2款控制IC的更多信息可访问 .dp  digital  power  2.0。有意者可以注册,获取.dp数字电源平台系列产品的更多信息。