英飞凌推动联网工业自动化的发展:搭载EtherCAT®技术的全新XMC4800微控制器支持工业4.0的发展

2015-4-20 | 市场新闻

德国慕尼黑和汉诺威讯——值汉诺威工业展举办之际,英飞凌科技股份公司今日宣布推出集成片上EtherCAT ®(用于控制和自动化技术的以太网)节点的全新XMC4800系列32位微控制器。具备出色实时能力的XMC4800系列器件,将推动联网工业自动化与工业4.0应用的发展。

 

英飞凌是第一家在带有片上闪存和模拟/混合信号处理功能的ARM ® Cortex ®-M微控制器上集成EtherCAT节点的半导体公司。XMC4800系列产品至少包括18个型号,它们在内存容量、工作温度范围和封装方面有所不同。所有的XMC4800微控制器都将通过AEC Q100认证,因此同样适用于商业、建筑和农用车辆。

 

英飞凌科技股份公司工业与多元化市场微控制器高级总监Maurizio Skerlj表示:“XMC4800系列将EtherCAT的实现简化到市场多年来期望的程度。借助XMC4800,用户可以设计出带有EtherCAT的紧凑系统,因为他们不再需要专门的EtherCAT ASIC、外部存储器和时钟晶体。具备出色实时能力的XMC4800系列将加快联网工业自动化的发展。”

 

EtherCAT技术协会理事长Martin Rostan解释说:“全新英飞凌XMC4800微控制器肯定会受到EtherCAT技术界的追捧。该EtherCAT芯片搭载众多外设,从而降低物料成本,这能为厂商带来切实的利益。此外,工作温度范围的扩大将进一步加快移动设备采用EtherCAT的速度。”

 

XMC4800系列是XMC4000家族的一员,内核采用ARM ® Cortex ®-M4处理器,专为用于制造和建筑自动化以及电气传动和太阳能逆变器而开发。XMC4800系列能够让用户无缝升级采用EtherCAT技术,它与现有的XMC4000微控制器引脚和代码兼容。XMC4800支持在环境温度高达125°C的恶劣条件下使用EtherCAT。

 

关于 XMC4800 的技术细节:市场上最紧凑的 EtherCAT 节点外加顶尖内存和外设集成

 

通过集成EtherCAT功能,XMC4800支持最紧凑的设计,无需专门的EtherCAT ASIC、外部存储器和时钟晶体。XMC4800配备144-MHz-CPU、最高2MB的嵌入式闪存、352Kb的内存和全方位的外设和接口功能。外设包括四个并行快速12位A/D转换器模块、两个12位D/A转换器、4个Δ-Σ解调器模块、6个捕获/比较单元(CCU4和CCU8)和两个定位接口模块。除EtherCAT功能外,其通信功能还包括支持以太网、USB和SD/MMC的接口。另外,XMC4800系列还提供6个CAN节点、6个串行通信通道和一个用于通信的外部总线接口。三种封装选项为LQFP-100、LQFP-144和LFBGA-196。

 

XMC4800 供货情况

 

搭载EtherCAT技术的XMC4800系列的样品将于2015年8月供货。定于2016年第一季度开始批量生产。

 

XMC4800 开发支持

 

作为XMC™家族的成员,XMC4800将由英飞凌的免费的集成开发平台DAVE™提供支持。此外,英飞凌还与准备支持XMC4800系列的第三方工具合作伙伴开展合作。

 

更多信息

 

关于搭载EtherCAT技术的XMC4800、XMC微控制器及其开发平台DAVE的更多信息,请访问: www.infineon.com/xmc4800www.infineon.com/xmcwww.infineon.com/dave

 

关于 EtherCAT 技术协会( ETG

 

EtherCAT技术协会(ETG)是各行业主要用户企业与领先的自动化供应商携手合作支持、促进和推动EtherCAT技术发展的协会。EtherCAT技术协会拥有来自58个国家的3100多名成员,现已成为全球最大的现场总线行业协会。EtherCAT技术协会于2003年11月创立,也是同类之中发展最快的协会。

 

关于 EtherCAT ®

 

EtherCAT是速度最快的工业以太网技术,代表着高性能、低成本、易于使用的灵活拓扑结构。EtherCAT于2003年推出,并于2007年成为国际标准和SEMI标准。EtherCAT技术协会推动EtherCAT的发展,并负责持续开发工作。另外,EtherCAT也是一种开放的技术:任何人都可以实施或使用。如需了解更多信息,敬请访问: www.ethercat.org