英飞凌推出高功率密度和高可靠性的汽车级品质功率模块——EconoDUAL™ 3
2013 年 7 月 6 日,德国纽必堡和纽伦堡讯——在纽伦堡 PCIM Europe 2013 展会中(2013 年 5 月 14 日至 16 日),英飞凌科技股份有限公司 (FSE:IFX / OTCQX:IFNNY) 推出完全符合汽车标准的全新 EconoDUAL™ 3 IGBT 模块。这一新产品可满足商用车、工程车、农用车等可靠性要求苛刻的应用。汽 车级品质是指该模块可明显增加温度周次和抗热冲击能力,而且采用了全新的可改善 EMI 特性的软特性二极管。
“这一完全符合汽车标准的产品是品质优良的 EconoDUAL™ 3 系列的延伸,它是英飞凌在 IGBT 模块开发和制造及处理和实现特定汽车要求方面的十多年丰富经验的体现”,英 飞凌科技股份有限公司技术和产品营销部经理张玺说道。“另外,可靠性得到了显著改善,即使是最苛刻应用的最严格标准它也可以完全满足。”
全新的汽车级品质模块 EconoDUAL™优化了设计和改进了生产工艺技术,与行业标准相比,其温度周次能力高三倍,抗热冲击能力高十倍。凭 借优良的机械强度和功率循环能力以及PressFIT压接式针脚,英飞凌提供了一个适用于多种汽车应用的可靠性高、性价比好的解决方案。
EconoDUAL™ 3 系列模块在其有限的底板尺寸实现了最高的功率密度(高达 600A/1200V)。该模块具有出色的开关特性,而铜线键合则可减少内部引线电阻。由 于采用了铜键合技术以及改善的 DCB,与相关的 450A 版本相比,其输出功率最大可增加 30%。
为了便于物流运输和产品跟踪,所有英飞凌 IGBT 模块都具有独一无二的完整标签。全新的 EconoDUAL™ 3 模块采用了带 DMX 代码的芯片,能够自动识别已装配的器件,增 强了可跟踪性。
供货
汽车级品质模块 EconoDUAL™ 3 的样品 FF400R12ME4A_B11 (400A, 1200V) 和 FF600R12ME4A_B11 (600A, 1200V) 将于 2013 年第 4 季度供应,并于 2014 年下半年开始量产。欲了解更多关于 EconoDUAL™ 3 模块和 EconoDUAL 产品系列的信息,请访问 www.infineon.com/dual3。
About Infineon
英飞凌 科技股份公司(总部位于德国纽必堡)致力于提供半导体和系统解决方案,为现代社会解决三大重要挑战: 高能效、移动性 和 安全性 。2012 财年(截止 9 月30 日),公司报告的销售额为 39 亿欧元,在全球拥有约 26,700 名员工。英飞凌在法兰克福证券交易所(股票代码:IFX)和美国柜台交易市场 OTCQX International Premier(股票代码:IFNNY)挂牌上市。
欲了解更多信息,请访问 www.infineon.com
本新闻稿网址: www.infineon.com/press
Information Number
INFIPC201305-044
Press Photos
-
Infineon’s new EconoDUAL™ 3 Power Modules with automotive qualification meet highest requirements in power density and reliabilityFF600R12ME4_B11_mediumJPG | 212 kb | 1279 x 853 px