英飞凌推出最新600V P6产品系列,进一步壮大其市场领先的CoolMOS™产品阵营,树立新的性价比标杆

2012-11-8 | 市场新闻

2012年11月8日,德国纽必堡讯 — 英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)推出了旨在提升系统效率同时兼顾易于使用的最新600V CoolMOS™ P6产品系列。该产品系列弥合了专注于提供极致性能的技术(CoolMOS™ CP)与强调易于使用的技术(如CoolMOS™ C6或E6)之间的鸿沟。P6产品可在诸如服务器、通信设备的整流器、台 式机电源和电子游戏机等应用的硬开关和软开关PFC(功率因数校正)和PWM(脉宽调制)拓扑中实现出色性能。此外,得益于其细化的产品组合,CoolMOS™ P6产品系列的性价比在当前市场上的所有超级结技术的产品中罕有其匹。

英飞凌科技高压功率转换产品部主管Jan-Willem Reynaerts表示,“英飞凌新推出的这个极具创新的CoolMOS™ P6解决方案,为我们的客户开辟了一条康庄大道,沿着这条道路,他 们既可以实现极高的转换效率,又能缩短系统开发时间。P6产品的优越特性与经实践检验的CoolMOS™品质和可靠性的结合,进一步巩固了英飞凌在功率转换技术领域的领先地位。”

得益于其更低的栅极电荷(Qg),CoolMOS™ P6提高了效率,尤其是在轻负载条件下。该产品系列还具备较高的阈值电压(Vgsth),实现提前关断,从而提高软开关应用的效率。由 于其性能可靠的体二极管,P6不仅可用于硬开关PFC,也可用于软开关PWM(如LLC)。

经优化的集成栅极电阻(Rg)阻值最好地兼顾效率和易于使用性以及对开关行为的有效控制。较之于先前的技术,电压斜率(dv/dt)从50V/ns提高至100V/ns,确 保其更可靠的性能和更高开关效率。

供货情况
从2012年第四季度开始提供600V CoolMOS™ P6产品样品。预计将于2013年第一季度投入第一批OEM量产。

如欲了解关于英飞凌最新600V CoolMOSTM P6的更多信息,敬请访问 www.infineon.com/p6

About Infineon

关于英飞凌
总部位于德国纽必堡的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战领域——高能效、移动性和安全性提供半导体和系统解决方案。2011财年(截止到9月30日),公司实现销售额40亿欧元,在 全球拥有约26,000名雇员。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国苗必达、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。英飞凌公司目前在法兰克福股票交易所(股票代码:IFX)和美国柜台交易市场( OTCQX)International Premier(股票代号:IFNNY)挂牌上市。

更多信息请访问 www.infineon.com

本新闻稿还可在 www.infineon.com/press/上找到。

Information Number

INFPMM201210.013

Press Photos

  • Infineon Extends its Market Leading CoolMOS™ MOSFET Portfolio, Introduces 600V P6 Product Family That Sets Benchmarks in Price/Performance Segment
    Infineon Extends its Market Leading CoolMOS™ MOSFET Portfolio, Introduces 600V P6 Product Family That Sets Benchmarks in Price/Performance Segment
    600V_CoolMOS

    JPG | 438 kb | 2126 x 1535 px