英飞凌倡导开放标准,力促NFC大规模部署;快速、安全的通信接口得到业界主要厂商的采用

2012-11-6 | 市场新闻

2012年11月6日,德国纽必堡讯¬——英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)今日宣布,其面向近场通信(NFC)应用的高性能通信接口得到业界广泛认可,成 为了事实上的行业标准。英飞凌推出的数字非接触式桥(DCLB)接口可在嵌入式安全元件与NFC调制解调器之间实现快速、安全的连接。作为免费提供、全球适用的开放式解决方案,D CLB已被NFC调制解调器和安全元件制造商广泛采用,以最终用于手机之中。迄今为止,已有包括德州仪器、Inside Secure、MicroPross、M tekVision和KEOLABS在内的10家制造商获得了英飞凌DCLB接口许可。

英飞凌芯片卡与安全业务部副总裁兼平台安全业务总经理Juergen Spaenkuch表示,“我们鼎力支持像DCLB接口这样的开放式解决方案,因为它们能加快新技术的大规模部署。与 单个供应商提供的专有解决方案不同的是,被广泛接受的标准提高了多种不同终端之间的兼容性,允许系统集成商从众多器件中自由选择。”

满足最高安全标准的NFC通信接口
英飞凌推出的DCLB接口可为要求快速响应的安全NFC应用提供高效解决方案,比如移动支付、门禁或公交票务系统。通过支持高达848千比特/秒(kB/s)的尖峰数据速率,它 改善了NFC调制解调器与安全元件之间的连接性能——部分交易通过该连接执行。较之于其他接口,数据量几近8倍。此外,英飞凌的安全控制器是首个获得德国联邦信息安全局(BSI)最高安全认证(通用标准EAL 6+(high))的嵌入式安全元件。

日前被IHS收购的IMS Research的金融与ID技术资深研究经理Alex Green指出,“要让NFC迅速实现广阔的市场覆盖,就必须让消费者放心,其数据在处理过程中得到了妥善的保护, 并且这项技术使用起来非常便捷。通过提供创新解决方案和适用于NFC应用的产品,英飞凌为将NFC推向大众市场做出了应有的贡献。”

包括移动支付和公交票务系统在内的多种不同的NFC应用的重要性日益凸显。到2016年,具备NFC功能的手机的全球出货量有望从2012年的7900万部,增至9亿部,占所有手机的44%。到 2016年,适用于这种手机或PC的NFC安全元件的出货量有望从2012年的1.2亿颗增至13亿颗。(2012年1月HIS旗下公司IMS Research发布的《NFC全球市场——2012年版》)

英飞凌参展Cartes 2012
英飞凌将携其芯片卡与安全解决方案,参加11月6日至8日在巴黎举办的2012年智能卡暨身份识别技术工业展(Cartes 2012),我们的展位在4号厅J 002展位,敬 请光临。关于英飞凌参展亮点的更多信息,请访问 www.infineon.com/cartes

在互联互通的世界里确保安全
立足于其在安全、非接触式通信和一体化微控制器解决方案(嵌入式控制)等领域的核心实力,英飞凌推出了一个全面的基于半导体的安全产品组合,以支持诸多芯片卡与安全应用。英 飞凌发挥其在该领域的技术专长,在这个网络连接日益紧密的世界里确保诸如移动支付、系统安全和安全电子政务文件等应用的安全。25年来,英飞凌矢志不渝地开发基于硬件的创新安全解决方案,稳 居全球市场领袖地位达15年之久。关于英飞凌芯片卡与安全解决方案的更多信息,请访问 www.infineon.com/chip-card-and-security

About Infineon

总部位于德国纽必堡的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战领域——高能效、移动性和安全性提供半导体和系统解决方案。2011财年(截止到9月30日),公司实现销售额40亿欧元,在 全球拥有约26,000名雇员。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国苗必达、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。英飞凌公司目前在法兰克福股票交易所(股票代码:IFX)和美国柜台交易市场( OTCQX)International Premier(股票代号:IFNNY)挂牌上市。

更多信息请访问 www.infineon.com

本新闻稿还可在 www.infineon.com/press/上找到。

Information Number

INFCCS201211.009