英飞凌率先推出符合 “80 PLUS® 白金”认证标准的银盒电源参考设计

2011-4-20 | 市场新闻

2011年4月19日,德国纽必堡讯——英飞凌科技股份公司成功开发出第一款能够让个人电脑(PC)和服务器电源装置的能效达到92.35%,同时大幅降低物料成本的可上市销售的银盒电源的参考设计。英 飞凌IFX90ATX300W解决方案集成了三枚最新一代IC(集成电路),满足业界最高能效标准——“80 PLUS® 白金”——的要求。 能效代表实际使用的功率的比例。输 入功率与输出功率之差为损失的功率,损失的功率会转换成热能。因此,通过提高能效可降低功耗和电费。

英飞凌的这个全新解决方案包含三个组件,设立了个人电脑(PC)和服务器电源能效的基准。其重点是可再生性和可靠性,尤其是对于批量生产而言。第三代CCM PFC(连续导通模式功率因数控制)IC— —ICE3PCS01G——可为配备最优性价比PFC级的典型功率范围约为150W至500 W的PC电源,提供目前业界最高的能效。英飞凌的第二代谐振LLC半桥控制器IC——ICE2HS01G——可 通过优化半桥驱动操作与同步整流操作之间的相互作用,优化配备同步整流装置的LLC半桥转换器的能效,从而防止不必要的开关损耗。此外,英飞凌的ICE2QR2280Z——配 备数字降频电路的准谐振CoolSET™电流模式控制器——可最大限度降低辅助电源(反激式转换器)的开关损耗,从而确保获得高能效,尤其是在低负载或待机模式下。

供货情况
芯片组和演示板样品目前已开始向符合条件的客户供货。相关IC都已实现量产。

有关英飞凌银盒解决方案IFX90ATX300W的三个组件的更多信息可登录www.infineon.com/silverbox。

“80 PLUS®认证”背景信息
“80 PLUS®”计划旨在推动台式机和服务器高能效电源的生产和使用。要想通过“80 PLUS®"认证,电源装置需要在各种负载水平下至少达到80%的能效。而“80 PLUS®铜牌”、“80 PLUS®银牌”、“80 PLUS®金牌” 和“80 PLUS®白金”等具体的认证等级则需要相应地达到更高的能效。要想通过白金认证,电源需要在100%、5 0%和20%负载条件下,分别达到89%、92%和90%的能效。目前,英飞凌解决方案已超过该值至少0.35个百分点(在50%负载条件下),并能实现批量生产。


About Infineon

总部位于德国纽必堡的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战领域——高能效、移动性和安全性提供半导体和系统解决方案。2010财年(截止到9月30日),公司实现销售额32.95亿欧元,在 全球拥有约26,650名雇员。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国苗必达、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。英飞凌公司目前在法兰克福股票交易所(股票代码:IFX)和美国柜台交易市场( OTCQX)International Premier(股票代号:IFNNY)挂牌上市。

更多信息请访问 www.infineon.com
本新闻稿请访问 www.infineon.com/press/

Information Number

INFXX201104.036

Press Photos

  • Infineon First Semiconductor Supplier to Offer “80 PLUS® Platinum” Compliant Computing Silver Box Reference Design
    Infineon First Semiconductor Supplier to Offer “80 PLUS® Platinum” Compliant Computing Silver Box Reference Design
    Infineon_IFX90ATX300W

    JPG | 550 kb | 1600 x 1067 px