德国研究项目“V3DIM”为极高频毫米波范围的3D设计奠定坚实的基础

有关“V3DIM”德国技术合作的新闻稿

2011-3-9 | 市场新闻

2011年3月9日,德国纽必堡讯——“V3DIM”研究项目为明确设计需求,开发适用于40GHz至100 GHz极高频(所谓的毫米波范围)系统的高度集成的创新3D系统级封装(SiP)解 决方案奠定了坚实的基础。V3DIM是“适用于毫米波产品垂直3D系统集成的设计”的缩写。来自业界和科研界的5家合作伙伴参与了这个由德国联邦教育与研究部(BMBF)资助的项目,旨 在探讨如何利用创新的3D集成技术制造和封装芯片。他们在研究过程中,将会特别注意小型化、性能(包括功率损耗、信号完整性、噪声和成本)、能效和可靠性。这5家合作伙伴分别是位于德累斯顿、慕尼黑和柏林,由 德累斯顿集成电路研究所管理的弗劳恩霍夫研究所;主要生产面向工业应用的传感器组件和位置探测与距离测量系统的SYMEO有限公司;西门子股份公司中央研究院;埃尔兰根-纽伦堡大学电子技术学院;项 目牵头者英飞凌科技股份公司。该项目计划将于2013年8月底完成。

V3DIM项目的5家合作伙伴将携手开发全新的设计方法、模型和SiP技术组件,来应对毫米波频率范围产品的垂直3D系统集成的特殊挑战。该研究项目的成果,将 推进现有和未来的毫米波范围技术在SiP上得到最佳应用。这样3D SiP设计的开发时间就可缩短至少三分之一。

V3DIM项目的经费总额为680万欧元,其中近40%由三家企业合作伙伴赞助。此外,该研究项目作为“2020信息与通信技术”(ICT 2020)计划的组成部分,还获得了BMBF为期三年、大 约410万欧元的资金支持。“2020信息与通信技术”计划是德国联邦政府高科技战略的内容之一。ICT 2020计划的目标之一是,将微型芯片作为一种主要的支撑性技术加以推广,从而开创新的应用领域,进 一步巩固德国在ICT领域的领先地位。德国V3DIM项目与欧洲CATRENE 3DIM3v项目相辅相成。后者涉及垂直3D系统集成的其他方面。

About Infineon

总部位于德国纽必堡的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战领域——高能效、移动性和安全性提供半导体和系统解决方案。2010财年(截止到9月30日),公司实现销售额32.95亿欧元,在 全球拥有约26,650名雇员。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国苗必达、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。英飞凌公司目前在法兰克福股票交易所(股票代码:IFX)和美国柜台交易市场( OTCQX)International Premier(股票代号:IFNNY)挂牌上市。

更多信息请访问 www.infineon.com

本新闻稿请访问 www.infineon.com/press/

Information Number

INFXX201103.029