英飞凌推出迈向工业控制和自动化系统的新型ISOFACE™数字输入产品系列 ——智能性和坚固性远超当前解决方案

2011-2-28 | 市场新闻

2011年2月28日,德国纽必堡讯——新型ISOFACETM 数字输入产品扩展了英飞凌迈向工业控制和自动化应用的创新隔离接口产品系列。英飞凌在德国纽伦堡举办的2011年世界嵌入式大会( Embedded World 2011)上展出其ISOFACETM数字输入产品系列中的ISO1I811T和ISO1I813T两款产品。(12号展厅:英飞凌:12号展台,EBV:458号展台,A rrow:366号展台)。
基于英飞凌ISOFACETM数字输出产品采用的成熟技术,这种新型ISOFACE™ 数字输入产品能够提供500VAC(EN60664-1, UL508)的集成隔离功能。该 技术一方面可为控制系统输入端(如传感器或开关)提供电隔离,另一方面可为微控制器或总线ASIC提供电隔离。高度功能集成和高能效使ISOFACETM 数字输入产品成为实现紧凑和高成本效益的工业控制解决方案(如输入卡或传感器模块)的关键因素。它们在相同PCB(印刷电路板)区域支持的通道数多达同类产品的四倍。
ISOFACETM 数字输入产品从自动化系统上的多个数字源(如传感器)采集信息,然后将这些信息传输至CPU。这种新型英飞凌解决方案可提供高达500kHz的通信频率,远 远超越依靠光隔离器的传统解决方案。因此,它们适用于高精度或高速应用,例如灌装机或造纸和印刷设备。
为了改善控制系统的抗电磁干扰(EMI)性,ISO1I813T的8个输入端口(符合IEC61131-2 / Type 1/2/3标准)每个都带有独立可编程抗尖峰脉冲滤波器。此外,该 产品的通道诊断功能支持诸如传感器和IC输入端之间输入断线这样故障的探测。并且,该设备输入侧的电压受到监控,如果发生故障,将向CPU发送两级警报信号。这些功能大大改善了工厂级别的维护,将 工厂停机时间降至最低,从而大大减少了因停机造成的经济损失。
“ISOFACETM 数字输入系列为原始设备制造商(OEM)和它们的客户带来了切实的利益。”英飞凌公司ASIC和电源IC高级营销主管Kurt Marquardt指出,“ 英飞凌的新型解决方案比任何其他解决方案更加节能、紧凑和可靠。凭借其广泛的诊断功能,该解决方案还大大减少了由于停机造成的经济损失。”
根据 IMS Research 2010年8月的报告,2011年工业控制市场规模预计将达到650万套系统,并且将以10%的速度增长。对于ISOFACETM 数字输入产品而言,这 相当于每年3,000多万套的市场潜力。


供货情况
新型ISOFACE™ 数字输入产品ISO1I811T 和 ISO1I813T的样品以及评估板于即日起提供。

更多有关ISOFACE™ 产品的信息可在www.infineon.com/isoface找到。

About Infineon

总部位于德国纽必堡的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战领域——高能效、移动性和安全性提供半导体和系统解决方案。2010财年(截止到9月30日),公司实现销售额32.95亿欧元,在 全球拥有约26,650名雇员。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国苗必达、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。英飞凌公司目前在法兰克福股票交易所(股票代码:IFX)和美国柜台交易市场( OTCQX)International Premier(股票代号:IFNNY)挂牌上市。
更多信息可在 www.infineon.com找到。
该新闻稿可在 www.infineon.com/press/找到。

Information Number

INFIMM201102.025

Press Photos

  • Infineon Presents New ISOFACE™ Digital Input Product Family for Industrial Control and Automation Systems - Much Smarter and More Robust Than Today’s Solutions
    Infineon Presents New ISOFACE™ Digital Input Product Family for Industrial Control and Automation Systems - Much Smarter and More Robust Than Today’s Solutions
    ISOFACE_DI_ISO1I813T

    JPG | 694 kb | 2362 x 1772 px