英飞凌全新XMM™2138平台支持不断增长的双卡手机市场
2010年2月15日,德国Neubiberg与西班牙巴塞罗那讯——为满足日益增长的双卡手机市场需求,英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)今 日推出支持双卡手机操作的全新 XMM™2138平台。双卡手机可在一部手机中同时使用两个SIM(用户身份模块)卡,具备呼叫保持和呼叫切换等功能。通过按键,手机即可在两个SIM卡之间实现实时切换。如今,双 卡手机在金砖四国(巴西、俄罗斯、印度和中国)的增速很快,尤以亚太国家为最。
双卡手机具备两个SIM卡。最初,普通手机要想使用两个SIM卡,并根据需求在不同SIM卡之间切换,需要采用双卡适配器。这种手机被称为双网单待手机。如今,各 大手机厂商纷纷推出本身采用两个SIM卡的手机,这两个SIM卡可以同时处于激活模式。这种手机被称作双网双待手机。双卡手机通常可用来进行工作电话与非工作电话切换,或者将其中一个卡作为漫游卡,使 用户轻松享受优惠费率。
双卡手机市场增长迅猛。市场调查机构Strategy Analytics预计,从2009年到2010年,双卡手机市场规模有望扩大一倍,此后将保持较高的增速,到2014年,双 卡手机在整个手机市场的占有率将至少达到7%(1亿部)。在某些地区,双卡手机预计将成为手机市场增长最快的领域。
英飞凌全新XMM 2138双卡平台立足于大获成功的X-GOLD™213 EDGE基带芯片。除具备成熟的硬件之外,该平台还采用了成熟的Comneon协议栈和英飞凌的OptiMedia框架。O ptiMedia已应用于1亿多部手机,是经过市场验证的多媒体框架,针对英飞凌的基带芯片进行了优化。它包含结实耐用、性能卓越的音频、视频和图像编解码器,以及成熟的多媒体应用引擎。O ptiMedia具备入门级手机所需的所有功能,还能使低端手机用户享受到高端手机体验。该完整平台解决方案还采用了英飞凌的Red Arrow MMI(人机界面)。
“通过这个双卡手机专用设计平台,英飞凌再次重申了为所有手机细分市场提供可扩展的完整解决方案的承诺。”英飞凌无线解决方案部副总裁兼入门级手机业务分部总经理Ronen Ben-Hamou指出, “全新的XMM 2138双卡平台是一个全包解决方案,可加快客户进军这个新兴市场的速度。”
XMM 2138采用了其他X-GOLD 213平台以及基于X-GOLD™116 GSM/GPRS 和X-GOLD™613 HSDPA器件的平台上使用的通用软件API层(UTA)。这 种通用接口可确保客户在不同平台上重复使用MMI和其他软件。通过UTA接口获得的软件复用性和基于通用ARM11架构的硬件可扩展性,使XMM 2138成为灵活的理想设计平台。这种架构可确保客户,在 采用英飞凌的入门级手机解决方案组合开发手机时,获得较高的软件和硬件重复利用率。
这种新平台支持触摸屏、WQVGA显示屏(改进浏览效果)、蓝牙(文件共享)以及WLAN功能(互联网接入)。依托于片上集成的调频收音机和X-GOLD 213的ARM11内核的计算功能,该 平台还具备出色的音频和视频性能。此外,XMM 2138还支持双网单待手机和双网双待手机。这意味着两个SIM卡都可接收呼叫或消息。通过一个X-GOLD 213基带芯片,优 化的协议栈可确保两个SIM卡同时处于待机模式。
上市时间
XMM 2138的样品和完整参考系统目前已可提供,并已于2010年第一季度实现量产。在2010年2月15日至18日在巴塞罗那举行的移动通信世界大会上,英 飞凌在1号展厅B22号展台展示基于XMM 2138平台的创新双卡解决方案。
About Infineon
总部位于德国Neubiberg的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战领域——高能效、连通性和安全性提供半导体和系统解决方案。2009财年(截止到9月份),公司实现销售额30.3亿欧元,在 全球拥有约25,650名雇员。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国苗必达、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。英飞凌公司目前在法兰克福股票交易所(股票代码:IFX)和美国柜台交易市场( OTCQX)International Premier(股票代号:IFNNY)挂牌上市。
更多信息请访问 www.infineon.com。
本新闻稿还可从 www.infineon.com/press/找到。
Information Number
INFWLS201002.030
Press Photos
-
New XMM™2138 Platform from Infineon Supports Growing Dual-SIM MarketXMM2138_Dual_SimJPG | 164 kb | 1280 x 960 px