英飞凌推出具备可靠ESD保护性能的全新高能效射频晶体管

2010-7-8 | 市场新闻

2010年7月8日,德国纽必堡讯——英飞凌科技股份公司推出具备静电释放(ESD)保护功能的全新射频晶体管,用于提升无线通信设备设计的可靠性及灵敏度。这 种新型低噪双极晶体管是目前具有最有效的ESD保护,。此外它的封装还与与上一代射频管兼容,这就保证其良好的升级效果。同时它采用多种很小的封装,可节省板子的空间。

在用作射频信号链的低噪放大器(LNA)级时,这种新晶体管可降低静电放电风险。静电放电会导致无线系统出现故障或损坏。英飞凌性价比高的全新高能效射频晶体管是各种无线通信应用的理想之选,比 如移动电话、无线局域网路由器、WiMAX和 GPS模块、机顶盒、有源天线或WiFi数据卡。

该器件具备高射频输入功率、极低的噪声值(NF)、高增益和出色的抗互调干扰性能,从而大幅提高系统灵敏度。这种新晶体管具备高达2kV HBM(人体放电模式)的有效ESD保护,是 以往器件的10倍。其最大输入功率由10dBm提高至 20dBm,而在2.4GHz条件下,其噪声值(NFmin)仅为0.6dB。

“随着全新的带ESD保护射频晶体管的推出,我们可为移动通信客户提供目前业界最有效的ESD防护。”英飞凌公司射频与保护器件高级营销总监Michael Mauer指出,“ 立足于英飞凌广博的产品组合,我们的客户可轻松找到合适的具备所需噪声值、线性和增益的优化解决方案。”

供货与定价
采用SOT343 和TSFP-4封装的 ESD保护晶体管BFP640ESD、BFP720ESD和BFP740ESD于2010年7月开始生产。这些晶体管可供批量定购。

样品单价为0.40美元至0.5美元。

有关英飞凌ESD保护晶体管的更多信息可在 www.infineon.com/ESDTransistors找到。

About Infineon

总部位于德国纽必堡的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战领域——能源效率、通讯和安全性提供半导体和系统解决方案。2009财年(截止到9月份),公司实现销售额30.3亿欧元,在 全球拥有约25,650名雇员。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国苗必达、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。英飞凌公司目前在法兰克福股票交易所(股票代码:IFX)和美国柜台交易市场( OTCQX)International Premier(股票代号:IFNNY)挂牌上市


更多信息可在 www.infineon.com 找到。
该新闻稿可在 www.infineon.com/press/ 找到。

Information Number

INFIMM201007.057

Press Photos

  • New Energy Efficient RF Transistors from Infineon Provide High-Reliable ESD Protection
    New Energy Efficient RF Transistors from Infineon Provide High-Reliable ESD Protection
    BFP740ESD

    JPG | 1.07 mb | 1772 x 1181 px