英飞凌推出具备最高功率密度和可靠性的新款紧凑式IGBT模块PrimePACK™3和EconoDUAL™3
2010年5月5日,德国纽必堡讯——英飞凌科技股份公司今日在纽伦堡举行的2010 PCIM欧洲展会(2010年5月4日至6日)上,推出了专为实现最高功率密度和可靠性而设计的新款IGBT模块:采 用PrimePACK™ 3封装、电压为1700 V、电流为1400 A的PrimePACK™模块,和EconoDUAL™系列的最新旗舰产品、电压为1200V、电流为600 A的EconoDUAL™ 3。
“通过推出这两款新产品,英飞凌再次巩固了其在提供具备最高功率密度的高能效、紧凑式IGBT模块方面的技术领先地位。” 英飞凌公司副总裁兼工业电源部总经理Martin Hierholzer指出。
型号为FF1400R17IP4的新款PrimePACK™ 3模块的电压为1700 V,电流为1400 A,大大拓宽了PrimePACK™系列的功率范围。其目标应用包括:可再生能源、机 车牵引、CAV(电动工程车、商用车和农用车)和工业驱动等。这个新的IGBT模块满足了市场对具备更高功率和最高可靠性的紧凑式IGBT模块与日俱增的需求。这个PrimePACK™ 3模块的外形尺寸仅为89 x 250毫米。与该系列中的其他产品一样,新的PrimePACK™ 3模块采用了巧妙的优化芯片布局和模块设计。这种创新封装概念,提高了散热性,降低了基板与散热器之间的热阻,并 且最大限度地减小了内部漏感。
目前,型号为FF600R12ME4的新款EconoDUAL™ 3模块是颇受欢迎的EconoDUAL™系列中功率最高的产品,电压为1200V,电流为600A。典型应用包括变频器、光 伏发电系统中的集中式逆变器和CAV车辆的柴油发电机驱动等。这款产品在互连技术和热阻方面实现了最优模块设计,具有很高的电流利用率,因而十分高效。借助EconoDUAL™ 3 FF600R12ME4,用 户可以将功率范围提高多达30%,而产品的封装尺寸保持不变。除熟悉的焊接式控制端之外,EconoDUAL™ 3系列的这款新产品还提供高度可靠的PressFIT压接技术控制端。
供货
将于2010年第三季度推出PrimePACK™ 3系列IGBT模块FF1400R17IP4的样品,并计划于2010年第四季度开始量产。
EconoDUAL™ 3模块FF600R12ME4的样品也已推出,并计划于2010年9月开始量产。
更多信息
如欲了解关于PrimePACK 3模块和PrimePACK产品系列的更多信息,敬请登录www.infineon.com/primepack。
如欲了解关于EconoDUAL3模块和EconoDUAL产品系列的更多信息,敬请登录www.infineon.com/dual3。
About Infineon
总部位于德国纽必堡的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战领域——能源效率、通讯和安全性提供半导体和系统解决方案。2009财年(截止到9月份),公司实现销售额30.3亿欧元,在 全球拥有约25,650名雇员。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国苗必达、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。英飞凌公司目前在法兰克福股票交易所(股票代码:IFX)和美国柜台交易市场( OTCQX)International Premier(股票代号:IFNNY)挂牌上市。
更多信息请访问 www.infineon.com。
本新闻稿还可从 www.infineon.com/press找到。
Information Number
INFIMM201005.049