旨在增强芯片卡安全性的欧洲合作研究项目“BioP@ss”为电子身份证在欧盟国家的推广铺平道路
2009年10月21日,德国Neubiberg讯——芯片制造商英飞凌科技股份公司、恩智浦半导体德国有限公司和芯片卡制造商捷德公司参加了旨在开发高安全性芯片卡平台的欧洲合作研究项目BioP@ss, 共有来自六个欧盟国家的十一家公司参与该项目。
BioP@ss是欧洲最大的芯片卡研究项目。其目标是为芯片卡格式的电子身份证在整个欧盟的推广进行基础技术研究。除了具有身份证的功能外,它还将能够针对政府和公共部门提供的服务进行安全验证,B ioP@ss持卡人能够在网上实现电子身份识别和进行生物识别验证。欧盟27个成员国拥有大约5亿居民,估计目前流通使用的约有3.8亿张身份证。
BioP@ss项目旨在使芯片卡技术更安全和更易使用,以便欧盟公民能够使用身份证在网上享受政府和公共部门提供的服务,包括申请地址变更、车辆登记、申请退税(eGovernment)、选举投票( eVoting)以及零售、银行和保险领域的其他服务(eBusiness)。BioP@ss研究项目进一步推动了安全芯片、卡操作系统以及普通公民和公共部门使用的联网计算机安全软件的发展。目的是确保芯片、 操 作系统和软件符合欧盟成员国已经制定的国家性身份证件标准。
欧洲公民卡标准就是这样的身份证件标准范例,该标准旨在使欧盟居民能够在欧盟任何地方申请退税。这种卡能够在网上进行电子识别、电子认证和使用电子签名。
在BioP@ss项目中,英飞凌和恩智浦负责改进芯片的加密技术。另外一个主要任务是提高芯片卡和读卡器之间的数据传输速率。捷德公司负责开发创新型芯片卡操作系统,采用普通互联网协议( 如TCP/IP、HTTP、TLS和SOAP),无需安装额外的软件,就能在联网计算机上使用芯片卡。芯片卡和计算机既可以进行无线连接,也可以通过USB接口连接。
保加利亚、捷克、法国、德国、波兰、罗马尼亚、瑞士和英国等欧洲国家,已经宣布它们计划在未来几年内采用符合国际标准的电子身份证。
BioP@ss研究项目计划于2011年6月底结束,项目总预算约为1,300万欧元,其中一半由参与该项目工商界合作伙伴提供。另 外一半来自欧洲EUREKA计划CATRENE/MEDEA+子计划的经费(相关资金由成员国提供)。作为德国联邦政府高科技战略和资助计划“IKT 2020”的一部分,德 国联邦教育与研究部为BioP@ss项目提供了280万欧元的资助。IKT2020计划目的之一是巩固和加强德国在信息和通信技术领域的技术领先地位。为 BioP@ss提供支持旨在进一步开拓德国帮助开发的芯片卡技术国际市场。
如欲了解BioP@ss研究项目和项目合作伙伴的更多信息,敬请访问www.biopass.eu。
关于捷德
总部位于德国慕尼黑的捷德公司是一家国际领先的技术提供商。2008财年,公司实现销售额17亿欧元,拥有约10,000名雇员。创建于1852年的捷德公司是钞票和钞票纸生产和加工、电 信和电子支付智能卡解决方案以及安全文件和识别系统的全球市场领袖和创新先驱。其遍布全球30多个国家的49家子公司和合资企业将它与客户紧密地联系在一起。如欲了解更多信息,敬请访问 www.gi-de.com
关于恩智浦
恩智浦是飞利浦在50多年前创建的全球领先的半导体公司。公司总部位于欧洲,在全球超过30个国家拥有约29,000名员工,2008年公司营业额达到54亿美元(包括手机及个人移动通信业务)。恩 智浦是全球电子政务应用(如电子护照、身份证或医疗卡)的领先供应商。关于恩智浦的更多新闻,敬请访问 www.nxp.com
About Infineon
总部位于德国Neubiberg的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战领域——高能效、连通性和安全性提供半导体和系统解决方案。2008财年(截止到9月份),公司实现销售额43亿欧元,在 全球拥有约29,100名雇员。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国苗必达、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。英飞凌公司目前在法兰克福股票交易所(股票代码:I FX)和美国柜台交易市场(OTCQX)International Premier(股票代号:IFNNY)挂牌上市。如欲了解更多信息,敬请登录www.infineon.com。
该新闻稿可从以下网站找到: www.infineon.com/press/、 www.gi-de.com和 www.nxp.com
捷德公司媒体联系信息:
Stefan Waldenmaier
电话:+49 89 4119-2985
电子邮箱: stefan.waldenmaier@gi-de.com
恩智浦公司媒体联系信息:
Birgit Ahlborn
电话:+49 40 56 13 22 80
电子邮箱: birgit.ahlborn@nxp.com
Information Number
INFXX200910-003
Press Photos
-
BioP@ss是欧洲最大的芯片卡研究项目,共有来自六个欧盟国家的十一家公司协作开发的针对未来电子身份证的高安全芯片卡平台Check in_300JPG | 980 kb | 2126 x 1596 px