英飞凌面向千兆家庭网关推出世界上体积最小、能效最高的VDSL和ADSL解决方案
2009年9月7日,法国巴黎和德国Neubiberg讯——在本届宽带世界论坛上,英飞凌科技股份公司展出了面向下一代电信网络的最新单芯片VDSL/ADSL解决方案。 XWAY™ xRX200系列产品具备很高的集成度,相对于现有的解决方案而言,其芯片尺寸缩小了一半以上;此外,其功耗比现有解决方案低一半以上,达到了同类产品中最高能效。
该系列的首批产品——XWAY™ VRX200芯片可帮助运营商开通高清网络电视(HD-IPTV)业务,并满足消费者日益增长的宽带上网(高达100Mbps的下载速度)需求。采 用65纳米工艺制造的全新VDSL/ADSL单片解决方案,具备业界最高的集成度,其IC核尺寸相对于市场上现有的解决方案缩小一半以上。这使其成为适用于家庭网关产品的全球体积最小的VDSL解决方案,有 助于制造商研制出极具吸引力的产品。该解决方案还符合欧盟行为准则(EU CoC)对宽带设备能耗规范的最高要求。它还能支持业界绿色IT目标。绿色IT指实现环保、可 持续的计算以及在对环境不造成任何影响或影响极小的情况下,完成IT系统的高效设计、制造、应用和处理。XWAY VRX200系列产品的推出,凸显了英飞凌的战略重心——即设计高能效解决方案,支 持制造商和运营商实现降低能耗和成本这一目标。结合先进的动态电源管理功能,该解决方案可实现业界最高的能效;与同类产品相比,该解决方案在工作模式下,功耗可降低30%,在低功率模式下,功耗可降低一半以上。
“如今,VDSL市场正在快速起步,运营商正在推出新型宽带业务。这为运营商和设备供应商带来了很大的压力——他们需要提供具备高级功能的经济合算的高能效解决方案。”英 飞凌科技有线通信事业部总裁Christian Wolff表示,“英飞凌再次以全球最紧凑的VDSL解决方案,树立了行业新标杆。XWAY VRX200系列产品可满足苛刻的环保要求,具 备千兆家庭联网和并发802.11n无线局域网等先进功能,能够让我们的客户很好地满足市场的需求。”
XWAY™ VRX200 系列简介
XWAY VRX200系列的目标应用是调制解调器、路由器和千兆网关。它采用混合设计,支持VDSL2标准的全部6个频段,并基于同一混合电路,全面向后兼容ADSL标准。为 了扩展DSL的应用范围,该系列产品还可支持双DSL bonding链路(最大可达Profile 8)。
作为全球首款具备嵌入式千兆交换结构和符合802.3az标准的以太网物理层(可配置为两个千兆或4个快速以太网端口)的VDSL解决方案,XWAY VRX200可避免采用外置快速以太网交换机或千兆以太网交换机。目前的市场发展趋势是从快速以太网平滑过渡到千兆以太网,而成本最优的XWAY VRX200芯片组刚好可以让客户实现这一转变。
VRX200系列产品搭载PCI Express、高速DDR2和高性能存储器NAND Flash等多个接口,从而设立了成本和性能方面的行业新标杆。同时,客户仍可选择使用DDR1 或 PCI等传统接口。
在推出网络电视(IPTV)业务时,运营商十分注重服务质量(QoS),确保用户在收看高清电视节目时获得出色的体验。XWAY VRX200系列具备已验证的线速路由功能、同 时提供多种高级DSL物理层功能,以及服务增强技术,能够很好地满足运营商的需求。擦除解码和ITU-T通用重传功能,也是英飞凌IPTV功能套件的组成部分。此外,英 飞凌的智能加速技术可确保在所有系统条件下实现更高的服务质量。XWAY VRX200系列也是基于英飞凌经过现网应用检验的ADSL和VDSL芯片的成熟架构和软件。
供货情况
XWAY VRX200系列样品将于下个季度开始提供,预计于2010年第2季度实现量产。
如欲了解更多信息,敬请登录: www.infineon.com/cpe
2009年7月7日,英飞凌科技宣布同意将固网通信事业部(WLC)出售给私人股权投资公司Golden Gate Capital。今年秋天完成交易后,固网通信事业部将变身为LANTIQ。它 将在世界宽带论坛(巴黎、CNIT、2009年9月7日至9日)的英飞凌展台(245号)展出其解决方案。LANTIQ将跻身全球前15强无晶圆半导体公司,成为固网通信与宽带接入市场一站式解决方案供应商。它 将成为可提供完整的DSL端至端产品组合、具备将DSL、VoIP和家庭网络连接集成至复杂片上系统(SoC)等独特能力的少数企业之一。
About Infineon
总部位于德国Neubiberg的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战领域——高能效、连通性和安全性提供半导体和系统解决方案。2008财年(截止到9月份),公司实现销售额43亿欧元,在 全球拥有约29,100名雇员。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国苗必达、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。英飞凌公司目前在法兰克福股票交易所(股票代码:IFX)和美国柜台交易市场( OTCQX)International Premier(股票代号:IFNNY)挂牌上市。
如欲了解更多信息,敬请登录 www.infineon.com
本新闻稿可在以下网站找到: www.infineon.com/press/
Information Number
INFWLC200909.081
Press Photos
-
The XWAY™ xRX200 family offers high integration, with a more than 50 percent smaller footprint and best-in-class energy efficiency, with more than 50 percent lower power consumption compared to the market.XWAY_xRXJPG | 1.11 mb | 2126 x 1535 px