英飞凌扩展适用于具备VoIP功能的家用网关的单片解决方案系列;全新多功能芯片优化服务质量,全球首款入门级ADSL IAD芯片支持全IP网络和绿色IT
2009年3月2日,德国Neubiberg讯——英飞凌科技股份公司(FSE/NYSE:IFX)今日宣布XWAY™ ARX100单片ADSL2+集成接入设备(IAD)解决方案系列新增两款新产品:X WAY ARX182和XWAY ARX188。ARX188适用于具备高吞吐量和服务质量(QoS)要求的功能丰富的IAD产品,ARX182是业界首个低成本IAD解决方案,专 用于集成DSL功能的入门级模拟电话适配器(DSL-ATA)。在与英飞凌全新的XWAY SLIC100(用户线接口电路)系列结合使用时,这两个解决方案在能效方面都树立了行业新标杆,可 使客户超越欧盟行为准则(EU CoC)宽带设备能耗规范的要求,比规范规定的最严格能耗要求低35%。
“我们的ARX100架构大幅降低了家用网关功耗,彰显了英飞凌致力于绿色IT的承诺。ARX188将最近推出的ARX168在网络电视(IPTV)方面的优势与英飞凌领先的VoIP技术融合在一起, 为消费者提供性能卓越的多业务网关,而ARX182支持运营商向全IP网络迁移。”英飞凌科技固网通信部总经理Christian Wolff指出,“ 这些全新的解决方案进一步印证了我们对OEM/ODM客户的承诺:通过推出ARX100架构,实现一次投资收获多个产品。”
XWAY ARX100 系列简介
2008年秋季,英飞凌推出业界首个集成千兆以太网功能的单片ADSL2+网关解决方案XWAY ARX168,旨在满足迅速发展的IPTV市场的需求。
ARX188通过确保IAD不成为家庭网络的瓶颈,将住宅网关的功能提升至全新水平。英飞凌设计的ARX100架构具备双核网络处理器、协议加速和千兆以太网功能,可确保理想的路由吞吐量。A RX188与802.11n芯片结合使用,可实现独特的性能,使WLAN数据速率超过150Mbps。IPTV应用将受益于高速路由功能以及擦除解码和重传等DSL物理层功能,优化视频传输应用的性能。通 过实现通过不同接口的最佳吞吐量,ARX188给最终用户带来了全新的IPTV、内容管理和文件共享体验。与此同时,即使在网关路由任务繁重的情况下,它也可确保运营级音质。
对于入门级应用和新兴市场而言,具备VoIP功能的ARX182拥有极富吸引力的物料清单(BOM)成本,可帮助运营商向全IP网络迁移。
xDSL CPE全系列解决方案
ARX100系列进一步丰富了英飞凌面向ADSL和 VDSL客户端设备的高集成度单片器件产品阵容。作为DECT / CAT-iq™、POTS和ISDN等所有主要语音技术的领先供应商,英 飞凌帮助客户优化IAD系统解决方案,满足不同市场要求。相对于市场上的现有解决方案,SLIC100系列的创新设计使待机模式下的功耗降低了三分之二。此外,语音子系统的占位空间也降低了40%。所 有相关参数都可通过软件实现编程,因此符合全球所有语音标准的单一硬件设计可应用于所有市场。
ARX100系列的共同优势是支持绿色IT。该系列具有丰富的节能特性,满足最新版欧盟行为准则宽带设备能耗规范(适用于2009年、2010年、2011年及以后)的相关要求。初步结果显示,基 于英飞凌全新解决方案(ARX100结合SLIC100)的完整IAD设计的待机功耗比规范最严格要求低35%。
英飞凌具备xDSL全面互通性的xDSL CPE全系列产品,可使OEM/ODM以最短的上市时间将产品推向全球市场。
供货情况
目前,英飞凌已开始提供XWAY ARX188 ADSL2+ IAD和XWAY SLIC100系列样品。XWAY ARX182样品预计将于2009年年中开始提供。
如欲了解有关ARX188、ARX182和SLIC100的更多信息,敬请登录: www.infineon.com/cpe
CAT-iq™ 是DECT论坛的注册商标。CAT-iq是一种崭新的全球性宽带家庭连接技术。
About Infineon
总部位于德国Neubiberg的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战领域——高能效、连通性和安全性提供半导体和系统解决方案。2008财年(截止到9月份),公司实现销售额43亿欧元,在 全球拥有约29,100名雇员。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国苗必达、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。英飞凌公司已列入法兰克福股票交易所的DAX指数,并在纽约股票交易所挂牌上市,股 票代号:IFX
如欲了解更多信息,敬请登录 www.infineon.com
该新闻稿可从以下网站找到: www.infineon.com/press/
Information Number
INFWLC200903.038
Press Photos
-

-
ARX182是业界首个低成本IAD解决方案,专用于即将面世的集成DSL功能的入门级模拟电话适配器(DSL-ATA)。XWAY_RX188_ARX182JPG | 1.34 mb | 2126 x 1666 px