英飞凌推出集成Puma 5 DOCSIS 3.0电缆调制解调器的DECT 6.0 / CAT-iq平台

2008-5-19 | 市场新闻

2008年5月19日,德国Neubiberg和美国新奥尔良讯——在2008年美国国际有线电视展上,英飞凌科技股份公司 (FSE/NYSE: IFX)今天推出了一个具有成本效益的DECT解决方案。 在与DOCSIS 3.0芯片组联用的情况下,该解决方案可为北美有线电视服务提供商创造一个平台,以部署通过DECT 6.0无绳电话实现的下一代IP语音 (VoIP)服务。结 合英飞凌COSIC™调制解调器和DUSLIC™-xT以及德州仪器(NYSE: TXN)的PUMA 5芯片组所产生的该平台,可支持系统集成商开发符合最新DOCSIS 3.0(有线电缆数据服务接口规范)以 及DECT 6.0 /CAT-iq无绳电话标准的eMTA(嵌入式终端媒体适配器)产品。

新平台将为有线电视服务提供商带来更多商机。在新平台下,VoIP解决方案可由用户自行安装,无需布线或上门服务,且具有额外性能,可为最终用户提供额外的创收服务。消 费者将受益于无干扰的无绳电话服务,既可享受宽带音频(HD音效)又可进行多方同时通话。另外在无绳手机上也有类似互联网的全新应用,例如在线通讯录、好友列表及股市行情和天气预报。由 于基站可由eMTA待机电池供电,因此DECT 6.0 eMTA产品能够在电源故障时继续提供服务,而电话则有170小时的待机时间和超过15小时的通话时间。

“英飞凌的COSIC调制解调器芯片组成本低廉、功能齐全,与我们的Puma 5 DOCSIS 3.0电缆调制解调器芯片组联用,可支持各种应用和平台充分利用业内首款DOCSIS 3.0兼容解决方案的灵活架构,并利用德州仪器在电缆语音领域的丰富经验,以满足VoIP市场的各种需要,”德州仪器有线电视业务经理Ran Senderovitz说,“DECT eMTA平台以及德州仪器Puma 5芯片组的丰富功能,使制造商和多系统运营商 (MSO) 能向消费者提供全新的电话体验。”

“通过结合德州仪器的电缆调制解调器与英飞凌成熟的DECT和SLIC™产品,我们现在可以提供一个统一的平台支持下一代DECT无绳电话以及传统模拟电话,”英 飞凌科技北美通信解决方案业务部宽带接入产品副总裁Imran Hajimusa说,“这种模块化的解决方案可以使OEM客户开发一系列产品满足全球客户的需求。”

DECT eMTA平台包括德州仪器基于PUMA 5 DOCSIS 3.0的电缆调制解调器芯片组(专门面向三网合一和下一代IP服务进行了优化)、英飞凌面向DECT 6.0/CAT-iq基站、 手机和VoIP网关进行了优化的COSIC系列产品以及英飞凌面向语音和VoIP功能的DUSLIC-xT(双通道用户线接口电路)器件。


英飞凌COSIC系列简介

英飞凌 COSIC是一款单片无绳IC,为住宅环境提供最优化的DECT 6.0 / CAT-iq手机和基站/ VoIP网关解决方案。灵活和可扩展的功能支持所有相关标准,包括DECT、D ECT 6.0和CAT-iq。COSIC器件在单芯片上集成基带控制器、RF收发器和功率放大器,实现系统材料成本最小化、制造和物流最优化、开发与设计精简化以及最顶尖的系统性能。

英飞凌DECT 和DuSLIC-xT 产品的更多信息,请登录: www.infineon.com/dectwww.infineon.com/duslic-xt

供货

DECT eMTA解决方案将于2008年下半年开始供应。

关于德州仪器Puma系列DOCSIS 3.0产品,请登录:
www.ti.com/corp/docs/landing/puma5



About Infineon

总部位于德国Neubiberg的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战领域——高能效、连通性和安全性提供半导体和系统解决方案。2007财年(截止到9月份),公司实现销售额77亿欧元( 包括奇梦达的销售额36亿欧元),在全球拥有约43,000名雇员(其中奇梦达雇员约13,500人)。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国苗必达、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。英 飞凌公司已列入法兰克福股票交易所的DAX指数,并在纽约股票交易所挂牌上市,股票代号:IFX

如欲了解更多信息,敬请登录 www.infineon.com 

该新闻稿可从以下网站找到: http://www.infineon.com/press


Information Number

INFCOM200805.063