英飞凌推出面向VoIP基站的单芯片CAT-iq™无线引擎,将无绳VoIP设计所需物料减少40%

2008-1-29 | 市场新闻

英飞凌推出面向VoIP基站的单芯片CAT-iq™无线引擎,将无绳VoIP设计所需物料减少40%

2008年1月29日,荷兰阿姆斯特丹与德国Neubiberg讯——今日在阿姆斯特丹举行的DECT08大会上,英飞凌科技股份公司(FSE/NYSE:IFX)推 出了全球首款供基站使用的单片CAT-iqTM/DECT无线引擎,名为COSICTM (无线单片)-Modem。COSIC –Modem将基带处理器、收发器和功率放大器集成在CMOS单芯片上,应 用于高品质的无绳IP电话。结合英飞凌的宽带用户端设备片上系统(用于ADSL2/ 2+的Danube、用于以太网的Twinpass和用于VDSL 2的VINAXTM-VE),C OSIC-Modem可同时以高清音质,处理6部话机,同时可以访问CAT-iq发展蓝图介绍的数据应用。

COSIC–Modem向后兼容DECT/DECT 6.0,可通过将软件栈的执行委派给CPE SoC,优化CAT-iqTM无绳基站的系统设计,同时将重点放在基础无线通信任务上。这 种分工可以消除基站CAT-iqTM部件对外部存储器的需求,使CAT-iqTM子系统物料清单至少降低40%。另外,由于所有应用都直接在CPE SoC的存储器上执行,灵 活的资源管理和远程功能更新都可通过这种面向CPE厂商和语音/数据应用服务供应商的架构实现。COSIC –Modem特别支持发射控制的可调式射频层。

CAT-iqTM标准在2006年世界电信展上推出,取代业界普遍采用的DECT标准。目前的CAT-iqTM标准主要面向基于G.722宽带编解码器的无绳高清语音应用,将 在2008年下半年延伸至低数据速率应用,例如语音流媒体、信息显示服务、即时信息传输和先进的家庭设备控制。作为CAT-iqTM的主要发明者,英飞凌一直致力推动DECT-Forum的活动。

“在各种无绳技术当中,CAT-iqTM/DECT在范围、覆盖、功耗和全球认可度方面具备显著的优势,因此在家庭宽带网络中扮演着越来越重要的角色。”英 飞凌通信解决方案事业部高级副总裁兼有线接入业务部总经理Christian Wolff指出,“英飞凌作为全球唯一同时开发数字无绳和宽带CPE解决方案的厂商,一直在市场中居于领先地位,并 为客户提供优化的解决方案。”

英飞凌推出的COSIC-Modem配备了面向宽带CPE SoC的CAT-iq™/DECT堆叠软件,具备高级管理API特性。COSIC-Modem还可通过基于SPINACER Linux软件套件的完整IAD参考设计提供。由于具备全球最小的外形尺寸(7x7 mm2),量产用的硅片将采用符合RoHs标准的VQFN封装方式供货,便于轻松集成和制造。

COSIC-Modem工程样品现已供货。预计2008年第二季度实现量产。如欲了解COSIC-Modem更多信息,敬请登录:www.infineon.com/DECT。

CAT-iq™是DECT Forum的注册商标。CAT-iq™ 是适用于家庭宽带连接的全球新兴技术。

About Infineon

总部位于德国Neubiberg的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战领域——高能效、连通性和安全性提供半导体和系统解决方案。2007财年(截止到9月份),公司实现销售额77亿欧元( 包括奇梦达的销售额36亿欧元),在全球拥有约43,000名雇员(其中奇梦达雇员约13,500人)。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国苗必达、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。英 飞凌公司已列入法兰克福股票交易所的DAX指数,并在纽约股票交易所挂牌上市,股票代号:IFX


如欲了解更多信息,敬请登录 www.infineon.com


该新闻稿可从以下网站找到: http://www.infineon.com/press/

Information Number

INFCOM200801.035