英飞凌SLE 78安全微控制器系列为芯片卡行业带来革命性数字安全特性

2008-11-4 | 市场新闻

2008年11月4日,德国Neubiberg与法国巴黎讯——今日在“巴黎卡展”(Cartes & Identification)上,全球芯片卡集成电路领先供应商英飞凌科技股份公司( FSE/NYSE:IFX)宣布推出具备革命性数字安全特性的全新微控制器系列SLE 78。同时,英飞凌还宣布推出“Integrity Guard”硬件安全技术。由于首次在芯片卡上采用了“ Integrity Guard”安全技术,安全微控制器的整个数据通道具备了完整的片上加密和错误检测功能,包括双CPU、所有内存(EEPROM、闪存、ROM、 RAM)、缓存和总线。英飞凌“ Integrity Guard”的基本原理是确保芯片上的所有数据都经过检测。

英飞凌全新的安全微控制器系列SLE 78 采用了“Integrity Guard”硬件安全技术。英飞凌的SLE 78系列和“Integrity Guard”技术都经过专门设计,适 用于支付与政府ID领域要求苛刻的芯片卡安全应用。

英飞凌为此荣获了芯片卡行业最新颁发的安全创新奖。昨日在“巴黎卡展”开幕前夕,SLE 78系列微控制器还荣获2008年最佳硬件Sesame大奖。

英飞凌全新安全技术——“Integrity Guard”
在芯片卡攻击日趋多样化的背景条件下,硬件安全成为从芯片卡行业脱颖而出的重要因素。英飞凌专门针对芯片卡安全应用开发的“Integrity Guard”可彻底解决芯片卡受到攻击的问题。

由于首次在芯片卡上采用了全新“Integrity Guard”技术,安全微控制器具备了完整的错误检测功能。双CPU方案使得即使在处理过程中也能检测错误,以 及无论计算是否出错的情况下都能顺利完成错误检测。如果检测到错误或攻击,微控制器可决定是否继续运行,或触发报警,使运行自动停止。

此外,由于首次在芯片卡上采用了全新的“Integrity Guard”技术,安全微控制器的核心架构和数据通道具备了完整的片上加密功能,包括所有内存(EEPROM、闪存、ROM、 RAM)、 总线、缓存和双CPU。攻击者无法篡改和窃听加密信号。这两个CPU采用使用不同密钥的完全硬件加密计算——这也是商用安全微控制器的首例。

“英飞凌是错误检测电路及其在安全微控制器应用方面的领导者。”英飞凌科技股份公司高级副总裁兼芯片卡与安全事业部总经理Helmut Gassel博士指出,“英飞凌的创新“Integrity Guard”技术可取代针对每种可能威胁设置传感器的做法,我们认为这将为安全特性树立新标杆,它使我们的SLE 78安全微控制系列具备全面的错误检测、错误纠正和芯片加密功能。”

SLE 78系列供货情况
目前,SLE 78安全微控制系列的6款产品已开始提供样品。这些器件之间的差别在于EEPROM的尺寸不同,存储容量介于36 kB与144kB之间。

预计将于2009年第一季度开始批量生产。

更多信息
英飞凌在巴黎卡展(巴黎北郊维勒班展览中心,时间2008年11月4日至6日)4号展厅的4L002号展台展出芯片卡与安全IC产品组合。如欲了解英飞凌在Cartes 展会上的更多展示亮点,敬 请登录 www.infineon.com/cartes

欲了解英飞凌芯片卡IC和安全IC产品组合及全新SLE 78安全微控制器系列的更多信息,敬请登录 www.infineon.com/securitywww.infineon.com/sle78


About Infineon

总部位于德国Neubiberg的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战领域——高能效、连通性和安全性提供半导体和系统解决方案。2007财年(截止到9月份),公司实现销售额77亿欧元( 包括奇梦达的销售额36亿欧元),在全球拥有约43,000名雇员(其中奇梦达雇员约13,500人)。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国苗必达、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。英 飞凌公司已列入法兰克福股票交易所的DAX指数,并在纽约股票交易所挂牌上市,股票代号:IFX。

如欲了解更多信息,敬请登录 www.infineon.com

本新闻稿可在以下网站找到: www.infineon.com/press/

 

Information Number

INFCCS200811.007