英飞凌推出具备出色性价比的工业和消费用电机控制装置开发套件

2008-2-21 | 市场新闻

英飞凌推出具备出色性价比的工业和消费用电机控制装置开发套件

2008年2月21日,德国Neubiberg讯——英飞凌科技股份公司(FSE/NYSE:IFX)今日宣布推出成本极低的三相电机控制装置开发套件,该套件结合采用了具有磁场定向控制(FOC)功 能的英飞凌8位XC886 和 XC888系列微控器和最新的高度集成智能电源模块CIPOS™(控制集成电源系统)。英飞凌通过不断努力,提高了成本敏感型消费和工业应用的电源效率,履 行了公司改善能效和推进嵌入式电机控制应用的承诺。

这些成本敏感型应用包括洗衣机、洗碗机、空调和其它家用电器以及工业用风扇和抽水泵等设备所需的电机控制装置,这些设备根据相关规定和用户需求,需要降低能耗。英 飞凌的三相电机驱动应用套件有助于设计人员缩短高能效电机控制产品的上市时间,使其具备出色的扭矩动力学特性,降低噪音,同时提高系统的可靠性。

该开发套件包含一套优化的FOC电机控制软件和一个数字隔离实时监控工具,可提供能够驱动永磁体同步电机(PMSM)和额定功率高达750W的感应电机(ACIM)的易用参考平台。

英飞凌高性能8位XC886/888系列微控器结合采用了增强的8051内核和16位矢量计算机以及功能强大的电机控制外设,其中包括10位数模转换器和灵活的捕获比较单元PWM CAPCOM6。C IPOS电源模块采用英飞凌领先的TRENCHSTOP™ IGBT(绝缘栅双极晶体管)和发射器控制二极管技术,与基于分立式组件的应用设计相比,减少使用23个分立式组件。该 微控器/电源模块组合可以较低的成本提供出色的电气性能,降低对板卡空间的要求。基于具备集成PWM和保护控制IC的COOLSET™ 的板载开关模式电源可实现快速启动和评估。

三相电机驱动应用套件亮相嵌入式世界大会
在2008年2月26日至28日举行的嵌入式世界大会上,英飞凌将在12号展厅426号展台展出全新三相电机驱动应用套件,其中包括具备16位电机控制性能的8位微控器;具 备最出色耐热性能的智能电源模块和具备PWM和保护控制IC(可实现快速启动)的板载开关模式电源。

供货与定价
英飞凌销售办事处和经销商现已开始提供三相电机驱动应用套件。套件的建议转售价为449.00欧元。

如欲了解该应用套件的更多信息,敬请登录: www.infineon.com/3-phase-drive 、www.infineon.com/xc886 和 www.infineon.com/cipos
.com/cipos

About Infineon

总部位于德国Neubiberg的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战领域——高能效、连通性和安全性提供半导体和系统解决方案。2007财年(截止到9月份),公司实现销售额77亿欧元( 包括奇梦达的销售额36亿欧元),在全球拥有约43,000名雇员(其中奇梦达雇员约13,500人)。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国苗必达、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。英 飞凌公司已列入法兰克福股票交易所的DAX指数,并在纽约股票交易所挂牌上市,股票代号:IFX

如欲了解更多信息,敬请登录 www.infineon.com


该新闻稿可从以下网站找到: http://www.infineon.com/press


Information Number

INFAIM200802-043

Press Photos

  • Infineon's 3-phase Motor Drive Application Kit includes an XC886 MCU / CIPOS power module development board, a USB (Universal Serial Bus) based "Drive Monitor" stick for real-time control and monitoring, and a CD with a free development tool chain and optimized sensorless Field Oriented Control (FOC) source code for PMSM.
    Infineon's 3-phase Motor Drive Application Kit includes an XC886 MCU / CIPOS power module development board, a USB (Universal Serial Bus) based "Drive Monitor" stick for real-time control and monitoring, and a CD with a free development tool chain and optimized sensorless Field Oriented Control (FOC) source code for PMSM.
    3-phase_motor_kit

    JPG | 1.08 mb | 2126 x 1535 px