英飞凌针对M2M应用推出安全微控器系列

2008-2-8 | 市场新闻

英飞凌针对M2M应用推出安全微控器系列

2008年2月8日,德国Neubiberg讯——英飞凌科技股份有限公司(FSE/NYSE:IFX)推出全新安全微控器系列,以满足各种应用场合中快速增长的机器对机器通信要求。机器对机器( M2M)应用领域涵盖设施监控、远程警报系统、汽车综合信息服务(汽车制造商与车主间的通信,适时提醒更换机油或更新软件)、货物转运与汽车租赁公司的车队管理,乃至于自动售货机(库存量检查),等等。

英飞凌全新推出的SLM 76安全微控器系列采用多种封装,特别针对将SIM功能导入M2M应用而精心设计。此产品系列的所有成员均极为结实可靠,能储存数据至少10年之久,满 足在极宽的温度范围内稳妥保存数据这一苛刻需求,它甚至可用于各种严酷的环境,譬如在汽车与工业机构中常见的高潮状态,以及在车辆里偶尔发生的严重振动等。

SLM 76安全微控器还能负责连接移动网络,并且进行鉴权。它允许后台基础设施(例如公用事业公司)与远端设备(例如水/电/气表)之间进行安全可靠的信息交换。

在 -40 °C 至 +105 °C 的温度范围内,擦写周期达到1,600 万次

SLM 76 安全微控器能够在从 -40 °C 至 +105 °C的宽达145 °C的温度范围内正常工作。这个温度范围,与目前 SIM 应用领域典型的 -25 °C 至 +85 °C 相比,等于将现有典型最大温度规范值提高了 25%左右。英飞凌芯片在长期储存数据方面,同样更为先进:其它芯片的擦写周期一般为10万次左右,数据保存时间则在 3 至 5 年之间;而英飞凌的安全微控器,即 使身处严酷的环境,也能将数据保存至少 10 年时间,并达到每页 50 万至 1,600 万次的擦写周期。换句话说,如果您现在开始每分钟都将数据写入 SLM 76 芯片中,以 1,600 万次的擦写周期计算,在芯片能够正常工作的前提下,您可以在2038年进行最后一次写入操作。

英飞凌的 SLM 76 芯片封装既有传统的芯片卡模块,也有 8引脚 VQFN (极薄四侧无引脚扁平封装) 的 SMD (表面贴装器件)。这 种封装最适合自动安装在设备与机器上并能降低解决方案的整体成本。在某些应用领域,例如汽车综合信息服务,这些标准封装足以适应严酷的环境,例如振动。

英飞凌副总裁兼芯片卡与安全 IC部总经理Helmut Gassel 博士表示:“英飞凌一向是 SIM 卡安全控制器的开发主力,现在,我们将多年的丰富经验应用到汽车与工业通信上。由 于采用了智能单元( Smart Cell )概念,我们的 SLM 76 安全微控制器特别结实耐用,其擦写操作周期几乎无人能及。”

据行业分析师预测,这类芯片的市场将以每年 35% 左右的速度增长,从 2006 年的 1,500 万颗,增长为 2011 年的 7,000 万颗左右。

智能卡的领先制造商已着手开发基于 SLM 76的产品和解决方案,或正在进行初步实测。目前,这些开发工作主要集中于汽车综合信息服务系统与仪表。

供货情况与定价
SLM 76 系列目前包含 5 款产品,它们的 EEPROM 大小从 256KB 至 504KB;采用多种封装:已切割晶圆、芯片卡模块,以及 8引脚 VQFN(极薄四侧无引脚扁平封装) 封装。

第一款微控制器 SLM 76CF5120P已经量产。这款安全微控器搭载 504KB的 EEPROM 与 12KB的 RAM。如果批量达到 200 颗,单价约为 2.90 美元 (约合2.00 欧元)。

其它信息

如欲获得SLM 76 的详细信息,敬请登录: www.infineon.com/slm76

如欲获得英飞凌全系列芯片卡和安全 IC 的详细信息,敬请登录: www.infineon.com/security

About Infineon

总部位于德国Neubiberg的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战领域——高能效、连通性和安全性提供半导体和系统解决方案。2007财年(截止到9月份),公司实现销售额77亿欧元( 包括奇梦达的销售额36亿欧元),在全球拥有约43,000名雇员(其中奇梦达雇员约13,500人)。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国圣何塞、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。英 飞凌公司已列入法兰克福股票交易所的DAX指数,并在纽约股票交易所挂牌上市,股票代号:IFX

如欲了解更多信息,敬请登录: www.infineon.com

该新闻稿可从以下网站找到: http://www.infineon.com/press

Information Number

INFAIM200802.034

Press Photos

  • The SLM 76CF5120P, here in a VQFN package, is a member of the Infineon SLM 76 family of security microcontrollers for machine-to-machine (M2M) applications, such as car telematics, utility monitoring, or remote stocks level checks of vending machines. It is capable of operating in an unusually broad temperature range from -40 °C to +105 °C, retains data for at least ten years and features at least 500,000 write-and-erase operations.
    The SLM 76CF5120P, here in a VQFN package, is a member of the Infineon SLM 76 family of security microcontrollers for machine-to-machine (M2M) applications, such as car telematics, utility monitoring, or remote stocks level checks of vending machines. It is capable of operating in an unusually broad temperature range from -40 °C to +105 °C, retains data for at least ten years and features at least 500,000 write-and-erase operations.
    SLM_76CF5120P

    JPG | 834 kb | 2323 x 1742 px