英飞凌推出全新汽车微控器以降低油耗和排放
2008年1月29日,德国Neubiberg讯——为了满足下一代排放标准要求,汽车电子设备领先供应商英飞凌科技股份公司(FSE/NYSE:IFX)面向汽车动力系统和底盘应用推出业界集成度最高、性 能最出色的微控器系列。
英飞凌全新的32位AUDO FUTURE微控器系列采用TriCore®内核,将微控器功能与数字信号处理功能和行业最高密度闪存有机结合起来。该系列还包括经德国TÜV Nord 集团车辆技术与机动性协会审批的首个FlexRay通信组件,融合了成熟的AUTOSAR软件和提供额外系统性能的外设控制处理器。
AUDO FUTURE系列完全与以前推出的32位AUDO Next-Generation系列微控器兼容,可使动力系统应用开发者轻松利用现有的工具升级自己的产品,满足新排放标准,尤 其是EURO5和 EURO6标准的要求(如压电直喷引擎)。
“出色的性能和集成度使AUDO FUTURE微控器成为下一代混合动力引擎的理想之选,混合动力引擎可在汽油或柴油模式下运行,能优化油耗和排放,实现最出色的性能。”英 飞凌高级副总裁兼微控制器业务部总经理Jochen Hanebeck指出,“AUDO FUTURE系列功能最强大的TC1797凭借出色的性能和集成度,可使我们通过单一内核执行所有具体应用任务,同 时外设控制处理器负责驱动所有片上外设。由于具备出色的性能,我们预计今后几年动力系统使用的微控制器无需迁移至对称双核架构。”
AUDO FUTURE系列与以前推出的AUDO Next-Generation产品相比,性能提升66%,可满足即将实行的OBD2(车载诊断系统,比如排放诊断)规 定和EURO6和美国Tier2 Bin5排放标准要求。这些全新的排放标准需要更复杂的算法和更高的性能,同时行业领先的嵌入式闪存密度可使所有代码存储于一个芯片内。更 高的性能也可使AUTOSAR标准软件得到使用,而不影响控制算法,使开发人员能够访问现有软件开发工具生态系统,更快速地开发出更加优质的代码。
欧洲二分之一的车辆以及全球三分之一的车辆采用英飞凌微控制器设计柴油或汽油引擎和变速箱控制系统,可控制喷油、点火和废气循环利用等功能。
产品系列(高达180 MHz和4 MB)
可扩展的AUDO FUTURE系列包括具备4MB闪存和集成FlexRay控制器的180 MHz TC1797,具备2MB闪存的133 MHz或80 MHz TC1767以及具备1MB闪存的入门级80 MHz TC1736。各种片上外设由专用的可编程外设控制处理器(PCP)引擎控制,使TriCore能够专用于引擎管理、变速箱控制和其它动力系统功能。集 成至TC1797的FlexRay内核是一种成熟的设计,采用英飞凌分立式CIC-310 FlexRay控制器,可节省空间和系统成本。
“AUDO FUTURE系列可提供扩展式解决方案,适用于从成本优化的入门级车辆到高性能引擎。该系列也向后兼容现有的用户,同时为新用户提供更高的性能水平和集成度。” Hanebeck表示。
供货、封装与定价
英飞凌AUDO FUTURE系列在订购数量达到10万件时,单价从10欧元左右(约合14.50美元)到20欧元左右(约合29美元)不等,主要由配置和包装决定。目前样品已经开始提供。该 系列采用具备144或176引脚的低型四方扁平封装(LQFP)或具备260或416个焊球的球栅阵列(BGA)封装。预计将于2009年实现量产。
如欲了解英飞凌AUDO FUTURE系列的更多信息,敬请登录: www.infineon.com/audo-future
如欲了解英飞凌微控制器和汽车产品系列的更多信息,敬请登录: www.infineon.com/microcontrollers和 www.infineon.com/automotive
About Infineon
总部位于德国Neubiberg的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战领域——高能效、连通性和安全性提供半导体和系统解决方案。2007财年(截止到9月份),公司实现销售额77亿欧元( 包括奇梦达的销售额36亿欧元),在全球拥有约43,000名雇员(其中奇梦达雇员约13,500人)。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国苗必达、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。英 飞凌公司已列入法兰克福股票交易所的DAX指数,并在纽约股票交易所挂牌上市,股票代号:IFX。
如欲了解更多信息,敬请登录 www.infineon.com
该新闻稿可从以下网站找到: http://www.infineon.com/press/
Information Number
INFAIM200801-017
Press Photos
-
The Infineon AUDO FUTURE microcontroller family helps to meet the performance requirements of next generation emission standards, particularly EURO5 and EURO6. The most powerful of the family is the TC1797 offering 180 MHz, 4 Mbytes of flash memory and integrated FlexRay controller.AUDO_FUTURE_TC1797JPG | 2.88 mb | 2126 x 1535 px