英飞凌交付第10亿颗射频收发器,并推出下一代LTE芯片

2007-11-20 | 市场新闻

2007年11月20日,德国Neubiberg讯——通信IC领先供应商英飞凌科技股份公司(FSE/ NYSE: IFX)今天宣布,公司已经交付了第 10亿颗射频收发器。根 据市场研究公司Strategy Analytics报告,2006年英飞凌共交付超过2.3亿颗手机收发器,在这个总容量超过10亿颗的市场上拥有领先市场份额。英飞凌提供通信IC产品已逾15年,客 户包括移动电话市场上所有的大型厂商,如诺基亚、三星、摩托罗拉、索尼爱立信和LG等.

“我们每秒钟生产7颗射频收发器,世界上大约有四分之一的手机集成了英飞凌射频收发器技术,”英飞凌通信解决方案业务部副总裁兼射频引擎业务分部总经理Stefan Wolff说,“ 我们在这一市场的领先地位证明了我们的竞争力与出类拔萃的产品质量以及我们工程师的创新开发能力。”

英飞凌射频收发器系列最新成员为SMARTi® LTE,这是世界上首款高集成度长期演进(LTE) 射频收发器。SMARTi LTE是世界上第一款支持LTE功能的射频收发器,运 用单片射频硅CMOS工艺,尺寸仅为5 x 5 mm ,采用WFSGA-81封装。英飞凌的LTE收发器提供卓越的射频性能,使手机生产商能够为即将投入现场试用的LTE网络提供高数据率上行和下行连接。英 飞凌的SMARTi LTE符合全球性射频要求和频带组合要求,涵盖所分配的LTE射频频带(频带I至频带X)的所有频段,并提供可交换基带滤波功能(高达5 MHz、10 MHz和20 MHz)

凭借SMARTi LTE,英飞凌再次彰显了在奠定下一代无线标准方面的领袖地位。这款全新射频收发器为LTE应用提供卓越的误差矢量幅值(EVM)性能和低功耗。

射频硅样品已经提供给一些客户。预计2010年前将投入批量生产。

About Infineon

总部位于德国Neubiberg的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战领域——高能效、连通性和安全性提供半导体和系统解决方案。2007财年(截止到9月份),公司实现销售额77亿欧元( 包括奇梦达的销售额36亿欧元),在全球拥有约43,000名雇员(其中奇梦达雇员约13,500人)。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国圣何塞、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。英 飞凌公司已列入法兰克福股票交易所的DAX指数,并在纽约股票交易所挂牌上市,股票代号:IFX

如欲了解更多信息,敬请登 www.infineon.com

本新闻稿可从以下网址找到: www.infineon.com/press/

 

Information Number

INFCOM200711-019

Press Photos

  • SMARTi LTE, the world's first highly integrated Long-Term-Evolution (LTE) RF-Transceiver.
    SMARTi LTE, the world's first highly integrated Long-Term-Evolution (LTE) RF-Transceiver.
    SMARTi_LTE_fp

    JPG | 503 kb | 2126 x 1595 px

相关链接