英飞凌进军摩托车引擎控制应用领域,推出全新MCU系列产品

2007-10-18 | 市场新闻

2007年10月18日,德国Neubiberg讯 —— 英飞凌科技股份公司 (FSE/NYSE: IFX) 推出了全新系列微控制器,瞄准不断增长的全球性摩托车引擎控制市场。

具有32位性能的XC2700系列微控制器将使系统制造商能在世界各地打造经济高效的
摩托车电子引擎装置,以便满足即将颁布的排放标准要求。作为世界上最大的摩托车市场,中国和印度也将在来年推出更加严格的排放控制标准,这进一步推动了对经济高效的电子引擎管理系统的需求。预 计到2010年,印度的摩托车产量将达到1500万辆,远高于2005年的670万辆。中国到2010年的摩托车产量更是高达2100万辆,而2005年则为1700万辆。尽管在油耗和排放方面的要求更高,但 是这些地区的摩托车的销售价格必须满足消费者所期望的低于500美元的要求。

XC2700系列以业界领先的C166SV2高性能微控制器内核为基础,可在80MHz的频率下,通过66MHz五级管线提供单周期执行。它还集成了比如内存、稳压器和接口等关键外设,以 降低系统总体成本,并使该系列成为经济高效的解决方案。这还意味着为现有C166SV2开发的软件可以重用于这个全新的微控制器系列。

“摩托车电子引擎管理要求经济高效的高性能解决方案,”英飞凌科技公司高级副总裁兼微控制器业务部总经理Jochen Hanebeck表示,“ 全新的XC2700系列产品将有助于降低引擎管理系统的成本,同时提供满足全球排放法规要求所需的性能。”

XC2700产品家族将包括10款产品。目前推出的是第一批成员:XC2766X和XC2786X。该系列微控制器将模数转换器与16-24个通道集成在一起,以便直接连接传感器,实 现低成本应用和两个CAN接口。它还包括一个通用串口,以便通过UART、LIN或I2C接口连接外设。集成768Kb 130nm嵌入式闪存、6 4Kb数据闪存和51Kb系统RAM同样可简化电子引擎管理系统的设计,同时降低成本。

拥有64-176引脚的XC2700系列可提供不同型号的产品,从低成本器件到高性能器件。设计师可轻松改变性能曲线,以便为摩托车和入门级汽车以及其他比如船用引擎等应用提供引擎控制系统。该 系列产品的高集成度和高性能允许电子引擎控制装置部署在低成本车辆上, 为不断发展的市场带来更高效率和大幅度改善的排放性能。

适用于XC2700的AUTOSAR驱动程序已经通过了AUTOSAR验证项目的验证。该驱动程序组合在单一配置工具里融合了包括微控制器提取层(MCAL)、CAN收发器和闪存EEPROM仿真( FEE)等组件,以便快速进行应用开发。这是实现完整的AUTOSAR基础软件(BSW)的基础,而AUTOSAR基础软件得到了软件合作伙伴的支持。

上市时间和定价
XC2700家族的XC2766X和XC2786X样品已可提供给专门的行业客户。

样品定价根据产品规格有所不同。比如,当数量达到20,000件时,拥有66 MHz频率、768Kb闪存、16 通道、 LQFP-100封装和 -40°C-+125°C车用温度范围的XC2766X的定价是约5.49欧元 (7.41美元)。而采用LQFP-144封装并拥有24通道的XC2786X在达到相同数量时,其定价为约6.78欧元( 9.15美元)。

更多信息
如欲了解XC2700系列产品的更多信息,敬请访问www.infineon.com/XC2700。
更多关于英飞凌传感器、功率电子产品和微控制器等汽车产品组合的信息,可访问: www.infineon.com/automotive

About Infineon

总部位于德国Neubiberg的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战领域——高能效、连通性和安全性提供半导体和系统解决方案。2006财年(截止到9月份),公司实现销售额79亿欧元( 包括奇梦达的销售额38亿欧元),在全球拥有约42,000名雇员(其中奇梦达雇员约12,000人)。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国圣何塞、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。英 飞凌公司已列入法兰克福股票交易所的DAX指数,并在纽约股票交易所挂牌上市,股票代号:IFX

如欲了解更多信息,敬请登 www.infineon.com

 

Information Number

INFAIM200710-005

Press Photos

  • Infineon's XC2700 family of microcontrollers with 32-bit performance allow system makers to build cost-effective electronic engine control in motorcycles meeting upcoming emission standards; for example in China and India, the world's largest motorcycle markets today.
    Infineon's XC2700 family of microcontrollers with 32-bit performance allow system makers to build cost-effective electronic engine control in motorcycles meeting upcoming emission standards; for example in China and India, the world's largest motorcycle markets today.
    XC2766X_XC2786X

    JPG | 949 kb | 2126 x 1535 px

  • XC2766X
    XC2766X
    XC2766X

    JPG | 263 kb | 1144 x 1042 px

  • XC2786X
    XC2786X
    XC2786X

    JPG | 258 kb | 1144 x 1042 px