英飞凌、Comneon携手FSMLabs将基于Linux的手机解决方案引入中低端市场 新型集成式解决方案即将亮相3GSM世界大会

2007-2-12 | 市场新闻

2007年2月12日,西班牙巴塞罗那讯——领先的移动通信协议栈软件供应商Comneon、领 先的通信集成电路供应商英飞凌科技股份公司和面向嵌入式系统设备的硬实时软件RTLinux®供应商FSMLabs今日联合宣布,它们共同开发出一种能够运行于高效手机平台上的单核Linux解决方案。这 一成果表明Linux能够满足价格敏感型中低端手机市场的需求。

三家公司将于2月12-15日在西班牙巴塞罗那召开的3GSM世界大会上,在英飞凌的展位(一厅,B19)展出这种单核Linux解决方案。展示内容包括FSMLabs的RTLinux®,这 种RTLinux®软件可在英飞凌基于Linux的可扩展的MP-Elite单核架构中运行基础调制解调器软件,该 架构由世界上首款具有集成式EDGE宽带和RF收发器的单核解决方案S-GOLD®Radio驱动。该平台经过优化,减少了MIPS消耗,压缩了内存需求,能够满足单芯片手机的严格的性能标准。

这种基于英飞凌MP-Elite的手机解决方案代表了一种功能完善的多媒体Linux参考设计整合,是其价格范围内的第一个开放式操作系统手机平台。该 平台可通过一个用于调制解调器和应用功能的处理器支持流式视频和电话功能。它具有运行于传统芯片组上的嵌入式Linux平台的所有优势。

“由于无需专用处理器或多媒体协处理芯片,MP-Elite的独特架构提供了一种颇具竞争力的手机解决方案,这种解决方案能够大大降低基于Linux系统的手机的成本。”英 飞凌科技公司特色手机业务部副总裁Clemens Jargon指出。

“实现这种创新型Linux平台所需要的较短开发时间和较小工作量充分展示了Comneon的模块化、可移植式协议栈软件架构的优势。”Comneon常务董事Christian Mucke博士指出,“我们的协议栈系列除了支持我们自己研发的实时操作系统外,目前还支持多功能的操作系统,支持20多种平台组合。我们的客户可以轻松地通过成熟的、经 过市场验证的协议栈软件对其平台组合进行整合。”

“除了提供卓越的性能和安全性外,RTLinux®还通过为调制解调器通讯协议栈提供扩展功能和非GPL许可性,带来了一种适用于单芯片手机的通用方案。”FSMLabs常务董事Jason Whitmire指出,“长期以来,我们一直期望有一种支持单核Linux实现的多功能平台,因此我对FSMLabs与英飞凌和Comneon合作率先开发出这种手机架构而感到高兴。”

关于Comneon
Comneon是移动通信协议栈软件的领先供应商。公司为众多客户提供软件产品,包括大型和小型半导体公司、老牌网络运营商,以及一些领先的移动终端制造商。作为英飞凌科技股份公司的全资子公司,C omneon还为英飞凌的移动电话平台提供软件。

如欲了解更多信息,敬请登录: www.comneon.com

关于FSMLabs
FSMLabs是面向运行于移动、企业和嵌入式系统设备的Linux操作系统的安全硬实时性技术的领先提供商。当人们对宕机难以容忍的时候,安全性就显得十分重要,F SMLabs的专利产品RTLinux®和RTCore®能够将Linux和BSD GPOS系列(例如Red Hat、SUSE、NetBSD和FreeBSD)转 化为一种安全的高纳秒/低毫秒确定性硬实时操作系统(RTOS)。通过将一流的企业操作系统(Linux和BSD)与FSMLabs的响应硬实时线程、调度、网络和虚拟技术(RTCore)进行融合,技 术公司能够在很短的时间内开发、配置一种结实、安全、性能卓越的低成本产品。FSMLabs是一家成立于1996年的私营公司,总部位于新墨西哥州,其销售和工程技术人员遍布全球。

如欲了解更多信息,敬请登录: www.fsmlabs.com 或发送邮件至 sales@fsmlabs.com

About Infineon

总部位于德国慕尼黑的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战——高能效、移动性以及智能卡安全领域提供半导体和系统解决方案。2006财年(截止到9月份),公司实现销售额79亿欧元( 包括奇梦达的销售额38亿欧元),在全球拥有约42,000名雇员(其中奇梦达雇员约12,000人)。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国圣何塞、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。英 飞凌公司已列入法兰克福股票交易所的DAX指数,并在纽约股票交易所挂牌上市,股票代号:IFX。

如欲了解更多信息,敬请登录: www.infineon.com.cn
 

Information Number

INFCOM200702.038