英飞凌推出创新型单芯片EDGE手机解决方案:S-GOLD®radio 为功能丰富的EDGE手机提供了最佳集成和最低材料成本
2007年2月8日,德国慕尼黑讯——通信IC领域的领先供应商英飞凌科技股份公司 (FSE/NYSE: IFX) 今日宣布,其创新型单芯片EDGE 手机解决方案S-GOLD®radio 已经成功用于GSM/EDGE 网络上的通话。S-GOLDradio 在单一封装内集成了单片基带控制器、RF 收发器和功率管理单元,创造了业内板载空间最小的EDGE解决方案。S-GOLDradio 可使系统组件数量减少15%,使调制解调器印刷电路板 (PCB) 板载空间降低20%,使总工程设计物料清单 (eBOM) 减少30%。虽然尺寸很小,但这种应用增强型调制解调器支持全面的多媒体功能,包 括视频与音频回放和记录、视频流、双彩屏显示,照相机模块以及增强的安全特性,而无需外部应用处理器。
S-GOLDradio是英飞凌MP-Elite(多媒体平台—EDGE lite)的核心芯片,该平台适用于不同的EDGE手机,并可以最低的半导体成本和最小巧的外形,设 计功能丰富的2.75G手机。英飞凌MP-Elite是以MP-E平台所取得的成功为基础,MP-E平台目前正被用于LG电子量产的手机中。MP-Elite扩展了MP-E平台的优点,具有最大化的集成水平、最 低拥有成本、小占位空间和低功耗特性。
在ABN AMRO Bank NV提供的一份报告中,英飞凌的EDGE MP-E 在集成化和价格方面被认为是“出类拔萃的(best-in-class)”解决方案。该 报告还将英飞凌的EDGE解决方案与其他六家半导体供应商的解决方案进行了比较,并得出结论:“英飞凌是唯一能够利用低成本RF收发器芯片CMOS工艺提供完整EDGE平台的公司。英 飞凌的技术领先优势将延伸到3G市场,特别是,它拥有市场上唯一的单芯片HSDPA/EDGE CMOS RF解决方案。”(ABM AMRO Bank NV,《EDGE 平台比较》,2006年11月)。
“S-GOLDradio 是我们的资深研发团队取得的又一杰出成就,”英飞凌执行副总裁兼管理委员会成员兼通信解决方案业务部总裁 Hermann Eul 博士说道,“凭借我们在CMOS 射频和基带单片集成领域所拥有的实力,我们能够最大限度地降低在客户手机上处理多频 RF 的复杂度,从而帮助客户获得成本优势和缩短产品开发周期。最近我们之所以在 GSM/EDGE/UMTS 领域取得成功, 是因为我们能够提供完整的硬件/软件解决方案和不断进行更高层次的集成。单芯片 EDGE 解决方案是迈向单芯片 UMTS 解决方案的一大步。
上市时间
公司现在提供S-GOLDradio 样品,计划在2007年第二季度开始批量生产。
关于英飞凌的S-GOLDradio 和MP-Elite
英飞凌的S-GOLDradio (PMB8888) 是世界上最小的单芯片EGPRS/GPRS/GSM 控制器,可为功能丰富的手机提供基带、射频和电源管理功能。它 将CMOS基带解决方案S-GOLD2与CMOS 射频解决方案SMARTi-PM进行了单片集成。此外,S-GOLDradio还融合了英飞凌的功率管理单元SM-Power。该 芯片还为那些要求最小板载空间的手机提供了另外的封装选择。它完全支持主流多媒体功能,如200万象素照相机、视频流和视频回放/记录,而无需额外的硬件。
英飞凌的MP-Elite 平台采用了经过实践验证的英飞凌MP-E解决方案的成熟组件和系统设计。除以上硬件以外,该平台还包括由英飞凌的全资子公司 Comneon 提供的必要软件组件。目前,所 有组件和模块都准备进行大规模生产。欲了解更多信息,可登录我们的网站: www.infineon.com/sglodradio
About Infineon
如欲了解更多信息,敬请登录 www.infineon.com
Information Number
INFCOM200701.031
Press Photos
-
S-GOLD®radio: The industry´s first single-chip solution for EDGE mobile phonesS-GoldRadio.jpg
S-GOLD®radio: Die industrieweit erste Ein-Chip Lösung für EDGE MobiltelefoneJPG | 178 kb | 1417 x 1002 px