西门子和英飞凌推出的聚合物光纤解决方案为T-COM客户带来最佳的IPTV和HD-TV室内传输服务
西门子与英飞凌联合推出了一款独具特色的解决方案,该解决方案利用局域网兼容设备在家庭实现快速、可靠的宽带业务(例如IPTV和HD-TV)传输。 这种尖端产品以聚合物光纤为基础,易于部署和安装。与 玻璃光纤相同,聚合物光纤也通过光波传输数据,其恒定带宽可达到100Mbps。采用光电局域网适配器就可实现即插即用解决方案,与室内任何支持局域网的设备轻松连接。德国电信股份公司固网事业部T-Com 现在向其IPTV客户提供这种产品套件,其中包括两个光电局域网适配器、局域网连线和聚合物光缆。
T-Com客户现在可以随时随地在家中享受全新的IPTV、HD-TV或者视频点播等服务。 使用该解决方案时,用户只需正确地将互联网网关与PC或机顶盒连接。西门子与英飞凌和T-Com合作,开 发出包含两个光电局域网适配器、局域网连线和30米长的聚合物光缆的套件,使用户能够快速、轻松地创建家庭网络。 聚合物光缆的两条光纤仅为1.5毫米粗,因此光缆很容易隐藏起来,家 中其他设备也可无需配置直接连接。
该款全新解决方案可以提供类似于以太网布线的高水平服务,因此非常适合流式高带宽应用。由于聚合物光纤不受电磁干扰,因此数据流保持不变,此外,由于采用点到点连接,因此在传输过程中无需进行转接。
“利用基于聚合物光缆的网络解决方案可帮助服务提供商提供IPTV和HD-TV等宽带服务,实现额外创收,这是因为该解决方案方便、易用,我们预计会有大量的T-Com客户采用该解决方案。”西 门子家庭和办公通信设备公司宽带产品管理副总裁Marco Bambach指出。
“我们很高兴与西门子合作,向大众市场提供聚合物光纤解决方案。T-COM决定与我们合作向其客户提供该解决方案,这进一步巩固了该公司在该领域的创新地位。”英 飞凌通信解决方案业务部销售与集团营销副总裁Dominik Bilo说道。
目前,该产品已在欧洲上市,产品名称为“Gigaset Optical LAN Adapter Duo”。在德国,T-COM现已通过网络销售该产品,产品名称为“Speedport OptoLAN Pack”。
西门子家庭和办公通信设备公司
西门子家庭和办公通信设备公司是西门子股份公司的全资子公司。该公司专门从事设计、开发、制造和销售西门子全系列Gigaset产品,其中包括无绳电话、家用多媒体设备和宽带产品及服务,为 运营商和消费者提供无缝、集成通信解决方案。该公司业务遍及全球,2005财年(截止到9月份),公司实现销售额约10亿欧元。
About Infineon
总部位于德国慕尼黑的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战——高能效、移动性以及智能卡安全领域提供半导体和系统解决方案。2006财年(截止到9月份),公司实现销售额79亿欧元( 包括奇梦达的销售额38亿欧元),在全球拥有约42,000名雇员(其中奇梦达雇员约12,000人)。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国圣何塞、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。英 飞凌公司已列入法兰克福股票交易所的DAX指数,并在纽约股票交易所挂牌上市,股票代号:IFX。
如欲了解更多信息,敬请登录 www.infineon.com.cn
Information Number
COM200611.020
Press Photos
-
The Siemens Gigaset Optical LAN Adapter Duo is based on Polymer Optical Fibers, which are especially easy to lay and install. Similar to glass fibers, data is transmitted via light waves.Gigaset_POF.jpg
Das Gigaset Optical LAN Adapter Duo von Siemens basiert auf optischen Polymerkabeln die sich sehr leicht verlegen und installieren lassen. Die Daten werden ähnlich wie bei Glasfasern über Lichtwellen übertragen.JPG | 322 kb | 2047 x 1535 px