英飞凌推出高度集成的SoC解决方案,助力实现面向新一代家用网关的高性能、低成本VoIP解决方案

2006-9-11 | 市场新闻

2006年9月11日,德国慕尼黑讯——英飞凌科技公司(FSE/NYSE:IFX)今天发布了一个基于双核架构、包含多个集成式外设的高度集成的片上系统(SoC)解决方案家族。全 新TwinPass家族主要面向家庭数字应用,如存储和多媒体应用、基于VDSL和PON接入调制解调器的综合接入设备(IAD)、基于IP的语音业务(VoIP)路由器、家用网关和外围数据应用(打印机服务器) 等。TwinPass-VE直接在SoC中集成了一个VoIP引擎,可以为家庭用户和小型企业用户提供电信级语音业务。TwinPass-E则具备一颗面向新一代网关和路由器的高性能CPU,可 支持更高带宽的应用,如IPTV、新一代EWC/802.11n WLAN路由器等。

s“随着用户对VoIP和IPTV业务的需求与日俱增,系统也越来越要求具备更高性能和更高带宽,”英飞凌公司负责通信解决方案业务的副总裁兼有线接入业务部总经理Christian Wolff表示,“有了英飞凌专为满足这些市场需求而推出的TwinPass家族,运营商可以开发出面向家庭数字应用的性能更高并且经济合算的系统。英 飞凌产品大家族中的这个新成员进一步巩固了英飞凌在不断增长的CPE市场上的领先地位。”

根据Infonetics市场调研公司2005年12月发布的报告,到2010年,可支持IPTV和多媒体业务的新一代家用网关的数量将从2005年的290万台,增至1,900万台。其 中很大一部分将实现带宽更高的VDSL-2部署。

TwinPass SoC家族基于一个可灵活伸缩的架构,能够支持世界各地的标准,并且允许系统集成商针对VoIP和视频业务等新兴市场趋势,开发出经济高效的解决方案。这 些产品适用于中端及高端家用网关应用,将在美国、欧洲、亚太地区和日本等VDSL2市场上一展身手。

TwinPass-VE大幅提升系统的VoIP和VDSL2性能

TwinPass-VE是一个面向有线及无线VoIP路由器应用的高度集成式VoIP处理器SoC。TwinPass-VE包含两颗功能强大的333 MHz MIPS 24KEc CPU。一 颗CPU充当网络处理器,而另一颗CPU则直接连接至模拟线路模块,进行高质量语音处理。这款产品立足于英飞凌门类齐全的VoIP技术和解决方案,包括CODEC、DSP和SLIC等。T winPass-VE可实现更加高级的融合了VoIP处理能力的高性能家用路由器和网关,能够满足领先运营商的要求。

TwinPass-E是一个整体系统解决方案

TwinPass-E是一个高度集成的SoC,包含两颗功能强大的333 MHz MIPS 24KEc CPU。一颗CPU负责实现安全的高性能网络处理,而另一颗CPU则用于执行定制应用,如 高速802.11n和视频流等。此外,一颗嵌入式协议处理引擎还可以实现高带宽网络连接,并且有效地卸载两颗MIPS内核的任务,使之可以轻松处理其他性能关键型应用。英飞凌还提供了一套完善的开发工具包,帮 助系统集成商缩短产品上市时间,降低总开发费用。

上市时间

TwinPass-VE和TwinPass-E的设计样品现已上市,最终产品预计将于2006年第四季度正式上市。
 

About Infineon

总部位于德国慕尼黑的英飞凌科技公司,为汽车、工业及多元化电子市场和通信市场提供半导体和系统解决方案,并通过奇梦达(Qimonda)子公司提供内存产品。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在 美国圣何塞、加拿大、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。2005财年(截止到9月份),公司实现销售额67.6亿欧元,在全球拥有约36,400名雇员。英 飞凌公司已列入法兰克福股票交易所的DAX指数,并在纽约股票交易所挂牌上市,股票代号:IFX。如欲了解更多信息,敬请登录www.infineon.com。如欲了解更多有关奇梦达公司信息,敬请登录 www.qimonda.com

Information Number

INFCOM200609.085