英飞凌90 nm磁盘驱动读取通道实现业内最佳性能,内核设计面向支持6 Gbps硬盘串口标准的片上系统
2006年8月11日,北京讯——英飞凌科技股份公司 (FSE/ NYSE: IFX) 日前宣布,该公司展示了一款硬盘读取IC(集成电路)内核的功能以及超过2.6 Gbps(千兆位每秒)的数据率, 是业内90 nm (纳米)读取通道最高的数据率,比前一代器件几乎要快30%。该内核是英飞凌与日立环球存储科技有限公司联合开发的第三代读取通道。它被集成至一个片上系统(SoC)器件,该 器件包含控制硬盘的所有必要功能,包括将率先同时支持4.25 Gbps光纤通道和即将推出的6 Gbps SAS (串行连接SCSI)和S-ATA (串行ATA) 标准的PHY (物理层)内核。该 片上系统预计在2007年初全面投产。
“这种读取通道的成功开发表明日立和英飞凌充分利用它们的创新和设计专长进行全面合作,”日立环球存储科技有限公司明尼苏达州罗彻斯特分部高级主管兼总经理Steven Smith说,“ 英飞凌展示了在硅开发与集成方面的领袖地位。对于90 nm读取通道内核的实现,我们感到非常满意。”
“高通道数据率以及低功耗是为企业市场产品成功开发经济型硬盘片上系统解决方案的关键,”英飞凌科技股份公司ASIC 设计与安全业务部总经理兼副总裁Sandro Cerato表示,“90 nm读取通道核实现了业内最佳的数据率。这体现了我们在设计驱动应用IC方面的丰富经验,也是我们致力于切实服务市场的证明。”
2.6 Gbps 90 nm内核是2005年推出并开始样品生产的内核的更高速度版本。该产品是英飞凌全系列读取通道IP组合的一员,满足各种HDD细分市场的需求:消费类/超低功率、移动、台 式机和企业等。不同的读取通道内核版本源于共同的架构,是通过针对各个细分市场的特定目标参数进行定制设计实现的。
到2006年底,英飞凌预期将销售3000多万枚基于当前读取通道技术的S-ATA片上系统器件。英飞凌S-ATA片上系统解决方案的性能和成本竞争力,加上该公司的ASIC设计与制造专长,为 硬盘制造商带来了增值。这些硬盘制造商通常在订单到量产时间和大批量生产支持方面有着苛刻的要求。
英飞凌ASIC 设计与安全业务部的所有90 nm片上系统产品可以在世界范围内的多个制造厂生产,从而可以保证供应的持续性,并为客户提供灵活的供应链以及扩大量产的机会。目前,支持英飞凌90 nm 工艺的晶圆厂包括英飞凌德国德累斯顿工厂和台湾联华电子公司。
根据Gartner Dataquest公司2005年8月的研究报告,硬盘市场预期将从2005年的33亿美元增长到2009年的45亿美元,实现增长近30%。除了丰富的读取通道IP组合, 英飞凌在安全IC领域也是公认的领袖,是微软 FlexGo™“即用即付”充值计算的开发合作伙伴。这一切将英飞凌置于一个独特的地位——全面支持硬盘市场向需要更高安全性和创新功能的全新应用演进。
About Infineon
总部位于德国慕尼黑的英飞凌科技公司,为汽车、工业及多元化电子市场和通信市场提供半导体和系统解决方案,并通过奇梦达(Qimonda)子公司提供内存产品。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国圣何塞、 加拿大、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。2005财年(截止到9月份),公司实现销售额67.6亿欧元,在全球拥有约36,400名雇员。英飞凌公司已列入法兰克福股票交易所的DAX指数,并 在纽约股票交易所挂牌上市,股票代号:IFX。如欲了解更多信息,敬请登录www.infineon.com。如欲了解更多有关奇梦达公司信息,敬请登录 www.qimonda.com。
Information Number
INFAIM200608-079