奇梦达帮助降低数据中心的能源成本 安装奇梦达节能型内存模组的服务器功耗降低30%

2006-6-27 | 市场新闻

2006年6月27日,北京讯——英飞凌科技股份公司的全资子公司,领先内存产品供应商奇梦达股份公司近日宣布,内 存模组的对比试验和实际数据中心的分析结果表明,奇梦达的标准DRAM的低功率技术每年能为数据中心节省数千美元的电费。

不断攀升的能源成本已成为数据中心面临的一个严峻挑战,网络公司和大型机构的数据中心安装着数百乃至数千台服务器和相关设备。奇梦达公司和Sun公司密切合作,为最终用户提供低功率产品,并 设立了低功率服务器应用的行业基准。功率的降低不仅可以直接减少服务器的能耗,而且可以减少由冷却系统管理的散热量,从而降低服务器的能源成本。

基于多种平台(例如屡获殊荣的Sun Microsystems Sun Fire T2000服务器)的测试显示,将奇梦达的节能型DDR2内存模组与Sun公司的创新服务器系统设计相结合,内 存子系统的功耗将降低30%。在最近召开的一个行业大会上,对典型数据中心的能源成本进行分析的结果表明,奇梦达的内存模组每年可节省70,000美元。

在今年1月Sun公司在美国加利福尼亚圣克拉拉举行的一次会议上,奇梦达公司公布了用于此项计算的数据。在这次会议上,行业专家预测,到2008年,计算机内存子系统的功率将占服务器总耗电量的一半。

“Sun和奇梦达将重点放在面向未来的低功率产品上,并设定了明确的产品路线图。” Kurt Doelling, Sun 公司全球运营副总裁指出,“管理数据中心能源预算这一挑战,必 须在系统设计阶段得以解决。奇梦达证明它的DIMM模组能够节约能源,为此做出了巨大贡献。”

“奇梦达的节能型沟槽工艺大幅度降低了服务器的功耗,同时提高了服务器系统的密度并优化了系统的性能。”奇梦达公司管理委员会成员Thomas Seifert评价说,“ 因此在IT基础设施的需求快速增长和能源成本开始超过设备购置成本的今天,我们能够为用户提供明显的成本优势。”

奇梦达将它的1GB DDR2 DIMM和2GB DDR2 DIMM产品的功耗与其他公司生产的密度为1GB的DDR2 DIMM的功耗进行了比较。对于密度相同(1GB)的产品而言,奇 梦达内存模组的功耗比同类产品低30%。奇梦达公司还对其2GB DIMM进行了测试,其工作电流与其他公司生产的1GB产品相比,相同或略低。

About Infineon

奇梦达简介
奇梦达股份公司是于2006年5月1日从英飞凌科技股份公司分拆出来的全新内存公司,2006年第一季度在DRAM销售额方面高居全球第二位(根据行业研究公司iSuppli的初步预计)。奇 梦达是英飞凌的全资子公司,总部位于慕尼黑,2005财年实现净销售额28亿欧元。奇梦达在全球约有12,000名员工,在3大洲拥有5家300mm 晶圆厂,并运营5家大型研发机构,包 括位于德累斯顿的研发中心。奇梦达历来重视个人电脑和服务器产品,现在的发展重点是应用其节能沟槽技术生产面向图形、移动与消费应用的产品。如欲了解更多信息,敬请登录www.qimonda.com。

Information Number

1