英飞凌推出业界首款采用晶圆级封装的BAW滤波器,降低3G手机生产成本和外形尺寸

2006-6-12 | 市场新闻

(北京讯) —2006年6月19日——在MTT国际微波研讨会上,通信集成电路领先供应商英飞凌科技股份公司(FSE/NYSE代码:IFX)推出了适用于UMTS/W-CDMA手机的BAW(体声波)滤 波器产品家族的最新成员。英飞凌推出的全新双工滤波器——NWX2015CR和NWX2015CT是全球首款采用WLP(晶圆级封装)工艺生产的BAW滤波器,它们可降低3G手机的生产成本和主板空间占用量。

NWX2015CR(通带:2110—2170MHz)和NWX2015CT(通带:1920—1980MHz)经专门设计,可最大限度提高功率放大器-双工器射频前端模块的接收灵敏度和功率效益。英 飞凌NWX2015 BAW滤波器的插入损耗、阻带衰减和隔离度,能够在整个运行温度范围内保持稳定,此外,其晶圆级封装大大降低了模块集成的成本,因此该滤波器能够满足3G UMTS 手机的主要功能要求。

WLP工艺“遮蔽”了通常售给客户的裸晶,从而简化了模块集成,避免了费用高昂的密封封装。因此,它可使手机前端模块的生产成本最多降低25%。此外,采用WLP工艺接合滤波器晶圆,可 实现极大的灵活性,因此能够让制造商将模块尺寸降低30%。

英飞凌已向领先的手机制造商和射频模块厂商提高了1亿多只BAW滤波器。高速3G无线通信网络的开通,激发了用户对轻薄型3G手机的浓厚兴趣,继而推动了BAW滤波器市场需求的强劲增长。据 市场分析师的研究,手机BAW滤波器细分市场的增长率,是整体手机市场的四倍。

“英飞凌显然是全球BAW滤波器技术市场的亚军。”日本市场调研公司Navian 总裁Yoshiyasu Andoh指出,“我们预计,2010年全球双工滤波器的销量将达到9亿多只,是 2005年的三倍以上。”

“为了满足用户对BAW过滤器的大量需求,英飞凌投入了大量资金。”英飞凌公司副总裁兼射频引擎业务部总经理Stefan Wolf说,“位于德国雷根斯堡的8英寸BAW 滤波器生产线的产量将增长一倍,它能够让我们进一步提高自己在高性能滤波器应用市场——例如3G手机市场——的份额。”

NWX2015CR和NWX2015CT UMTS/W-CDMA 双工滤波器目前已开始试供,量产预计2007年(日历年)年中开始。样品定价为0.40美元/只。

这两款产品目前正在旧金山MTT国际微波研讨会(6月11日至16日)英飞凌展台(1023号)上展出。

更多信息和产品简介可从以下网址找到:http://www.infineon.com/baw.

About Infineon

总部位于德国慕尼黑的英飞凌科技公司,为汽车、工业及多元化电子市场和通信市场提供半导体和系统解决方案,并通过奇梦达(Qimonda)子公司提供内存产品。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在 美国圣何塞、加拿大、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。2005财年(截止到9月份),公司实现销售额67.6亿欧元,在全球拥有约36,400名雇员。英 飞凌公司已列入法兰克福股票交易所的DAX指数,并在纽约股票交易所挂牌上市,股票代号:IFX。如欲了解更多信息,敬请登录www.infineon.com。如欲了解更多有关奇梦达公司信息,敬请登录 www.qimonda.com

Information Number

INFCOM200606.068

Press Photos

  • Infineon Drives down 3G Mobile Phone Production Cost and Size, Introduces Industry’s First BAW Filters Using Wafer-Level Packaging<br><br>Infineon reduziert Produktionskosten und Größe von 3G-Mobiltelefonen durch Einführung von BAW-Filtern mit Wafer-Level Packaging
    Infineon Drives down 3G Mobile Phone Production Cost and Size, Introduces Industry’s First BAW Filters Using Wafer-Level Packaging

    Infineon reduziert Produktionskosten und Größe von 3G-Mobiltelefonen durch Einführung von BAW-Filtern mit Wafer-Level Packaging
    INFCOM200606-068b.jpg

    JPG | 467 kb | 1024 x 704 px

  • Infineon Drives down 3G Mobile Phone Production Cost and Size, Introduces Industry’s First BAW Filters Using Wafer-Level Packaging<br><br>Infineon reduziert Produktionskosten und Größe von 3G-Mobiltelefonen durch Einführung von BAW-Filtern mit Wafer-Level Packaging
    Infineon Drives down 3G Mobile Phone Production Cost and Size, Introduces Industry’s First BAW Filters Using Wafer-Level Packaging

    Infineon reduziert Produktionskosten und Größe von 3G-Mobiltelefonen durch Einführung von BAW-Filtern mit Wafer-Level Packaging
    INFCOM200606-068a.jpg

    JPG | 1.65 mb | 2126 x 1535 px