英飞凌推出面向大众手机市场的7.2Mbps HSDPA高速数据接入技术,带来全面可升级多媒体电话解决方案
2006年2月14日,德国慕尼黑/西班牙巴塞罗纳讯——在巴塞罗纳举行的3GSM世界大会上,英飞凌科技公司(FSE/NYSE: IFX)宣布,该公司已开始供应其最新基带处理器的样品。这 种新型处理器支持数据速率高达7.2Mbps的HSDPA(高速下行分组接入)技术。该芯片的高集成水平使得英飞凌成为第一家为中端多媒体电话市场提供7.2 Mbps HSDPA数据速率的供应商。
新型S-GOLD3H芯片是英飞凌著名的S-GOLD®基带处理器家族的最新成员。该产品扩展了该公司HSDPA移动电话解决方案组合,至今该解决方案组合现在包括基带处理器、射频收发器、功 率管理IC、协议栈与APOXI应用框架。S-GOLD3H是英飞凌新一代HSDPA/WCDMA/EDGE多媒体参考平台MP-EH的核心。
“英飞凌致力于以创新方式将各种功能集成到芯片中,为客户提供面向不同市场领域的参考平台,由ULC手机至特色手机,包括从2G到3.5G的技术。我 们的新型HSDPA芯片比当前大众手机的数据速率提升了超过3倍之多。这将使得宽带多媒体应用能够为大众市场所用,如视频流媒体或高速音频/视频下载等,”英 飞凌科技公司董事会成员兼通信解决方案业务部总裁Hermann Eul博士说,“我们最新的参考设计平台的可升级性、多功能性以及完整性使得客户能够满足从2.75G向3G和3.5G电话演进的上市时间要求,并 保持足够的灵活性,以适应市场需求的变化。”
WCDMA移动电话未来5年预计增幅超过50%
市场研究公司Strategy Analytics预计,EDGE/WCDMA移动电话在市场份额方面将稳步增长,从2005年的15%提高到2010年的78%,复合年平均增长率达到51%。S trategy Analytics预计,到2010年,70%的WCDMA手机将支持HSDPA功能。
S-GOLD3H:面向3.5G移动设备的基带处理器
S-GOLD3H是设计用于未来多模式HSDPA/WCDMA/EDGE/GPRS/GSM多媒体电话、PDA以及数据卡。无需额外的专用处理器,S -GOLD3H有足够的处理能力实现视频电话与视频流媒体应用,以及高质量视频录制与回放。该产品还支持高达500万象素的高分辨率相机、3D与2D图形以及最新的视频与音频标准,如MPEG4、H.264、M P3和EAAC+。其链接技术还提供蓝牙、辅助GPS与无线局域网支持。
S-GOLD3H芯片将带来真正的宽带移动体验,例如能使移动用户利用HSDPA7.2Mbps的速度上网、下载电子邮件或数据到SD卡上,同时还能通过蓝牙立体声耳麦欣赏MP3音乐。
英飞凌HSDPA/WCDMA/EDGE可扩展多媒体平台设立性能新标准
配备S-GOLD3H的英飞凌新一代HSDPA/WCDMA/EDGE多媒体平台MP-EH设立了新的行业标准。该产品是业内集成度最高的平台。除了EDGE全部4个频带,它 还可以同时地支持WCDMA 6个频带中的任何3个及提供基于3GPP RELEASE 5协议栈的7.2Mbps HSDPA数据速率。MP-EH与其衍生平台产品MP-E+(面向2.75G电话)和 MP-EU+(面向3G电话)使用相同的平台架构与设计概念,因此移动电话制造商可以快速地拓展他们的产品组合或轻松地升级到更高的蜂窝标准。
MP-EH平台的关键组件包括:英飞凌S-GOLD3H基带处理器、英飞凌SM-Power3功率管理芯片、英飞凌SMARTi 3GE射频收发器(处理当前确定的六频WCDMA和四频EDGE)、面 向蓝牙链接的英飞凌Bluemoon UniCelluar IC、面向AGPS定位的英飞凌Hammerhead芯片以及面向无线局域网的英飞凌Wildcard LP芯片。
MP-EH平台以完整开发套件形式供应,其中包括协议栈、APOXI框架内的多种嵌入式应用以及软件开发全套工具。
上市时间
S-GOLD3H样品今天开始供应。MP-EH参考设计平台预计在2006年年中开始供应。预计到2007年夏季,中端多媒体电话制造商将开始量产。
在巴塞罗纳举办的2006年 3GSM 世界大会(2月13日-16日)上,英飞凌将展示其面向多媒体移动电话的新型平台解决方案。英飞凌展位:1号厅C08。
关于英飞凌多媒体平台和基带组件的更多信息在以下网址可以找到:
www.infineon.com/mobilesolutions, 英飞凌其他无线解决方案可访问:www.infineon.com/wireless。
英飞凌简介
总部位于德国慕尼黑的英飞凌科技公司,为汽车和工业行业、固网通信市场提供半导体和系统解决方案,以及安全移动解决方案以及内存产品。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国圣何塞、加拿大、亚 太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。2005财年(截止到9月份),公司实现销售额67.6亿欧元,在全球拥有约36,400名雇员。英飞凌公司已列入法兰克福股票交易所的DAX指数,并 在纽约股票交易所挂牌上市,股票代号:IFX。如欲了解更多信息,敬请登录www.infineon.com。
本新闻稿可从以下网址找到: http://www.infineon.com/news/.
术语
3GPP: 《第三代合作伙伴项目》是1998年12月签订的合作协议。该协议汇聚了一系列电信标准组织,如ARIB、CCSA、ETSI、ATIS、TTA与TTC。
APOXI: 面向应用编程对象的可扩展接口
EDGE: 增强型数据速率GSM演进
GSM: 全球移动通信系统
HSDPA: 高速下行分组接入
UMTS: 通用移动电信系统
WCDMA:宽带码分多址
About Infineon
Information Number
INFCOM200602-037
Press Photos
-
EnglishS_GOLD3H new
S-GOLD3H: Infineon's baseband processor supports HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access) data rates of up to 7.2 megabits per second (Mbit/s) for the mid-range multimedia phone segment.
Deutsch
S-GOLD3H: Infineons Basisbandprozessor S-GOLD3H bietet HSDPA- (High-Speed Downlink Packet Access) Datenraten von bis zu 7,2 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) für Multimedia-Handys im mittleren Marktsegment.JPG | 1.67 mb | 3543 x 2658 px
S_GOLD3H newJPG | 9 kb | 131 x 99 px