英飞凌全新手机芯片为超低成本手机建立行业标准,将电子元件数量减少到50以下,制造成本降至16美元
2006年2月16日, 德国慕尼黑和西班牙巴塞罗纳讯——英飞凌科技股份公司(FSE/NYSE: IFX)最新推出的芯片可将一只基本移动电话中的电子元件数量从100左右减少到50以下。除 了为用户提供拨打电话和收发短信的基本功能外,该芯片还支持和弦铃声播放。英飞凌E-GOLDvoice™单芯片解决方案将基带处理器、射频收发器、功 率管理单元和RAM融合在一个尺寸仅为8mm×8mm的空间内,实现了面向移动通信的全新硅集成水平。迄今为止,这些元件一直是以独立芯片形式存在,大约占据E-GOLDvoice两倍的面积。
E-GOLDvoice芯片是英飞凌面向超低成本手机的第二代平台ULC2的核心。该平台可以为超低成本移动电话降低大约20%的材料成本,从目前20美元基础上削减至16美元以下。这 些成本包括整部电话及其所有的电子元件、印刷电路板、连接器、带有键盘和显示器的外壳、所有软件组件、充电电池、充电器、包装以及使用手册。
E-GOLDvoice是当今集成度最高的GSM芯片,将手机中电子元件所需空间削减到4cm2。这将进一步巩固英飞凌在削减GSM电话芯片尺寸和元件空间方面的领先地位。2005年,该 公司推出了可以装入仅9 cm2空间的第一代平台。第一代平台预计出现在2006年中期推出的超低成本手机中。
超低成本手机市场预测
美国市场研究公司Strategy Analytics的最新研究报告称,手机行业2006年将拥有25亿用户,到2010年达到35亿(“2005-2010世界手机用户预测”报告,2 006年1月)。虽然很多人希望实现移动通信,但可能对许多新功能并不感兴趣,例如照相功能、移动游戏、网络浏览、录像与播放等。相反对于带有短信功能、提供铃声与墙纸下载的经济型手机的需求将越来越大。
据Strategy Analytics报告,预计到2010年,全球将有超过1.5亿部批发价不到40美元的超低成本手机售出。
关于E-GOLDvoice和ULC2参考平台的技术信息
E-GOLDvoice芯片包括基带处理器、射频(RF)收发器、RAM内存和面向电话的整个功率管理单元。它支持和弦铃声播放,通过其先进的移动无线软件为自适应多速率( AMR)和单天线干扰消除技术(SAIC)提供支持。AMR是面向音频数据压缩的语音编解码器,通过它可以录制和重放语音,语音质量可以根据无线小区的使用进行调节。SAIC削减被干扰的语音链接,同 时能增加无线小区的利用率。AMR和SAIC使得网络运营商能够优化网络运营成本,同时提供卓越的语音质量。
英飞凌面向超低成本手机的ULC2参考平台符合GSM900/1800和GSM850/1900标准,包括移动电话需要的所有电子硬件与软件构件:GSM、其他RF元件、闪存、运行系统、硬 件驱动器和GSM协议栈,并带有面向短信与电话功能的简易、直观的参考人机界面(MMI)。该平台提供多种开发、生产与服务工具。除了大量的西方语言,它还支持阿拉伯语、中文和印地语。这 些工具的一个优势是生产完工后,当电话到达目标市场时,可以对语言、字体及图标进行本地化定制。这将帮助移动电话厂商优化物流成本。
ULC2平台支持单色和彩色显示器,并且支持从因特网上下载铃声和图像。经济型充电电池,如AAA NiMH电池,可以为手机供电。利用当今典型的手机电池,这 些超低成本手机能保持10天以上的待机时间,持续通话时间超过4个小时。
E-GOLDvoice和ULC2上市时间
E-GOLDvoice芯片(189引脚无铅封装)样品预计在2006年中期开始供应。ULC2平台计划在2006年年底供应。
关于英飞凌移动通信产品的更多信息在以下网址可以找到:www.infineon.com/ulc2
英飞凌简介
总部位于德国慕尼黑的英飞凌科技公司,为汽车和工业行业、固网通信市场提供半导体和系统解决方案,以及安全移动解决方案以及内存产品。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国圣何塞、加拿大、亚 太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。2005财年(截止到9月份),公司实现销售额67.6亿欧元,在全球拥有约36,400名雇员。英飞凌公司已列入法兰克福股票交易所的DAX指数,并 在纽约股票交易所挂牌上市,股票代号:IFX。如欲了解更多信息,敬请登录www.infineon.com。
About Infineon
Information Number
INFCOM200601.031