英飞凌启动中国马达控制巡回研讨会

2005-11-15 | 市场新闻

2005 年 11 月 14 日,北京讯——全球领先的半导体解决方案供应商英飞凌科技有限公司今天在北京清华大学开始了其 2005 年中国马达控制巡回研讨会的第一站。 在此次历时半个月、在五个城市举办的巡回研讨会中,英飞凌将与国内工程师共享其在全球马达控制市场的成功经验,并介绍马达控制的技术发展前景和应用实例。此 次巡回研讨会帮助国内企业及学术机构加强与国际市场的交流,极大地推动了马达控制这一应用广泛的技术在国内的快速发展。

 

作为全球马达控制市场的领导企业,。 英飞凌在本次研讨会上将从器件和方案两个方面向与会的工程师展示英飞凌在这一领域的优势和经验。在上午的活动中,英飞凌通过对器件的介绍,让 听众了解英飞凌在马达控制方面主要产品线的相关信息;而 在下午,; 英 飞凌将通过方案和演示,将其在三相交流电机、直流无刷电机和永磁同步电机等方面的成功经验与听众进行分享。

 

英飞凌汽车、 工业及多元化市场事业部中国市场部高级经理李立扬先生表示:“我们很高兴通过此次巡回研讨会与国内的工程师进行沟通和交流。马达控制的应用领域非常广泛,而随着各种产品对更多功能和更高效能的不断需求,基 于高性能单片机的马达控制方案将在诸多领域发挥越来越重要的作用。英飞凌公司非常重视马达控制这一市场领域,希望通过此次研讨会,能够更好地加强中国用户对英飞凌的了解,从而推动英飞凌与国内企业的合作。”

 

无论是汽车、工业控制还是家用电器,马达控制无所不在。而高效的马达控制将使产品在多功能、高性能、低功耗等方面实现极大的提升。例如,在 家用电器领域,冰箱、空调压缩机、洗衣机等采用变速控制后,可节省多达 25~30% 的能耗。" 与此同时,多方位的市场发展趋势,如功效的更大提高、噪声的进一步降低、可靠性和系统安全操作性的日益增强、控 制算法的日趋复杂以及从恒速向变速控制的不断改进等都促使相关设计开发人员选用基于高性能单片机的电机控制方案。

 

英飞凌在马达控制市场具有多年的行业经验、领先的产品技术以及广泛的合作基础。在马达控制领域,英飞凌可提供从单片机、 IGBT 模块 / 分立 IGBT ,到 CoolSET™ 、 CoolMOS™ PFC 控制器以及传感器等丰富的产品线。同时,英飞凌还提供丰富的整套电机控制解决方案,帮助工程师更加轻松地完成产品设计。

   

英飞凌提供灵活的电机控制解决方案, 包括:

 

三相直流无刷电机:开 / 闭环速度控制,霍尔传感器 / 无传感器感应电动势过零点检测

三相交流异步电机:开 / 闭环速度控制,正弦波 PWM/ 三次谐波注入 PWM/ 空间矢量 PWM

三相永磁同步电机:闭环速度电流控制(磁场定向控制 FOC )

   

而其器件解决方案也涵盖了电机控制领域中的各类应用, 包括:

 

MCU :具有专门针对各类马达控制的硬件单元,完整的产品集( 8/16/32 位)a 满足了从电机驱动从低端到高端的所有需求。

单管 IGBT/IGBT 模块:单管 IGBT 和 Easy 模块是低成本电机驱动的最佳选择之一。中

CoolSET™ :集合了 PWM 控制和 CoolMOS™ ,可用在电机驱动的辅助电源部分。

PFC :英飞凌的 PFC 控制芯片能使您的电源功率因素接近 1 。

 

在清华大学举办的第一站研讨会上,近百位来自国内外企业和学术机构的工程师和技术人员前来参加了此次活动,并就马达控制领域的各类问题与英飞凌进行了深入的探讨。在接下来半个月时间里,英 飞凌中国马达控制巡回研讨会还将陆续在无锡、上 海、; 杭 州和深圳举办。

About Infineon

 总部位于德国慕尼黑的英飞凌科技公司, 为汽车和工业行业、固网通信市场提供半导体和系统解决方案,以及安全移动解决方案以及内存产品。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国圣何塞、加拿大、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。2 004财年( 截止到9月份),公司实现销售额71.9亿欧元,在全球拥有约35,600名雇员。英飞凌公司已列入法兰克福股票交易所的DAX指数,并在纽约股票交易所挂牌上市,股票代号:IFX。如 欲了解更多信息,敬 请登录www.infineon.com。

 




Information Number

*20051115