到2030年,预计将有大约500亿台设备接入物联网,其中大部分将归私人用户所有。 智能消费设备一直在使生活变得更轻松、更方便。
英飞凌的半导体解决方案将智能设备转变为语音助手、数字钱包和健康追踪器。
XENSIVTM系列是市场上最广博的传感器产品组合,可为智能设备制造商提供交钥匙解决方案,以实现快速上市。
XENSIVTM MEMS麦克风为MEMS麦克风引入了新的性能等级。基于XENSIVTM MEMS麦克风的参考设计和“Infineon inside”MEMS麦克风,即使在要求最苛刻的应用中,也可以将音频性能提升到一个新的水平。
XENSIVTM系列包含数字化绝对大气压力传感器,这些传感器体积小、功耗低、精度高、环境稳健性强、在较宽的温度范围内具有相对精度。探索我们的Infineon inside压力传感器合作伙伴产品,以找到满足您需求的理想解决方案。
对于健康监测、手势控制和存在检测等应用而言,英飞凌毫米波雷达是多功能解决方案,而英飞凌REAL3TM图像传感器是通过面部识别和AR/VR应用进行身份验证的理想选择。它们基于英飞凌ToF(飞行时间)技术,这是当今世界上最先进的视觉传感技术。
然而,智能设备还依赖于用户和设备之间的物理交互。英飞凌的CapSenseTM解决方案为您的设计带来了优雅、可靠且易于使用的电容式触摸感应功能。CapSenseTM拥有业界领先的低功耗操作,平均电流消耗为22 µA。
PSoCTM 6弥合了昂贵、耗电的应用处理器与低性能微控制器(MCU)之间的鸿沟。 PSoCTM 6 MCU基于双CPU架构,两个CPU都在一个芯片上。除了低功耗内核之外,PSoCTM 6可编程处理器系列还具有六种功耗模式,可实现精细的功率管理。内置安全性可保护您的物联网系统。
与PSoCTM 6系列相匹配,ExcelonTM——新一代铁电RAM ——将超低功耗操作与高速接口、即时非易失性和无限读/写周期耐久性相结合,成为便携式医疗、可穿戴应用的理想数据记录存储器。
无线电源在智能设备世界中变得越来越不可或缺。英飞凌针对电感和谐振拓扑提供安全高效的无线充电解决方案。这些包括定制的交钥匙系统解决方案(其中包含软件),例如带有发射器和接收器解决方案的2.5 W谐振多设备充电器或15 W Qi台式发射器。
对于音频产品,MERUSTM多级D类放大器IC具有出色的能效和功率密度。英飞凌的产品组合包括完全集成的单芯片音频解决方案以及具有可伸缩放大器驱动IC和功率MOSFET组合的分立式音频解决方案。
由于4G / 5G的出现,当今对移动设备和无线应用的要求越来越严格。因此,设计人员需要具有更低损耗率、更强大性能和更高线性度的高度集成的RF前端解决方案。英飞凌提供高性能RF前端组件的广泛产品组合,包括天线调谐器、RF开关、LNA和LMM。
为了确保全球范围内的灵活连接,英飞凌提供了一系列高质量的支持5G的eSIM解决方案,范围包括从eSIM硬件到高端的即插即用捆绑包(如OPTIGATM Connect)。
OPTIGATM Connect解决方案将经过认证的一流安全软件与快速、可互操作的操作系统(OS)相结合,针对物联网和消费类设备的需求进行了优化。预集成的连接性和远程文件配置功能支持在全球范围内快速、方便地部署和管理连接的设备。
WICED Wi-Fi +蓝牙组合是用于物联网设计的小尺寸解决方案,并将IEEE 802.11a / b / g / n / ac WLAN和蓝牙集成到单一芯片中。 WICED Wi-Fi和ModusToolboxTM软件开发套件支持多种Wi-Fi +蓝牙组合,提供代码示例、工具和开发支持。
SECORATM Connect是一款一站式交钥匙解决方案,可将相应的可穿戴设备或物联网设备转变为功能强大且用途广泛的钱包,以安全地存储、选择和使用多张支付卡或交通票卡等。SECORATM Connect允许没有安全或天线设计经验的智能可穿戴系统设计人员无缝集成一个非常紧凑的解决方案,并为各种基于NFC的应用提供超低功耗。
SECORATM Blockchain是一种快速、易于使用的Java Card™解决方案,为区块链系统应用提供一流的安全性。通过为用户凭据提供安全的“保险库”, SECORATM Blockchain可以降低最终用户的商业风险,并有助于增加对区块链系统的信任。
OPTIGATM Trust、Authenticate、Connect产品系列提供了全方位的安全芯片,可满足嵌入式身份验证、品牌保护和高级安全应用领域中的个性化需求。
物联网还提供了一种家庭娱乐形式,其意义远不止于观看电影或玩电子游戏,这就是“增强现实”或“虚拟现实”。最近的技术进步为人们在家中客厅、车库或花园里度过闲暇时光开辟了无数新方式,比如操控多轴飞行器或使用3D打印机制作自己的产品。
智能手表、可听戴设备和联网电视设备的使用日益增长,同时推动了物联网技术的发展:电子组件变得越来越小,传感器和微控制器的性能不断提高,云端或Edge上的数据分析正在创造越来越多的可能性。这甚至为在远程医疗中使用可穿戴设备铺平了道路:智能医疗应用正在针对全球不断增长的人口和老龄化社会改善医疗保健。
这些实用的日常助手穿戴舒适,并且可以用于各种用途,具体取决于其应用。设计可穿戴设备(例如智能手表、手环和可听戴设备)时,关键因素是尺寸、穿戴舒适性和易用性。
其他重要要求包括创新、测量精度和耐用性。 当可穿戴设备在各种条件下跟踪穿戴者的运动时,这些组件必须能够承受不同的温度并能够准确可靠地检测运动。只有当可穿戴设备可靠、有效、不受环境因素影响且能在不同位置工作时才表示其能够正常工作。
小型节能传感器提供了一种先进的方法来跟踪一个人的健康、体力活动和锻炼。RF组件可确保实现最佳的连接和位置确定,从而使用户可以与亲朋好友联系更加紧密。无线充电使日常生活变得更加轻松,几乎就像设备在“自己充电”一样。随着可穿戴设备收集有关健康和健身的用户数据,保护隐私的高级数据安全必须成为重中之重:通过集成的硬件安全解决方案,可穿戴设备的用户数据得到可靠的保护。借助SECORATM Connect等集成芯片解决方案,可穿戴设备的功能可以通过安全、卫生和方便的非接触式支付来得到增强。
美国初创公司Blumio目前正在开发基于英飞凌雷达芯片组的移动非侵入式血压传感器。 新的芯片组无需电缆即可进行连续且精确的测量。这项新技术有可能在价值450亿美元的心血管监测可穿戴设备市场掀起波澜。
一旦设计成功完成,结合了英飞凌雷达和开发板以及Blumio软件和算法的套件将发布给消费者和医疗可穿戴设备制造商,以集成到他们的血压监测设备中。
可穿戴设备现在还具备进行非接触式支付的功能,无论该设备是时尚配饰、电池供电的智能手表还是健身追踪器。为此,特殊的电子模块将安全元件与系统级封装NFC天线相结合,使设备制造商能够轻松集成和管理支付应用以及票务和访问解决方案。
智能音箱通过集成的虚拟助手将音箱和语音控制结合在一起,使得与用户的直观交互成为可能:在未来,使用特殊密码激活这些家庭助手的需要将被完全消除,语音识别、雷达传感器或3D图像传感器使其失去了用途。
几年前,这种音箱在家庭中仍是一种时髦玩意。现在,它们实际上已成为日常生活的一部分。这些设备在我们日常生活中的迅速采用导致对语音用户界面的用户期望不断提高。诸如MEMS麦克风和触摸屏控制器、雷达存在检测的创新应用以及用于身份验证的3D ToF图像传感器等组件是改善智能音箱领域及其他领域(包括家庭娱乐)用户体验的关键。