Fünf Wasserstoffbusse starten ab Dezember in den Linienbetrieb
Eine gemeinsame Presseinformation von Land Kärnten, Infineon Austria, ÖBB Postbus, OMV, Linde Electronics und HyCentA
Klagenfurt (LPD). Ab Dezember 2022 starten die ersten fünf Wasserstoffbusse in Kärnten in den Linienbetrieb. Das gab heute, Mittwoch, der Kärntner Wirtschafts- und Mobilitätslandesrat Sebastian Schuschnig in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit den Konsortialpartnern Infineon, ÖBB-Postbus, OMV, Linde und der renommierten Wasserstoff-Forschungsgesellschaft HyCentA bekannt. Die wasserstoffbetriebenen Busse sind bereits bestellt, ab November finden die ersten Testfahrten vor Ort statt. Zum Einsatz kommen die Busse in der Verkehrsregion Villach-Land. Im Rahmen des Projekts H2Carinthia sollen diese mit regional und nachhaltig hergestelltem, „grünem“ Wasserstoff betankt werden, der „recycelt“ wird. Nach seiner industriellen Nutzung in der Fertigung bei Infineon in Villach wird er durch ein innovatives Verfahren aufgereinigt und für den Antrieb öffentlicher Busse wiederverwertet.
„Mit diesem Projekt nimmt Kärnten eine europaweit führende Rolle in der intelligenten Kreislaufwirtschaft ein und zeigt, wie neue Technologien die Nachhaltigkeit in der Industrie, im Verkehr und der Energiewirtschaft ausbauen und das Klima schützen. Zusätzlich wird durch regionale Lösungen auch die Versorgungssicherheit erhöht. Wasserstoff kann dafür insbesondere in der Industrie und im Schwerverkehr einen wesentlichen Beitrag leisten, um die Treibhausgasemissionen zu reduzieren“, betonte Schuschnig. Kärnten werde deshalb die Investitionen verstärken, um schrittweise zu einer Modellregion für Wasserstoff in Industrie und Mobilität zu werden. „Mit europaweit führenden Projekten wie diesen gewinnt auch der Standort zusätzlich an Attraktivität“, so der Landesrat.
Zum Einsatz kommen Wasserstoffbusse der Marke Solaris (Urbino hydrogen) durch ÖBB Postbus. Diese haben mit einer Tankfüllung ganzjährig eine Reichweite von knapp 400 Kilometer, können bis zu 74 Personen befördern und erreichen eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h. „Das Land Kärnten hat einen absolut zukunftsweisenden Ansatz für die Umsetzung des ersten regionalen Mobilitätsprojektes mit Wasserstoffbussen gewählt. Wir von Postbus sind stolz, dieses Projekt nun gemeinsam mit allen Partnern auf die Straße zu bringen. Es ist allerhöchste Zeit, dass wir in Österreich mehr Busse mit alternativen Antrieben einsetzen. Postbus ist Pionier bei alternativen Antrieben und hat diese seit 2018 bereits mehrfach erprobt, und es hat sich gezeigt, dass diese perfekt funktionieren. Umso mehr freut es uns, dass wir mit den ersten fünf Wasserstoffbussen in Villach-Land noch dieses Jahr in den Regelbetrieb gehen werden“, betonte ÖBB-Postbus Vorständin Silvia Kaupa-Götzl.
Bereits im Spätsommer wird die regionale Produktion von „grünem“ Wasserstoff bei Infineon anlaufen. Das Konzept dafür wurde im Vorprojekt H2Pioneer entwickelt und vom Klima- und Energiefonds im Rahmen der Vorzeigeregion WIVA P&G gefördert. Linde wird den Wasserstoff künftig direkt bei Infineon mittels erneuerbarer Energiequellen erzeugen. Infineon und damit den bisher aus Deutschland mittels LKW importierten Flüssigwasserstoff, der aus fossilen Rohstoffen hergestellt wurde, durch eine eigene nachhaltige Lösung ersetzen. Die Errichtung der Elektrolyseanlage am Werksgelände erfolgt durch Linde und befindet sich in der Endphase, die Fertigstellung der Anlage ist für August geplant. Durch die neue Anlage werden im ersten Schritt täglich 500 Kilogramm an Wasserstoff produziert. Im Vollausbau wird die Menge auf 800 kg ausgeweitet. Genutzt wird der Wasserstoff als Träger- und Prozessgas in der Halbleiterfertigung. „Mit der Realisierung der Wasserstoffanlage setzen wir einen für unsere Chipfertigung und unsere Nachhaltigkeitsziele strategisch wichtigen Meilenstein um. Die Bereitstellung unseres in der Produktion genutzten grünen Wasserstoffs ist im Sinne nachhaltiger Kreislaufwirtschaft eine einzigartige Lösung. Dieses Pilotprojekt dient als Vorzeigemodell für andere Industriebetriebe, die von den gewonnenen Erfahrungen profitieren können“, so Thomas Reisinger, Vorstand für Operations bei Infineon Technologies Austria.
Ebenso nimmt die erste Wasserstofftankstelle in Kärnten konkrete Formen an. Seitens OMV sind hierzu die Planungsarbeiten weit fortgeschritten, auch zwei Grundstücke wurden als möglicher Standort bereits optioniert, nun folgen die Behördenverfahren. Die Anlage wird vorwiegend für die Betankung von Schwerfahrzeugen wie Busse und Lastkraftwägen ausgelegt und die geplante Inbetriebnahme ist ab 2024 vorgesehen. „Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft stehen im Zentrum der neuen OMV Strategie. Insofern entspricht die Wiederverwertung von lokal produziertem grünen Wasserstoff unserer strategischen Ausrichtung. Mit unserer langjährigen Erfahrung im Tankstellengeschäft und unserer Technologieoffenheit können wir die Nachhaltigkeitsziele unserer Kunden unterstützen: Biodiesel und Sustainable Aviation Fuel gibt es bereits heute. Wasserstoff für den Schwerverkehr wird der nächste Schritt sein“, so Elena Skvortsova, Vorständin und Executive Officer Marketing & Trading der OMV AG. Versorgt wird die Tankstelle mit recyceltem aufgereinigten Wasserstoff aus dem Industrieprozess bei Infineon. Die Aufreinigungs- und Auskopplungstechnologien werden hierfür im Teilprojekt ReHyB erforscht, das von der FFG im Rahmen der „Mobilität der Zukunft“ gefördert wird.
Durch die Aufreinigung stehen in der ersten Phase des Projekts ab 2023 bis zu 337 Kilogramm recycelter Wasserstoff täglich zur Verfügung. Damit können rund 4.200 Buskilometer pro Tag gefahren werden, bis zu 17 Busse im Raum Villach können ab 2023 so klimaneutral betrieben werden. Das entspricht rund 1,4 Millionen klimaneutrale Kilometer im Jahr. Die Rohrverbindungen vom Infineon Gelände zur OMV Tankstelle sowie die Aufreinigungsanlage wird durch Linde errichtet und betrieben. „Linde hat Wasserstoff seit mehr als 100 Jahren in der DNA und deckt die komplette Wertschöfungskette ab, von der Produktion und Aufreinigung über den Transport und Lagerung bis hin zu Anwendungen für Industrie und Verbraucher. Mit diesen vollumfänglichen Kompetenzen ermöglicht Linde diesen innovativen, nachhaltigen H2 Kreislauf und ist stolz darauf, damit einen wichtigen Beitrag leisten zu können für die Umwelt und für die Region Kärnten“, betonte Richard Hagenfeldt, Managing Director Linde Electronics GmbH & Co. KG.
Bei den fünf Wasserstoffbussen soll mittelfristig es jedoch nicht bleiben. Bereits 2023 sollen weitere Wasserstoffbusse folgen. Zusätzlich wurde im Rahmen des „Europäischen Green Deal“ und den Österreich zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel für die Dekarbonisierung vor wenigen Tagen bei der FFG um eine Förderung im Rahmen des Emissionsfreie Busse und Infrastruktur - Förderprogramms (EBIN) für die Wasserstofftankstelle und für 40 Busse angesucht. Das EBIN – Programm dient der Umstellung von Busflotten auf emissionsfreie Antriebe. „Wir sind zuversichtlich, dass das Projekt auch die Expertinnen und Experten der Förderstelle überzeugt und wir so EU-Mittel nach Kärnten holen können“, so die Projektpartner unisono.
Wissenschaftlich begleitet und koordiniert wird das Gesamtprojekt H2Carinthia durch die österreichweit führende Forschungseinrichtung HyCentA an der Technischen Universität Graz. „Durch Forschung und Entwicklung gelingt es uns die Innovationen bereitzustellen, die zur Lösung der Klimakrise dringend erforderlich sind und gleichzeitig regionale Wertschöpfung bieten. Für das Beschreiten neuer Wege benötigt es aber nicht nur Forschung, sondern auch die Kooperation von PartnerInnen mit Pioniergeist, die – wie hier in diesem Projekt – mutig vorangehen und zur Umsetzung von Innovation gewillt sind“, so Alexander Trattner, Leiter HyCentA.
Über Infineon Austria
Die Infineon Technologies Austria AG ist ein Tochterunternehmen der Infineon Technologies AG, eines weltweit führenden Anbieters von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon senkt den Energieverbrauch von Unterhaltungselektronik, Haushaltsgeräten und Industrieanlagen. Sie trägt wesentlich zu Komfort, Sicherheit und Nachhaltigkeit von Fahrzeugen bei und ermöglicht sichere Transaktionen im Internet der Dinge.
Infineon Austria bündelt die Kompetenzen für Forschung & Entwicklung, Fertigung sowie globale Geschäftsverantwortung. Der Hauptsitz befindet sich in Villach, weitere Niederlassungen in Graz, Klagenfurt, Linz und Wien. Mit 4.820 Beschäftigten (davon 2.100 in Forschung & Entwicklung) aus 73 Nationen erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 (Stichtag: 30. September) einen Umsatz von 3,9 Milliarden Euro. Mit einem Forschungsaufwand von 516 Millionen Euro ist Infineon Austria eines der forschungsstärksten Unternehmen Österreichs.
Pressefotos
-
v.li.n.re: Dr. Thomas Reisinger, Vorstand für Operations bei Infineon, Richard Hagenfeldt MA MA, Managing Director bei Linde, Dipl.-Ing. Michael Richter vom Hydrogen Center Austria, LR Mag. Sebastian Schuschnig, Mag Silvia Kaupa-Götzl, Vorständin ÖBB-Postbus und Dr. Andreas Gémes, Vice President der OMV, Urheber: Büro LR Schuschnig, TaltavullWasserstoffbusse
JPEG | 1,45 mb | 4500 x 3000 px