MINT-Girls Challenge 2021: Internationale Kindertagesstätte „IDC“ in Villach gewinnt doppelt
Beim österreichweiten MINT-Girls Wettbewerb holte sich das „International Daycare Center“ - kurz IDC - zwei Auszeichnungen: Das „Müllsammler-U-Boot“ gewann den ersten und das Projekt zur Wiederverwertung von Abfallmaterialien für Spielzeug, den dritten Platz. Die Preisverleihung erfolgte letzten Freitag in Wien.
Bei der erstmals durchgeführten MINT-Girls Challenge werden kreative Ideen und Herangehensweisen in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) ausgezeichnet. Mehr als 100 Mädchen haben Ideen eingereicht und in vielen Beiträgen gezeigt, wie MINT zu einer nachhaltigen und lebenswerten Zukunft für uns alle beitragen können. Das IDC, das in Kooperation mit Infineon Austria betrieben wird, hat zwei Projekte eingereicht - beide mit Erfolg.
Erster Platz für das „Müllsammler-U-Boot“
Die Kinder des IDC Kindergartens in der Judendorferstraße konnten mit dem „Müllsammler-U-Boot“ punkten. Dazu haben die Kinder zuerst gemeinsam mit einer Biologin die Flussbewohner in einem Villacher Gewässer untersucht, eifrig Wasserfilter gebaut und schließlich begeistert die Idee zu einem Müllsammler U-Boot geboren und auch entworfen. Getarnt als Meeresbewohner sammeln die ferngesteuerten und durch Sonnenenergie angetriebenen U-Boote den Müll und sorgen für die Gesundheit des Wassers und der Menschen.
Dritter Platz für das Wiederverwerten von Abfall zu Spielzeug
Die Mädchen des IDCs in der Siemensstraße haben sich mit der Wiederverwendung von Abfall auseinandergesetzt. Aus gesammelten Abfallmaterialien bauten die Kinder hohe Bauwerke. Dabei mussten gemeinsam Lösungen gefunden werden, um die Gesetze der Schwerkraft zu umgehen. Gleichzeitig wurden auch das Bewusstsein und die Aufklärung für nachhaltige Entwicklung und eine Lebensweise in Harmonie mit der Natur geschaffen.
MINT-Gütesiegel für Kindergarten
Forschen, Experimentieren und Entdecken stehen beim IDC auf der Tagesordnung. Erst vor Kurzem hat der internationale Kindergarten zum zweiten Mal das MINT- Gütesiegel vom Bundesministerium für Bildung Wissenschaft und Forschung erhalten. Freies gemeinsamen Experimentieren in der Kindergartengruppe, wöchentliche Waldtage, der Natur-Erlebnisgarten, das „Mini Lab“ im Haus dienen als Plattformen zum täglichen Erkunden und Entdecken der Elemente der Natur und der Technik.
„Diese Auszeichnungen freuen uns sehr und bestärken unser motiviertes Elementarpädagogik-Team, die Kinder spielerisch für Technik und Naturwissenschaften zu begeistern. Das sind echte Lern- und Erfolgserlebnisse, die bleiben und zum Weitermachen einladen“, so Sophie Nelhiebel, Geschäftsführerin des Kindergartenbetreibers, Sonnenstrahl GmbH.
Über das International Daycare Center (IDC) in Villach
Das IDC wird von der Sonnenstrahl GmbH in Kooperation mit Infineon Technologies Austria an zwei Standorten (Siemensstraße und Judendorferstraße) in Villach geführt. Insgesamt gibt es 190 Betreuungsplätze für Kinder im Alter von einem bis sechs Jahren. Das pädagogische Konzept ist zweisprachig, legt den Fokus auf naturwissenschaftliche Experimente, bietet wenige Schließtage sowie flexible und lange Öffnungszeiten.
Über die MINT-Girls Challenge
Die österreichweite MINT-Girls Challenge (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) soll Kinder und Jugendliche zur inhaltlichen Auseinandersetzung mit dem Thema „Mädchen und junge Frauen in den MINT-Fächern“ anregen und gleichzeitig ein Impuls sein, um dieses Thema sichtbar zu machen. Teilnahmeberechtigt waren Mädchen und gemischte Teams zwischen 3 und 18 Jahren, die in vier Kategorien „Kindergarten bis 5 Jahre“, „Volksschule 6 bis 9 Jahre“, „Unterstufe 10 bis 13 Jahre“, „Oberstufe/Lehrlinge 14 bis 18 Jahre“ einreichen konnten. Die MINT-Girls Challenge wurde vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, dem Bundeskanzleramt sowie der Industriellenvereinigung durchgeführt.
Links:
IDC in Villach: https://idc-villach.at/
„Müllsammler-U-Boot“: https://mint-girls.at/mint_girls/7048/
„Abfallmaterial als Spielzeug“ https://mint-girls.at/mint_girls/7020/
MINT-Girls Community: https://mint-girls.at/
Kontakt und Rückfragen Sonnenstrahl GmbH:
Sophie Nelhiebel (Geschäftsführerin)
Tel.: 04242 217266 oder 0699/ 1111 0613
E-Mail: nelhiebel@sonnenstrahl.co.at oder nelhiebel@idc-villach.at
Über Infineon Austria
Die Infineon Technologies Austria AG ist ein Tochterunternehmen der Infineon Technologies AG, eines weltweit führenden Anbieters von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon senkt den Energieverbrauch von Unterhaltungselektronik, Haushaltsgeräten und Industrieanlagen. Sie trägt wesentlich zu Komfort, Sicherheit und Nachhaltigkeit von Fahrzeugen bei und ermöglicht sichere Transaktionen im Internet der Dinge.
Infineon Austria bündelt die Kompetenzen für Forschung & Entwicklung, Fertigung sowie globale Geschäftsverantwortung. Der Hauptsitz befindet sich in Villach, weitere Niederlassungen in Graz, Klagenfurt, Linz und Wien. Mit 4.517 Beschäftigten (davon 1.960 in Forschung & Entwicklung) aus 70 Nationen erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 (Stichtag: 30. September) einen Umsatz von 3,1 Milliarden Euro. Mit einem Forschungsaufwand von 498 Millionen Euro ist Infineon Austria eines der forschungsstärksten Unternehmen Österreichs.
Pressefotos
-
Bei der Preisverleihung von links: Sabine Herlitschka, Vizepräsidentin der Industriellenvereinigung, Frauenministerin Susanne Raab, Christina Lipp, Elementarpädagogin; Tina Anton, Elementarpädagogin und pädagogische Leitung IDC Judendorferstraße, Margarete Schramböck, Wirtschafts- und Digitalisierungsministerin Copyright: ©BMDW/HartbergerMINT-Girls-Challenge-2021-IDC-Villach
JPEG | 1,98 mb | 2160 x 1440 px
-
Wasseruntersuchung mit Lupenbecher ©IDCWasser-Untersuchung-mit-Lupenbecher
JPG | 164 kb | 562 x 749 px
-
Untersuchung der Tierwelt im Wasser ©IDCUntersuchung-Tierwelt-im-Wasser
JPG | 519 kb | 1253 x 942 px
-