周囲の状況を「聞く」「見る」、そしてそれに応じて行動するビルとは: サイエンス フィクションか現実か?
ゲスト: Julia Fichte (ユリア フィヒテ)、Manuel Hollfelder (マニュエル ホルフェルダー)
配信開始日: 2021年5月12日
モデレーター:
「モノのインターネット」の可能性はよく知られていますが、実際にはどのように導入すればよいのでしょうか。人々や企業はどのようにしてその恩恵を受けることができるのでしょうか。このポッドキャストでは、インフィニオンやパートナー、ユーザー企業のエキスパートをお迎えして、どのようにIoTを実現できるのかお話をお伺いします。
私はモデレーターのThomas Reinhardt (トーマス ラインハルト) です。このような素晴らしい機会に恵まれ、みなさんとポッドキャストを共有できることをうれしく思っています。
周囲の状況を「聞く」「見る」、そしてそれに応じて行動する建物とは、サイエンス フィクションか現実か
今日はこのテーマでゲストの方々にお話をお聞きします。今回は、私の同僚2名をお迎えしています。Julia Fichte (ジュリア フィヒテ) さんは、インフィニオンでスマート ビルディング向けの新興アプリケーションのマネージャーを務めています。そして、彼女と一緒にいるのは、同じくインフィニオンのスマート ビルディング向け新興アプリケーション マネージャーのManuel Hollfelder (マニュエル ホルフェルダー) さんです。Juliaさん、Manuelさん、本日はご参加いただきありがとうございます。
Julia:
こんにちは、Thomasさん。こちらこそ、よろしくお願いします。
Manuel:
お招きいただきありがとうございます。
モデレーター:
ユースケースやテクノロジーを紹介する前に、まずはトレンドと数字を紹介します。まず、都市化について説明します。国連の予測によると、2050年には10人のうち7人以上が都市に住むようになると言われています。それに伴い、高層ビルや大規模なマンション、巨大なオフィス スペースや公共施設を備えたメガシティの開発が進んでいます。2つ目のメガトレンドは、デジタル化です。欧州通信ネットワーク事業者協会によると、2025年には、ヨーロッパだけで、スマート ビルディングにおけるアクティブなIoT接続が約1億5400万件になると予測されています。そのため、スマートホームやスマート ビルディングへの需要はますます高まっています。では、スマートホーム と スマートビルディング の違いは一体何なのでしょうか?
Julia:
スマートホームというと、私たちが住んでいる家やマンションなどの住宅を意味します。また、スマート ビルディングというと、空港やオフィスビルなどの公共・商業用の建物を指します。また、経済的な理由で運営されているマンション全体も対象となります。そして、そのマンションの中にある個々のアパートが、スマートホームになるのです。しかし、スマートホームかスマート ビルディングかにかかわらず、どちらのコンセプトも目的は同じです。「スマートさ」を加えることで、家や建物はより快適に、より安全に、よりエネルギー効率がよくなるのです。
2つの大きなメリットを挙げることができます。第一に、エネルギー効率を高め、全般的なコスト削減効果を生み出すことです。エネルギー消費量の40%、CO2排出量の36%が電力会社に依存していることを考えると、エネルギー効率の向上は非常に重要です。
モデレーター:
より簡単に、より安全に、より環境にやさしいのですね。私自身も小さなスマートホームに住んでいるので、このようなメリットがあることくらいは知っていましたが、では、スマート ビルディングから企業はどんなメリットを得るのでしょうか?
Manuel:
EUにおけるCO2排出量のうち建物が原因となっているものを考えると、事業者にとっても莫大なエネルギー コストがかかることが想像できます。加えて、インダストリー4.0やスマートホーム市場での成果により、デジタル化が建築業界の新常識となっています。そのため、ビルのテナント、居住者、あるいは労働者は、ビルの最低限の「スマート化」を期待しています。そしてもちろん、企業は建物をスマートにすることで、運用コストを削減し、排出量の削減に積極的に貢献することができます。特に、建築設備を提供する企業にとって、建物のスマート化は、よりスマートな製品を提供するための大きなビジネス チャンスとなります。
モデレーター:
メリットや目標は明らかですが、では実際にどうやって建物を「スマート」にするのでしょうか?
Julia:
建物をスマートにするためには、建物を各要素に分解する必要があります。スマート ビルディングは、その中に置かれ接続されたインテリジェントなデバイスによってスマートになります。それには、換気と空調、エレベーター、アクセス コントロール、照明、火災検知器、エネルギー供給、給湯システムなど、数え上げればきりがありません。
これらは要素自体はスマートではありません。しかし、適切な技術を備えていれば、周囲の状況を「見て」「聞いて」「理解して」、適切な行動をとることができます。センサーは、建物の神経システムであり、建物の動作、環境、デバイスに関するデータをリアルタイムに収集します。パワー半導体は、エネルギー変換の高効率を保証しながら、物事を動かします。また、堅牢な接続性は、スマート ビルディングの可能性を最大限に引き出すための心臓部です。建物の各要素がデバイス、クラウド、ネットワーク間のシームレスに通信できることでのみ、その潜在能力を最大限に発揮させることができます。Power over Ethernetなどの有線技術や、Wi-Fi、Bluetooth、Bluetooth Low Energyなどの無線技術が、スマート ビルディングの背骨となります。一言で言えば、これらの技術と建物の要素が相互に作用することで、建物がスマートになるのです。
Manuel:
照明やエアコンを考えてみましょう。これらは決して「スマート」ではありません。しかし、適切な技術が搭載されていれば、部屋に人がいることを検知して、温度を調整したり、照明をオン/オフしたりすることができます。たとえば、CO2センサーのPASや、60GHzのレーダーなどがそれにあたります。また、エレベーターを例に挙げてみましょう。ある階から別の階へ人を運ぶ、それだけのことです。もちろん、これには多くのハードウェアが必要ですが、それだけではエレベーターはインテリジェントになりません。そこにセンサーやコネクティビティ、ソフトウェアが加わることで、エレベーターはスマートになります。そうなれば、新しい可能性が広がります。何よりも、エレベーターが壊れて動けなくなるのは嫌ですよね。異常を早期に発見できれば、それに越したことはありません。ビルの運営者は、コストのかかる故障が発生する前に、問題を検知して対応するための機能を搭載できます。
モデレーター:
では、適切な技術があれば、機器の故障を未然に防ぐことができるのでしょうか、あるいは事故が起こる前に情報を得ることができるのでしょうか?
Julia:
少なくとも、デバイスの故障を予測し、それに合わせてメンテナンス活動を行うことは可能です。これはとても重要なことです。予知保全を行うことで、故障が70%、メンテナンス コストが25%減少し、メンテナンスが行き届いた機器は寿命が20%延びると言われています。しかし、予知保全を実現するためには、先ほど説明したセンサー、マイクロコントローラー、コネクティビティなどの要素がすべて必要です。これらの要素をすべて組み合わせ、さらに状態監視から実際の予知保全につなげるためのソフトウェアを追加することは非常に困難です。
単なる状態監視から、実際の予知保全につなげることは、非常に難しいことです。私たちは最近、新しくXENSIV™ Predictive Maintenance Evaluation Kitを発表しましたがこれを使用することで、迅速かつ容易な評価を行うことができます。
センサーを利用した状態監視や予知保全を行うことができます。
IoTサービス プロバイダーのKlika Tech社と共同開発し、クラウド サービス プロバイダーのAWSを利用しているため、お客様にエンドツーエンドのソリューションを提供することができます。このキットでは、ハードウェア、つまり、XENSIVTM気圧センサーDPS368や、XMC4700産業用マイクロコントローラーを使用した組み込みセキュリティOPTIGA™ Trust M、そしてWi-Fi接続モジュール、ソフトウェア、そしてパートナーであるKlika Tech社とAWS社が提供するCloudFormationテンプレートを提供します。
Manuel:
私たちインフィニオンは、これらすべてのためのハードウェアを提供します。それが基本なのです。私たちには長年の経験があり、暖房、換気、空調 (HVAC) 機器、モーター、ファン、ドライブ、コンプレッサー、冷蔵庫、その他スマート ビルディングの構成要素を含むさまざまなターゲット アプリケーションに最適な製品を提供しています。接続性やソフトウェアとともに、センサーを使った状態監視や予知保全の機能を簡単に評価できるようにサポートします。もちろん、予知保全はソフトウェアとデータを活用したインテリジェンスによって推進されますが、基本となる基盤、ファンダメンタルはハードウェアです。適切なセンサー、マイクロコントローラー、接続ソリューションがなければ、クラウド上で動作するソフトウェア アルゴリズムの一部になってしまい、現実世界とデジタル世界の間のリンク、つまりハードウェア自体を見逃してしまいます。
モデレーター:
これは、インフィニオンが本当にIoTを実現していることを証明する素晴らしい例ですね。多くの人々は、接続の部分に関してまだ懸念を抱いています。エレベーターの例を挙げましょう。本当は12階に行きたかったのに、22階に着いてしまったということがたまに起こります。さらに、エレベーターの制御装置が不正アクセスされ、エレベーターの中で立ち往生してしまうことも起こりえます。
Julia:
その通りです。だからこそ、セキュリティは基本中の基本です。私たちのキットにはハードウェア ベースのセキュリティがすでに組み込まれています。
Manuel:
偽物の製品が組み込まれないようにするためには、認証も重要です。そのため、OPTIGA™ Trust Mの組み込みセキュリティ ソリューションを使用して、安全な接続と認証、およびAWSのマルチ アカウント登録を行っています。データはスマートビルの基盤となるものですから、ビル管理システムがデータを信頼でき、それがセキュリティや認証の問題で損なわれていないモジュールからのものであることが確認できるようになることが特に重要です。
モデレーター:
それにしても、周囲の状況を「見て」「聞いて」「理解して」、それに応じて行動するようなスマートな建物というのは、とてもワクワクする一方で、私にとってはちょっとしたSFのようにも聞こえます。
Julia:
とてもエキサイティングなことで、もうSFではありません。スマートビルはすでに存在しています。その一例をご紹介しましょう。スマートビルの先駆けとなったのが、アムステルダムの「The Edge」です。総ガラス張りのファサードを持つ40,000mのオフィス ビルです。このビルには、約28,000個のセンサーが設置されています。これらのセンサーは、湿度、明るさ、温度などのパラメータを測定して、マイクロコントローラーやアクチュエーターとともに、エッジ内の要素を適宜調整します。空気がこもったり、部屋が暑すぎたり寒すぎたりすることはもう過去のことです。従業員は常に理想的な環境で働くことができます。センサーをはじめとするスマートビルの技術により、エッジはオペレーションを最適化し、従来のオフィス ビルに比べて消費電力を70%削減することに成功しました。
Manuel:
しかし、これは、部品メーカーやモジュール メーカー、システム インテグレーター、デバイス メーカー、ビル管理プラットフォーム プロバイダー、建築家など、エコシステムを構成するすべての関係者との連携があって初めて成り立つものであることを忘れてはいけません。ハードウェア、ソフトウェア、サービスの各プロバイダーが協力することで、カスタムIoTやクラウド ソリューションが生まれ、企業は開発工数を削減し、市場投入までの時間を短縮することができます。これは、特にスマート ビルディングやスマートホームのアプリケーションに当てはまります。AWS社やKlika Tech社などのように、すべてのパートナーが協力し、スマート ビルディングのバリュー チェーンに沿ってそれぞれの専門知識を導入してこそ、この開発をさらに進めることができるのです。
モデレーター:
コラボレーションとパートナーシップ、これは多くの分野で重要な前提条件です。このエキサイティングなテーマについてのご意見、ありがとうございました。本エピソードはこれで終了です。さらに詳しい情報はinfineon.io/jpをご覧ください。次のエピソードはまもなく公開されます。次のエピソードでは、IoTの鼓動としての接続性について、Vikram Gupta氏にお話を伺います。では次のポッドキャストでまたお会いしましょう。