インフィニオンの「AUDO MAX SHE」が強化する、車内セキュリティーと電子制御ユニットの不正改造防止

2011/11/21 | マーケットニュース

ノイビーベルク(ドイツ)

独 インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)はこの度、「AUDO MAX」フ ァミリにセキュリティハードウェア一体型の32ビットのマイクロコントローラを加えました。 新製品の「AUDO MAX SHE」マイクロコントローラは、電子制御装置(ECU)に 対する不正改造防止をさらに強化し、チューニング等を防ぎます。 「AUDO MAX SHE」は、自動車メーカーにとって、ECUの完全性を確実にし、不 正改造等による賠償責任リスクを低減し身を守る防御策となります。 現在の「AUDO MAX」ファミリのうち3製品が「SHE(セキュア ハードウェア エクステンション)」機能のついた製品となります。

インフィニオンは、「AUDO MAX SHE」をご提供することにより、自動車制御装置の不正改造および盗難の防止を強化したいという、「HIS(製造業者のソフトウェアイニシアチブ)」の セキュリティ対策ワーキンググループの要望を満たすために、半導体メーカー他社に先駆け、対応しています。 このワーキンググループのメンバーは、アウディ、ビー・エム・ダブリュー、ダイムラー、ポルシェ、そ してフォルクスワーゲンです。 従来のセキュリティソリューションは、ソフトウェアのレベルに留まるか、外部に追加のハードウェアを組み合わせることで対処され、容易に回避することができるものでした。 インフィニオンではこれに対し、アクセス許可が無い限り読み取り不可の、セキュアなキーストーンを一体化して統合することにより、ソフトウェアだけの保護を超えたものを提供します。 また、イ ンフィニオンの一体化されたソリューションは、外部セキュリティチップを用いた方法と異なり、通信が傍受可能な外部バスシステムで行われないため、より優れたものとなっています。

さらに「SHE」には、128ビットまでのアクセスコードを暗号化する暗号モジュールが搭載されています。 「SHE」が備える数多くのハードウェア機能は、ア プリケーションコードの不正読み取りや改ざんを防止し、システムネットワーク内におけるECUの特定を行います。 これらは、制御装置の不正改造防止や盗難防止のために重要な機能です。 たとえ、こ のようなECUを別の同一の自動車に搭載しても、そのエンジン性能の特性は変更することができません。 何故なら、ECUの個別暗号鍵は、一 台の自動車のECUネットワーク内の全ての暗号鍵に一致しなければならないからです。 その暗号鍵は、さらに「SHE」の中で安全に格納されています。

インフィニオンの「AUDO MAX SHE」は、ソフトウェアのレベルに留まっていたセキュリティを、ハードウェアのレベルに高めました。 それにより、例えば、格 納された鍵情報が診断用ソフトにより読み取られることがなくなるので、秘密鍵は、特にソフトウェア攻撃に対し厚く保護されることになります。 さらに「AUDO MAX SHE」は、い かなる不正改造に対しても優れた防御効果を発揮し、それは起動時でも変わりありません。 安全な起動機能により、起動中であってもオリジナルなソフトウェア以外はロードできないようになっているからです。

Infineon Technologies AGのピーター・シェーファー(Peter Schaefer)(自動車部門マイクロコントローラ部長兼ゼネラルマネジャー)は次のように述べています。 「インフィニオンの「AUDO MAX」は、パワートレインおよびシャーシのアプリケーション用の32ビットマイクロコントローラで、優れた性能とリアルタイム性能力を備えています。 現在市場にあるものの中では、トップクラスです。「AUDO MAX」のマイクロコントローラは、「SHE」を組み込むことにより、機能の信頼性、データの完全性、不正改造防止という全ての面において、セ キュリティを確保しています。」

供給状況
現在、「AUDO MAX」のマイクロコントローラファミリの「SHE」を搭載した製品は3点あり、それぞれ4MBのフラッシュメモリが付いていますが、ク ロック周波数とパッケージはそれぞれTC1798 (300MHz, BGA-516)、 TC1793 (270MHz, BGA-416 )、 そしてTC1791 (240MHz, BGA-292)と、異 なります。 いずれの製品もサンプルとして入手することができます。 TC1793の量産はすでに始まっており、TC1798およびTC1791に関しては、2012年の第1四半期より量産が始まる予定です。 また、将来的にお届けする予定のインフィニオン65-nm eFlashマイクロコントローラは、ハードウェアセキュアモジュール(HSM)を搭載し、「SHE」の機能をさらに飛躍的に拡張するようになります。

詳細情報
「AUDO MAX」のマイクロコントローラファミリ、およびインフィニオンの自動車用マイクロコントローラおよび電子製品についての詳細は、下記URLをご参照ください。
www.infineon.com/audomax
www.infineon.com/microcontrollers
www.infineon.com/automotive

インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、エネルギー効率、モビリティ、セ キュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2011会計年度(9月決算)の売上高は40億ユーロ、従 業員は世界全体で約2万6,000人でした。インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場、米国では店頭取引市場のOTCQXに株式上場されています。

インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp

Information Number

INFATV201111.012

Press Photos

  • The 32-bit microcontrollers AUDO MAX SHE extend the tamper-proofing of in-vehicle electronic control units and protect against tuning.
    The 32-bit microcontrollers AUDO MAX SHE extend the tamper-proofing of in-vehicle electronic control units and protect against tuning.
    AUDO_MAX_SHE_PRO_SIL

    JPG | 1.81 mb | 2126 x 1535 px