インフィニオン、高エネルギー効率の電力変換アプリケーションに最適な特性を備えた「OptiMOS™3」75V MOSFETファミリの提供開始を発表
Technology Media
2009/06/19
ノイビーベルク(ドイツ)/深圳(中国)
独インフィニオンテクノロジーズは本日、深圳の「China Power Show」にて、「OptiMOS™ 3」75VパワーMOSFETファミリの量産出荷を開始したと発表しました。新デバイスは、業界をリードするオン抵抗(RDS(on))と性能指数(FOM)特性を実現しており、電力損失を抑え、あらゆる負荷条件下で全体的な効率性を高めることで、SMPS(スイッチング電源)のほか、モータ制御や高速スイッチングのクラスDアンプなどのパワー・アプリケーションに対応します。
「OptiMOS 3」75VパワーMOSFETファミリは、世界市場向けに製造されるデスクトップPCやコンピュータ・サーバなどで使用されるAC/DC-SMPSの同期整流に最適です。クライメート・セイバーズ・コンピューティング・イニシアチブの推進する「80PLUS® Gold」など、エネルギー効率に関する新たな目標により、U.S. Energy Starプログラムの現在の要件からコンピュータのエネルギー効率を約10%向上させることが求められています。「OptiMOS 3」75Vデバイスにより、インフィニオンは、こうした規格への対応を支援します。省スペースのSuperSO8パッケージで提供される「OptiMOS 3」75Vデバイスは、代替デバイスとの比較でRDS(on)が40%、FOMが34%低いことから、SMPSの同期整流段では電力ロスが最大10%抑えられることになります。
インフィニオンのアンドレアス・ウルシッツ(Andreas Urschitz)(インダストリアル&マルチマーケット事業本部バイスプレジデント兼ゼネラルマネージャ)は、次のように述べています。「エネルギー効率を高めるソリューションをお客様にお届けすることは、長年にわたってインフィニオンの戦略の骨子となってきました。そして現在、当社はパワー半導体デバイスのリーディング・サプライヤーとして世界中で認められています。技術リーダーシップ、製品の実績ある高品質、供給の安定性、顧客サポートを兼ね備えることで、大手OEMおよびODMのお客様にとって最高のサプライヤーであり続けていることを誇りに思います」
インフィニオンのパワーMOSFETのポートフォリオに新製品が加わったことで、同社のNチャンネル「OptiMOS 3」プロセス技術を採用したデバイスの数は100近くに達しています。各製品はクラス最高のRDS(on)と卓越した低ゲート電荷を実現していることから、電力損失は最小限に抑えられています。例えば、「OptiMOS 3」80Vファミリは、電源の同期整流で業界標準の仕様となっています。新製品となる「OptiMOS 3」75VパワーMOSFETファミリは、80Vファミリとの比較で電力損失が10%抑えられることから、顧客はこれまで以上に要求の厳しい効率要件に対応することができます。
RDS(on)の温度係数が〔<0.7%/°K〕と非常に低い特性により、高温での伝導損失は極めて低くなります。電力損失が抑えられることで、デバイスの並列接続数を低減し、ヒートシンクの小型化が実現することで、システムコストを削減できます。
インフィニオンの「OptiMOS 3」75VパワーMOSFETは、電源設計の小型化というサプライヤーの目標にも寄与します。例えば、SuperSO8パッケージで提供される「OptiMOS 3」75Vデバイスは、80VファミリのD²PAKパッケージと同等の電流密度であり、代わりに使用できます。これによって、基板面積は60%、高さは77%(4.44mmから1mm)、パッケージ幅は半分近く(10.1mmから5.15mm)削減されます。もう一つの例としては、TO-220パッケージで提供される「OptiMOS 3」75VパワーMOSFETは、2.0mΩ(TYP)の低オン抵抗を実現しており、今まで2個使用していたFETを1個に置き換えることができます。
価格
「OptiMOS 3」75Vは、SuperSO8パッケージで提供されるRDS(on)が最大4.2mΩの製品で1万個受注時の単価は0.70ドルです。他にもTO-220、TO-262、D²PAKのパッケージで提供され、価格は1万個受注時の単価で0.65ドル(RDS(on)クラス=5mΩ)、0.90ドル(RDS(on)クラス=3mΩ)、1.70ドル(RDS(on)クラス=2mΩ)となっています。
インフィニオン、China Power Showに出展
インフィニオンは、China Power Show(CPS、於:中国深圳・深圳会議展覧中心、会期:2009年6月19~21日)のホール7、ブース#A113で、新製品の「OptiMOS 3」75VパワーMOSFETファミリをはじめとする製品を展示します。
詳細については、下記サイトをご参照ください。
www.infineon.com/power
www.infineon.com/coolmos
インフィニオンについて
インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、エネルギー効率、コミュニケーションズ、セキュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2008会計年度(9月決算)の売上高は43億ユーロ、従業員は世界全体で約2万9,100人でした。インフィニオンは世界的に事業を展開しており、米国ではカリフォルニア州ミルピタス、アジア太平洋地域ではシンガポール、そして日本では東京の各子会社を拠点として活動しています。インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場、米国では店頭取引市場のOTCQXに株式上場されています。
インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト:
http://www.infineon.com
日本法人サイト:
http://www.infineon.com/jp
Information Number
INFIMM200906.065
| Press Photos | |
|---|---|
Image |
Description |
![]() |
The OptiMOS™ 3 75V power MOSFET devices feature industry leading on-state resistance [RDS(on)] and Figure of Merit (FOM) characteristics.
|
| Name | Contact | ||
|---|---|---|---|
|
Monika Sonntag Media Relations |
|