「NewP@ss」研究プロジェクト、次世代の電子パスポート/電子政府アプリケーション向けセキュリティ技術を開発

研究プロジェクトのパートナー(ギーゼッケ アンド デブリエント、独インフィニオン テクノロジーズ、NXPセミコンダクターズ)による共同プレスリリース

2015/07/02 | ビジネス&フィナンシャルプレス

2015年7月2日、ミュンヘン(ドイツ)

非接触型、多機能性、高速性、セキュリティ機能は、新世代の旅券にとって重要な要件です。主な課題はセキュリティと利便性の両立にあります。旅行者がこれまで以上に迅速安全に国境検問を通過できることは必須条件であり、市民の要望としては、公共機関の提供するオンラインサービスのスマートフォン利用があります。そこで、「 NewP@ss」研究プロジェクトでは、過去3年間にわたり電子IDドキュメントのセキュリティに関する問題に取り組んできました。今回のプロジェクトでは、独連邦教育研究省(BMBF)が約400万ユーロの資金拠出を行い、セキュリティICのメーカーである独インフィニオンテクノロジーズとNXPセミコンダクターズ(NXP)、そして、セキュアなICカードシステムの専門企業であるギーゼッケアンドデブリエント(G&D)が研究活動を行いました。これは、欧州先端技術共同研究機構(EUREKA)の「CATRENE」プログラムの一環として行われたもので、上記3社を含む欧州15の企業研究機関によってコンソーシアムが結成されました。

コンソーシアムが開発したデータ構造と最新のセキュリティICアーキテクチャは、世界的に利用可能な最新の旅券規格に採用されています。最新の電子旅券では、保有者の生体情報データに加えて、ビザ情報や出入国スタンプも電子的に記録することが可能です。これにより、婚姻に伴う姓の変更や転居後の住所変更の際に、電子パスポートなどの比較的有効期限が長い文書を再申請するのではなく更新して利用することが可能です。

市民のモビリティ向上と電子サービスの常時利用を踏まえ、スマートフォン/タブレット向けデジタルID文書のセキュアな利用も研究対象とされました。専門家チームは、オープンなアーキテクチャを考慮し、ソフトウェアとハードウェアの両方の側面から最新のセキュリティメカニズムを試験しました。とりわけ、eIDカードでの非接触型通信、セキュアなモバイルユーザー認証、保護されたコンピューティング環境内の機密データ入出力の分野に重点が置かれました。

 「 NewP@ss」研究プロジェクトの総予算は約3,000万ユーロで、うち半分はビジネス産業界のパートナーが、残り半分は欧州連合の加盟5カ国の政府が負担しました。ドイツの拠出金額は、約870万ユーロでした。

生体認証対応型の旅券は現在、欧州28カ国すべてで発行されており、発行地域の総人口は約5億人です。eIDカードは、欧州23カ国で使用されています。それ以外の欧州各国も、今後数年間以内のeIDカードの導入を発表済みか、今回の研究プロジェクトが開発に寄与した次世代カードの発行に着手しています。2006年以降、世界では計120カ国により約5億冊の電子旅券が発行されています。

ギーゼッケ アンド デブリエント( Giesecke & Devrient )について

ギーゼッケアンドデブリエント(G&D)は、ドイツミュンヘンに本社を置く、業界をリードする国際的な技術プロバイダです。設立は1852年、グループの従業員数は1万1,450人以上で、2014年会計年度の売上高は約18億3,000万ユーロでした。同社は31カ国に58の子会社合弁会社を擁し、世界中の顧客にとって身近な存在です。G&Dは、決済、セキュア通信、ID管理の分野で、製品とソリューションの開発、生産、販売を行っています。また、こうした市場の技術リーダーとして、高い競争力を保持しています。同グループの顧客は主に、中央銀行市中銀行、移動通信事業者、大企業、政府機関、公的機関で構成されます。詳細については、 www.gi-de.comをご覧ください。

NXP セミコンダクターズ( NXP Semiconductors )について

NXPセミコンダクターズ(NASDAQ:NXPI)の提供するソリューションは、高度なネットワーク社会に対応するセキュアなつながりを創造しています。高性能ミクストシグナル分野での専門知識を活用することで、NXPは、自動車、認証、モバイルエレクトロニクスの業界と、無線インフラストラクチャ、照明、ヘルスケア、産業用/エンターテインメント用エレクトロニクス、コンピュータ技術の分野で、イノベーションを牽引しています。世界的な半導体企業として、25カ国以上で事業を展開しており、2014年には56億5,000万ドルの売上を計上しました。詳細については、 www.nxp.com をご覧ください。

インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は半導体分野の世界的リーダーです。インフィニオンはエネルギー効率、モビリティ、セキュリティという、現代社会が抱える3つの大きな課題に応えています。2014会計年度(9 月決算)の売上高は43億ユーロ、従業員は世界全体で約2万9,800人です。インフィニオンは2015年1月、パワー半導体技術の有数のプロバイダーであり、11億米ドル(6月29日を期末とする2014会計年度)の売上高と約4,200人の従業員を持つ米国企業のインターナショナル・レクティファイアーを買収しました。

インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場(ticker symbol:IFX)、米国では店頭取引市場(ticker symbol:IFNNY)のOTCQX に株式上場しています。

インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。

本社サイト: http://www.infineon.com

日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp

 

Information Number

INFXX201507-067

Press Photos

  • The partners of the research project “NewP@ss” have developed data structures and new security chip architectures that are being integrated into the latest globally applicable standards for travel documents.
    The partners of the research project “NewP@ss” have developed data structures and new security chip architectures that are being integrated into the latest globally applicable standards for travel documents.
    ePass_detail

    JPG | 296 kb | 1213 x 1716 px