インフィニオン、「OptiMOS™ 5」25V品/30V品ファミリーを発表、95%を超える効率性を達成し、電圧レギュレータ ソリューション向けに最高の電力密度を実現

2015/03/12 | テクノロジー メディア

2015年3月12日、ミュンヘン(ドイツ)

独インフィニオンテクノロジーズは、標準的なディスクリート パッケージを用いた新たなパワーステージ「Power Block」、およびインテグレーテッド パワーステージ「DrMOS 5 x5」を含む、次世代のパワーMOSFET「OptiMOS™ 5」25V品/30V品ファミリーを発表しました。インフィニオンのドライバやデジタルコントローラ製品と本製品との組み合わせにより、サーバー、クライアント、データコム、テレコムなどのアプリケーション向けにフルシステムのソリューションを展開します。

クラウドコンピューティングやIoT(Internet of Things)、ソーシャルメディアなどのメガトレンドにより、現代社会では情報処理能力に対する需要が高まり続けています。これによって、エネルギー消費量の増大を生み、電力変換の枠組みの中でエネルギー効率を高める必要が生じています。新登場の「OptiMOS」25V品/30V品ファミリーは、前世代の製品に比べ、負荷範囲全体を通して約1%の効率化を達成するソリューションとなっており、典型的なサーバー用DCDC レギュレータでのピーク効率は95%を上回ります。こうしたパフォーマンス向上の基礎としては、これまでの「OptiMOS」技術との比較でスイッチング損失(Q switch)が50%削減されているなどの要因があります。これにより、新型「OptiMOS」25V品を実装した1基の130WサーバーCPUを365日間稼働させた場合、年間26.3kWhの省エネが可能です。すなわち、平均的なサーバーファームに50,000台のサーバーを追加した場合、年間1.3GWhの省エネを実現します。

最新のパッケージ技術
「OptiMOS」25V品/30V品ファミリーの提供開始に合わせて、PCBのさらなる省面積化をもたらす最新のパッケージング技術も導入されています。これは、「Power Block」製品ファミリーやインテグレーテッド パワーステージ「DrMOS 5 x5」で使用されており、ローサイドMOSFETのソース下面実装により放熱性能が向上しており、SuperSO8など、標準的なパッケージ ソリューションと比べた場合、熱抵抗が50%削減されます。

インフィニオンの「Power Block」は、同期整流DC/DCコンバーターのローサイド/ハイサイドMOSFETを、5.0×6.0mm 2のパッケージ外形に集積した、リードレス表面実装(SMD)パッケージです。SuperSO8やSO-8など、2つのディスクリート パッケージの代わりに「Power Block」を使用することで、設計サイズを最大85%縮小できます。小型パッケージ外形とパッケージ内の2つのMOSFETの内部接続による、ループインダクタンスの最小化により、最高のシステム性能を実現します。

「OptiMOS 5」25V品はドライバ、2つのMOSFETを集積したインテグレーテッド パワーステージ「DrMOS 5 x5」にも採用されており、PCBの実装面積は25mm 2です。内蔵ドライバとMOSFETソリューションの組み合わせにより、設計期間は短くてすみ、基板設計も容易になります。さらに、接合されたパワーステージには、±5℃という高精度の温度検知機能(外部品の場合±10℃)が搭載されており、システムの安定性とパフォーマンスが高まります。

包括的なシステム ソリューションの実現
インフィニオンのリチャード クンチッチ(Richard Kuncic)(パワーマネジメント&マルチマーケット事業部バイスプレジデント兼ゼネラルマネージャー)は、次のように述べています。「『OptiMOS 5』製品では、スイッチング損失が大幅に抑えられており、エンジニアは、より高いスイッチング周波数でシステムを動作させ、エネルギー消費量を抑えつつ、全体的なシステムコストも削減できます。当社のデジタルICやドライバファミリーとの組み合わせにより、インフィニオンは、DC/DC電圧レギュレーション アプリケーション向けに包括的なソリューション群を広く取り揃えており、『DrMOS 5 x5』製品や『Power Block』製品は、業界標準のフットプリントで最高の効率性を持ち、多くの設計者にお選びいただいています。」

インフィニオン、「APEC 2015」に出展
インフィニオンは、「 Applied Power Electronic Conference and Exposition(APEC)」(於:米国ノースカロライナ州シャーロット)で、「OptiMOS 5」25V品/30V品ファミリーと「Power Block」/「DrMOS 5 x5」パッケージを紹介しました。

供給状況
新型「OptiMOS」25V品/30V品は、SuperSO8、S3O8、Power Blockの各種パッケージでサンプル出荷されます。オン抵抗は、0.9mΩ~3.3mΩです。モノリシック集積のショットキータイプ ダイオード内蔵の追加製品と30V品は、2015年第2四半期以降の提供開始を予定しています。「DrMOS 5 x5」は、2015年第2四半期中の提供開始予定です。サンプル出荷はすでに開始しています。詳細については、 www.infineon.com/optimos5-25V30V  、 www.infineon.com/powerblock  、 www.infineon.com/drmos  をご覧ください。

インフィニオンについて

インフィニオン テクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は半導体分野の世界的リーダーです。インフィニオンはエネルギー効率、モビリティ、セキュリティという、現代社会が抱える3つの大きな課題に応えています。2014会計年度(9 月決算)の売上高は43億ユーロ、従業員は世界全体で約2万9,800人です。インフィニオンは2015年1月、パワー半導体技術の有数のプロバイダーであり、11億米ドル(6月29日を期末とする2014会計年度)の売上高と約4,200人の従業員を持つ米国企業のインターナショナル・レクティファイアーを買収しました。

インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場(ticker symbol:IFX)、米国では店頭取引市場(ticker symbol:IFNNY)のOTCQX に株式上場しています。

インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。

本社サイト: http://www.infineon.com

日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp

 

Information Number

INFPMM201503-042

Press Photos

  • Infineon`s Power Block is a leadless SMD package comprising the low-side and high-side MOSFET of a synchronous DC/DC converter into a 5.0x6.0mm2 pack-age outline, shrinking customers designs by up to 85%.
    Infineon`s Power Block is a leadless SMD package comprising the low-side and high-side MOSFET of a synchronous DC/DC converter into a 5.0x6.0mm2 pack-age outline, shrinking customers designs by up to 85%.
    power-block

    JPG | 965 kb | 2000 x 1383 px

  • DrMOS 5x5 by Infineon is an integrated power stage for high performance DC/DC Voltage Regulation solutions, comprising Infineon's Driver and OptiMOS(tm) 5 25V MOSFET technologies in a 5.0x5.0x0.8mm3 package.
    DrMOS 5x5 by Infineon is an integrated power stage for high performance DC/DC Voltage Regulation solutions, comprising Infineon's Driver and OptiMOS(tm) 5 25V MOSFET technologies in a 5.0x5.0x0.8mm3 package.
    DrMOS5x5

    JPG | 1.74 mb | 3000 x 2075 px

  • Infineon's OptiMOS 25V and 30V product family offers benchmark solutions with efficiency improvements of around 1 percent across the whole load range compared to its previous generation, exceeding 95 percent peak efficiency in a typical server volt-age regulator design.
    Infineon's OptiMOS 25V and 30V product family offers benchmark solutions with efficiency improvements of around 1 percent across the whole load range compared to its previous generation, exceeding 95 percent peak efficiency in a typical server volt-age regulator design.
    S308-OptiMOS 5 25V

    JPG | 1.21 mb | 2480 x 1858 px