インフィニオン、チップスケール パッケージによるTVSダイオードの2014年の出荷個数が10億個を突破、予期せぬ障害から多数の電子製品を保護

2015/02/23 | テクノロジー メディア

2015年2月23日、ミュンヘン(ドイツ)

独インフィニオンテクノロジーズは、静電気放電(ESD)から電子製品を保護するための超小型TVSダイオードの出荷個数が大きな節目を迎えたことを発表しました。2014年(暦年)中にお客様に納入された、同社のベアシリコンWLL(ウェハレベル リードレス)パッケージによるTVSダイオードの個数は、10億個を上回りました。

WLLパッケージのTVSダイオードは、タッチスクリーンやキーパッドのインターフェイスや、モバイルエレクトロニクス用途で人気の高まる高速データポートなど、小型化が優先されるアプリケーションで使用されます。信号処理の高速化と小型化はいずれも、電子部品のESDに対する脆弱性を高めてしまう要素ですが、これと同時に、回路の信号品質の劣化を招かないダイオードを使用する必要もあります。インフィニオンのTVSダイオードは、高い信号品質を実現すると同時に、IEC61000-4-2規格で定められた、深刻なESDからの保護の要件すべてを満たす上で欠かせない、傑出した低寄生抵抗で定評があります。

インフィニオンの「SG-WWL-2-1」パッケージは、小型フットプリント(0.58mm×0.28mm)で、薄さはわずか0.15mmです。本製品は、USBポートなどのコネクターや、制御ボタンやタッチパッドなどの外部の接触箇所に隣接するプリント回路基盤へ直接取り付けられるよう設計されています。一般的な家電製品には、平均10~30個のTVSダイオードが使用されており、パフォーマンスを犠牲にすることなく、このような小型化が実現したことは、製品の小型化という目標の達成にあたって、大きなメリットとなります。

インフィニオンのTVSダイオード ポートフォリオのWLLパッケージ版デバイスの1つとして、
タッチスクリーンやキーパッド/キーボード、ボタン、オーディオ/ヘッドセットの入力ポートなど、人とデバイスのインターフェイスを保護する多目的ダイオード「ESD200-B1-CSP0201」があります。その双方向特性は、わずか12Vの電圧レベルに対する静電気放電のクランプ用に設計されており、これによって量産ラインでのPCB上の組み立て作業が簡単になります。本ダイオードは、空中放電と接触放電で±16,000VのESDストライクを吸収します。これに対し、IEC61000-4-2の規定する標準的な試験でも、±8,000Vの接触放電での安全性が要求されるにとどまります。

また、高速インターフェイスの保護用に設計された「ESD108-B1-CSP0201」ダイオードは、±8,000Vの接触放電で20Vの低クランプ電圧と、1MHzのTyp.値で0.28pFの低寄生容量という群を抜いた組み合わせを誇ります。クランプ電圧と寄生容量がともに低いことで、極めて重要な信号の品位が保証されます。本ダイオードは、空中放電と接触放電で最大±25,000VのESDストライクを吸収します。これは、±8,000Vの接触放電、±15,000Vの空中放電という標準的な要件を大幅に上回っています。

ESD保護の設計サポート
インフィニオンは、TVSダイオードに関する専門的なコンサルティングと、シミュレーション モデルの包括的なライブラリを提供することで、ESD耐性とESD保護に対応した、お客様のシステム設計プロジェクトを支援しています。インフィニオンの過渡電圧保護(TVS)ダイオードについての詳細は、 www.infineon.com/tvsdiodes をご覧ください。

インフィニオン、「Mobile World Congress」に出展
インフィニオンは、「Mobile World Congress 2015」(於:スペイン バルセロナ、会期:3月2日~5日)で、「ネットワーク社会でのパフォーマンスとセキュリティの実現」に向けた、包括的なポートフォリオを紹介します。この機会にぜひ、当社ブース(ホール6、ブース番号6B62)までお立ち寄りください。詳細は、 www.infineon.com/mobile をご覧ください。

インフィニオンについて

インフィニオン テクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は半導体分野の世界的リーダーです。インフィニオンはエネルギー効率、モビリティ、セキュリティという、現代社会が抱える3つの大きな課題に応えています。2014会計年度(9 月決算)の売上高は43億ユーロ、従業員は世界全体で約2万9,800人です。インフィニオンは2015年1月、パワー半導体技術の有数のプロバイダーであり、11億米ドル(6月29日を期末とする2014会計年度)の売上高と約4,200人の従業員を持つ米国企業のインターナショナル・レクティファイアーを買収しました。

インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場(ticker symbol:IFX)、米国では店頭取引市場(ticker symbol:IFNNY)のOTCQX に株式上場しています。

インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp

Information Number

INFPMM201502-032j

Press Photos

  • With an average of 10-30 TVS diodes used in typical consumer electronics products Infineon's SG-WWL-2-1 package enables a small size with no sacrifice in performance.
    With an average of 10-30 TVS diodes used in typical consumer electronics products Infineon's SG-WWL-2-1 package enables a small size with no sacrifice in performance.
    SG-WLL-2-1

    JPG | 98 kb | 1368 x 829 px