インフィニオン、IGBTの新しいファミリー「TRENCHSTOP™ 5 S5」を製品化、太陽光発電用インバータやUPS(無停電電源装置)の動作寿命と効率を向上

Market News

2015/11/12 | マーケットニュース

2015年11月12日、ミュンヘン(ドイツ) 

独インフィニオンテクノロジーズは、IGBT(絶縁ゲート型バイポーラトランジスタ)の特性を向上させて、新たに「S5(Sはソフト・スイッチング)」ファミリーを製品化しました。超薄型ウエハー技術TRENCHSTOP™ 5を採用したIGBTです。このファミリーは、太陽光発電(PV)用インバータやUPS(無停電電源装置)で一般的に使われている最大スイッチング周波数40 kHzまでの産業用アプリケーションにおけるAC-DCエネルギー変換向けに開発されました。このS5デバイスは、システム効率を高めたいというメーカーの要求に対応し、設置された太陽電池から、最も高い98%を超えるエネルギーを取り出せるので、システムコストを削減できます。最終顧客のために耐久性と品質のレベルを向上し、最長20年の動作寿命を実現しています。全体として、このIGBTは、効率の改善、価格競争力、耐久性を提供します。 

このディスクリートのIGBTは、スイッチング動作をソフトにし、ゲートクランプ回路のコンデンサとツェナーダイオードを不要とすることで、回路の複雑さが軽減され、最終的にはシステム全体のコストを削減できます。コンデンサとツェナーダイオードは一般的には、耐久性を得るために必要ですが、TRENCHSTOP 5 S5を使えばその必要がありません。耐久性と品質は、サージ電流の耐量`を25%向上させたことで一段と改善され、設計の耐久性を確固たるものにします。今回新たに製品化されたデバイスは、175℃でのコレクタ-エミッタ間飽和電圧が標準値で1.60 Vと、業界をリードする低さです。したがって、高温動作中でも高効率が得られます。 

最大コレクタ電流が30 A、40 A、50 A、75 Aの最初の製品群は、3ピンのTO-247パッケージに収められ、フリーホイールダイオードRapid1と一緒に封止されています。TRENCHSTOP 5 S5ファミリーの詳細については、 www.infineon.com/trenchstop5 をご覧ください。

Information Number

INFIPC201511-007

Press Photos

  •   The new TRENCHSTOP 5 S5 family has been developed specifically for AC-DC energy conversion in industrial applications switching up to 40 kHz, typically to be found in Photovoltaic Inverters (PV) or Uninterruptible Power Supplies (UPS). The Discrete IGBT features an industry leading low typical saturation voltage VCE(sat) of 1.60 V at 175 °C.
    The new TRENCHSTOP 5 S5 family has been developed specifically for AC-DC energy conversion in industrial applications switching up to 40 kHz, typically to be found in Photovoltaic Inverters (PV) or Uninterruptible Power Supplies (UPS). The Discrete IGBT features an industry leading low typical saturation voltage VCE(sat) of 1.60 V at 175 °C.
    TO-247-650V-S5

    JPEG | 429 kb | 1298 x 1772 px