インフィニオン、新型LEDドライバの60V品を発表 ‐ソリッドステート照明システムの効率性、照明品質、動作寿命を向上 -
2013年2月12日、ミュンヘン(ドイツ)/カリフォルニア州サンタクララ(米国)
独インフィニオン テクノロジーズは2月12日、「Strategies in Light (LED専門展)」において、DC/DC LEDドライバの新型60V品2種を発表しました。 新製品「 ILD6070」/「ILD6150」は、傑出した電力変換効率を誇り高い電流精度によって定照明出力を保証し、業界初の調整可能な過熱保護機能によって過熱の損傷から照明を保護します。 また、広 範な入力電圧範囲(4.5V~60V)、最大0.7A/1.5Aの調整可能な出力電流、デジタル/アナログの調光入力のサポート、3000:1の最大調光コントラスト比が実現するため、照明メーカーは、同 一のドライバを使用し、複数の製品を柔軟に生産できます。
60V品がポートフォリオに加わることで、一般的な市販の40V品では最大12個のLEDによる照明ストリングの構成となるのに対し、最大18個のLEDをサポートできるようになります。こ れによって、照明システムのコストを削減し、ルーメンを向上できます。
インフィニオンのクリスチャン ビュラー(Dr. Christian Burrer)(AC/DCおよび照明用IC製品部門責任者)は、次のように述べています。「 LED照明の今後数年間の成長率は30%と予測されており、照明業界によるLEDへの移行が進む中、メーカー各社は、革新的なエンジニアリング設計を追求しつつ、性能とコストで競争上の優位性を実現するため、可 能な限り、あらゆる策を講じる必要があります。インフィニオンの目標は、照明システムの設計で、最適化された高効率の電力変換・制御デバイスを提供する単一の供給元となることです」
新型ドライバにより、家庭用、商用、工業用の各環境を対象とした屋内・屋外のシステムなど、低電圧駆動の照明アプリケーションを対象とする、スイッチモード、バック(ステップダウン)構 成のLEDドライバのポートフォリオが拡大します。これらのデバイスは、最大1MHzのスイッチング周波数で動作し、設計に必要な外部部品の寸法が削減されるため、製造コストとPCB実装面積が抑えられます。寸 法の削減は、ドライバの高効率化と、これに伴う熱性能の向上によっても実現しています。
新型デバイスには、以下の機能が搭載されています。
- DC/DC変換効率は最大98%(Typ.値)で、照明の全体的な効率化と熱負荷の削減を実現
- 4.5V~60Vの入力範囲全体を通じ、3%の電流精度を実現、極めて安定した照明出力に寄与
- 調整可能な過熱保護機能により、しきい値温度に達した際には、照明をオフにするのではなく、照明出力を低減。この機能により、LED照明は常に、安全な温度範囲内での動作可能で、製 品の大幅な長寿命化が実現
供給状況、パッケージ、価格
「ILD6070」/「ILD6150」ドライバは、3月のサンプル出荷を予定しており、価格はそれぞれ1.50ドルおよび1.80ドルとなっています。量産出荷時の価格は、D SO-8パッケージで約0.80ドル(1万個受注時の単価)となっています。
インフィニオンのLEDドライバICを取り扱う設計者には、「Infineon Light Desk」( www.infineon.com/lightdesk) 設計ツールが用意されています。このツールを使用することで、あらゆる種類のLEDアプリケーションについて、LEDドライバ回路の設計とシミュレーションを短期間で行うことができるほか、オ プションで再設計にも対応します。また、仕様、回路図、部品表(BOM)を記載した設計サマリーをダウンロードすることも可能です。
新型LEDドライバは、「Strategies in Light」(於:米国カリフォルニア州サンタクララ)のインフィニオン ブース(ブース番号:#204)でデモ公開いたしました。イ ンフィニオンのスイッチモードLEDドライバの全ポートフォリオに関する詳細は、下記URLをご参照ください。
http://www.infineon.com/lowcostleddriver
インフィニオンについて
インフィニオン テクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、 エネルギー効率、 モビリティ、 セキュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2 012会計年度(9月決算)の売上高は39億ユーロ、従業員は世界全体で約2万6,700人です。インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場、米国では店頭取引市場のOTCQXに株式上場しています。
インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp
Information Number
INFPMM201302.025