EiceDRIVER™ファミリーに新たなメンバーが加わる:コアレス トランスフォーマ技術をベースとする1EDI Compact Driverは最高1,200ボルトまでのアプリケーションに対応

2013/11/26 | マーケットニュース

2013年11月26日、ノイビーベルク(ドイツ)

エレクトリック オートメーションの欧州の主要な見本市、SPS IPC Drives(会期:11月26~28日、於ニュルンベルク(ドイツ))において、独インフィニオン テクノロジーズは最大1,200ボルトまでのアプリケーションのための1EDI EiceDRIVER™ Compact Single Channel Gate Driverを新たに展示しました。こ の絶縁型ドライバ コンポーネントはインフィニオンのCoreless Transformer Technologyをベースとし、絶縁された出力ピンから最大6アンペアの出力電流を供給します。基 本構成のシステムには、IGBTとMOSFETのためのUVLO(Under Voltage Lock Out)に加え、ドライバが電源に接続されていない場合のための能動的遮断機能が搭載されています。こ の1EDIドライバはコンパクトなDSO-8パッケージにより供給され、工業用駆動装置、インバータ、溶接機器、電磁調理器、およびサーバや通信用電源などのため最高125℃までの周囲温度に対応します。

インフィニオンのEiceDRIVER™のオリバー ヘルムント(Oliver Hellmund)(マーケティング担当責任者)は、次のように述べています。「 この1EDIドライバICによってインフィニオンはすでに幅広いドライバICの範囲をさらに拡大し、コンパクトさを維持しながら用途と機能に応じた差別化を図っています。2EDL Compactについては、一 般消費者と産業分野の両方のマスマーケットもターゲットとしています。1EDI Compactは極めて頑丈であると共に、高電圧パワー半導体を非常に安全に制御します。このたびの発表により、イ ンフィニオンのコンパクト ドライバは機能的絶縁を必要とするパワー半導体のすべての用途に対応することになりました」1EDIドライバICには、最大1,200ボルトまでの電圧に対応し、ま たIGBTとMOSFETのいずれかを用途として設計された8種類のモデルが用意されます。

この新しいEiceDRIVER™コンポーネントは、CMTI(Common Mode Transient Immunity)について100kV/µsを達した初のドライバICです。M OSFETドライバとIGBTドライバのひとつは、いずれも6アンペアの出力電流を供給します。MOSFETドライバはCoolMOS™技術をベースとするパワー半導体への利用に最適化されています。誘 導損失の低さを通じ、EiceDRIVER™は最新世代のCoolMOS C7と組み合わせた場合に効率を0.5%高めます。4、2、および0.5アンペアのIGBTのみのモデルも準備中です。こ れらの5つのモデルではゲートの充放電のための出力が分離されています。他の3つのモデルはゲート電圧(アクティブ ミラークランプ)を制限するよう構成され、出力電流は3、2、および1アンペアです。

コンパクトクラスに加え、EiceDRIVER™ファミリーには産業用途および一部のコンシューマー向けに機能を強化したEiceDRIVER™ Enhancedクラスも含まれます。

供給状況およびその他の資料
MOSFETおよびIGBT向けの6アンペア出力の1EDI EiceDRIVER™についてはすでにサンプル出荷が開始され、対応するCustomer Evaluation Boardの注文は2014年1月から受付を開始します。このいずれのタイプについても2014年3月初めの生産開始を予定しています。他のドライバのサンプル出荷は2014年第1四半期、生 産は2014年第2四半期の開始を計画しています。このドライバICファミリー全体の詳細については www.infineon.com/eicedriverをご覧ください。 インフィニオンはこの新しい1EDL EiceDRIVER™を2013年11月26日から28日までニュルンベルクで開催された、SPS IPC Drives見本市のホール1、ス タンド238にて展示しました。この見本市の詳細については こちらのリンクをご覧ください。

インフィニオンについて

インフィニオン テクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、 エネルギー効率モビリティセキュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2 013会計年度(9 月決算)の売上高は38億4000万ユーロ、従業員は世界全体で約2万6,700人です。インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場、米国では店頭取引市場のOTCQX に株式上場しています。

インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp

Information Number

INFIPC201311.011

Press Photos