インフィニオン、4.5kV電圧クラスの新型モジュールを発表 ― IHV製品ファミリーが完成

2013/08/19 | テクノロジー メディア

2013年8月19日、ノイビーベルク(ドイツ)

導通損失とスイッチング損失を低減し、最高の電力密度を実現しつつ、信頼性と堅牢性を両立させる ― これらは、独インフィニオン テクノロジーズの新型4.5kV IHVモジュールの傑出した特性です。本製品は、高絶縁性の6.5kV筐体を使用しており、沿面距離と空間距離の向上により、保護機能が強化されており、高負荷の環境で利用可能です。さらに、熱 特性の最適化を進めることで、新型IHVモジュールは、トラクション アプリケーションにとりわけ適しています。

インフィニオンのビョルン レントマイスター(Björn Rentemeister)(インダストリアル パワーコントロール事業部マーケティングマネージャ)は、次のように述べています。「 新たな高出力製品の展開により、弊社は現在、国際的な鉄道車両市場に狙いを定めています。モビリティの向上に対するトレンドは安定しており、世界的な需要は今後も上昇すると考えています。こうした理由により、I HV Aモジュールは、世界的に認められた筐体規格によって生産されており、新規の設計でも、現存する設計の場合でも、お客様側で簡単、迅速に実装することが可能です」

本モジュールは現在、トレンチ フィールド ストップ技術とフィールド ストップ ダイオードを採用した、IGBT 3をベースに提供されています。膨張係数が低く、熱伝導性に優れた、ア ルミシリコンカーバイドを原料とするベースプレートとの組み合わせにより、低導通損失と低スイッチング損失が保証されるため、エネルギー効率と堅牢性を両立できます。本モジュールは、4 00~1,200Aの電流向けに設計されており、DC電圧での安定性が強化されています。使用可能な温度範囲は、-50℃~125℃と広範です。さらに、0℃未満の温度条件でも、ブ ロッキング機能は完全に維持されます。

供給状況と構成
新型IHVモジュールは、既存の製品ファミリーを補完するものとして、現在販売中です。現在のモジュール クラスの構成は、3.3kV、4.5kV、6.5kVのモジュール クラスとなっており、それぞれにシングルスイッチとデュアルダイオードの構成が用意されています。チョッパーなどのダイオード構成による、4.5kVモジュール クラスの拡張は、2014年初頭の予定です。2 014年上半期には、中電圧駆動装置、送電(HVDC等)、風力発電所向けの配電/インバータなど、各種分野のアプリケーション向けに、筐体タイプBの提供開始を予定しています。

製品ファミリーを拡張したことにより、インフィニオンは今後、標準のプラットフォーム上で顧客独自の各種トポロジを通じた、広範なIHVポートフォリオを提供できます。モジュールの堅牢性、信頼性、エ ネルギー効率にも優れており、顧客にとっては、システムコストの競争力が高くなります。インフィニオンのグローバル販売部門は、地域に根ざしたサポート体制と、世 界的な半導体メーカーとしての技術的な専門知識を兼ね備えており、こうした点も、顧客にとって大きなメリットとなります。

インフィニオンについて

インフィニオン テクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、 エネルギー効率モビリティセキュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2 012会計年度(9 月決算)の売上高は39億ユーロ、従業員は世界全体で約2万6,700人です。インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場、米国では店頭取引市場のOTCQX に株式上場しています。

インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp

Information Number

INFIPC201308.060

Press Photos

  • Based on the IGBT 3 with trench field stop technology and a field stop diode the new IHV 4.5 kV module guarantees for low conduction and switching losses.
    Based on the IGBT 3 with trench field stop technology and a field stop diode the new IHV 4.5 kV module guarantees for low conduction and switching losses.
    FZ1200R45KL3_B5

    JPG | 295 kb | 1279 x 853 px