インフィニオン、「EiceDRIVER™」ファミリーに「Compact」クラスを追加

― 多種多様なパワーアプリケーションに対応する新型「2EDL EiceDRIVER™」―

2013/05/07 | テクノロジー メディア

2013年5月7日、ノイビーベルク(ドイツ)

独インフィニオン テクノロジーズは、ニュルンベルク(ドイツ)で5月14~16日に開催されるパワーエレクトロニクスの見本市「PCIM 2013」に出展し、耐 圧が600Vのアプリケーションを対象とするハーフブリッジ ゲートドライバの新製品「2EDL EiceDRIVER™ Compact」を紹介します。本製品は、超高速ブートストラップ ダイオード/レジスタを内蔵しており、超小型構造で高い効率性を実現可能です。これによって、家電製品・機器での省面積に最適な製品となっています。このほか、ファン、ポンプ、エンジン、フ ォークリフトでも利用可能です。ドライバICの新型ファミリーは、最新世代の「CoolMOS™」など、パワー半導体での使用を念頭に設計されており、スイッチング動作の向上によって、様 々なパワーアプリケーションでエネルギー損失を抑えることができます。

インフィニオンのオリバー ヘルムント(Oliver Hellmund)(「EiceDRIVER™」マーケティング担当者)は、次のように述べています。「『Compact』製 品の提供開始により、当社は、アプリケーションや機能別に、ドライバICを提供できます。『EiceDriver™ Compact』は、家電・産業分野のマスマーケットを直接ターゲットとしています。」

製品の価格は、出力電流とパッケージによって異なり、1万個受注時の単価で0.31~0.61ユーロとなっています。「Compact」クラスに加えて、「EiceDRIVER™」ファミリーには、産 業用マーケットでのセキュリティと信頼性の高い需要に対応できるよう特別設計された、「EiceDRIVER™ Safe」も提供されます。「EiceDRIVER™ Enhanced」は、産業用市場、そ してコンシューマー市場向けに、機能性が向上した製品です。

新しい「2EDL EiceDriver™ Compact」クラスの7つのデバイスは、IGBTとMOSFETでの使用を念頭に設計されています。これらの製品は、D SO-8とDSO-14のパッケージで提供されます。デバイスの出力電流は、0.5Aまたは2.3Aです。「2EDL EiceDRIVER™」は、低抵抗・超高速のブートストラップ ダイオードを集積しており、 2Aを超える出力電流強度のドライバICで、市場の新たな基準を打ち立てるものとなっています。「EiceDRIVER™」製品群の帯域幅は、様々なアプリケーションに対応可能です。「DSO-14」ア センブリのドライバICでは、沿面距離も拡大しています。これによって、高い保護クラスの要件に対応でき、産業用アプリケーションでの使用も可能です。

新型「EiceDRIVER™ Compact」シリーズでのレベルシフトは、シリコン オン インシュレーター(SOI)技術をベースとしています。この技術では、絶縁層上面にアクティブ トランジスタ層が置かれており、厳しい温度条件や電圧条件にさらされた時のラッチアップ効果への耐性が極めて高くなっています。ラッチアップ状態では、半導体が制御不能な低抵抗状態に陥ります。これは、短 絡回路や熱的過負荷を招き、部品を破壊することもあります。さらに、最新の「Compact」クラスでは、インフィニオンの開発したコアレス トランスフォーマー テクノロジーも採用されています。この結果、パ フォーマンスを犠牲にすることなく、スイッチング動作の高速化が実現しています。

供給状況と詳細情報
「2EDL EiceDRIVER™ Compact」クラスは、現在、サンプル出荷可能です。各製品に対応する顧客向けの評価用ボードは、すでに注文受付を開始しており、数 週間以内に提供する予定です。製品の注文受付は、2013年8月を予定しています。本ドライバICについての詳細は、 www.infineon.com/eicedriverをご覧ください。 インフィニオンでは、「PCIM」見本市(於:ニュルンベルク、会期:2013年5月14日~16日)の自社ブース(ホール9、ブース311)にて、新型「2EDL EiceDRIVER™」の紹介を行います。i i i i i i i i i 紹 介される製品についての詳細は、下記URLをご参照ください。
www.infineon.com/PCIM2013

インフィニオンについて

インフィニオン テクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、 エネルギー効率モビリティセキュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2 012会計年度(9 月決算)の売上高は39億ユーロ、従業員は世界全体で約2万6,700人です。インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場、米国では店頭取引市場のOTCQX に株式上場しています。

インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp

Information Number

INFIPC201304.043

Press Photos

  • With the integrated bootstrap diode, the 2EDL EiceDRIVERTM sets new standards in the market of driver ICs with more than two amp output current strength.
    With the integrated bootstrap diode, the 2EDL EiceDRIVERTM sets new standards in the market of driver ICs with more than two amp output current strength.
    2EDL_GroupShot

    JPG | 172 kb | 1212 x 787 px

  • With the integrated bootstrap diode, the 2EDL EiceDRIVERTM sets new standards in the market of driver ICs with more than two amp output current strength.
    With the integrated bootstrap diode, the 2EDL EiceDRIVERTM sets new standards in the market of driver ICs with more than two amp output current strength.
    2EDL_Evaluation_Board

    JPG | 185 kb | 1098 x 765 px